- 用途:
- 包丁研ぎ
- 対象商品:
- 07323355
包丁やハサミの砥石として購入しました。水で裏スキなどに使います。水で使っても問題ないです。ただ、砥石の形が曲がっているので面出ししてからでないと使えません。
- 用途:
- 旋盤バイトの刃とぎ
- 対象商品:
- 07323355
卓上旋盤のバイトの刃とぎに使っています。
市販の砥石を使っていましたが、何だかしっくり仕上がらないので荒め、中目、細めと使って研ぐと剃刀は言い過ぎでもそれ位シャープに遂げます。角を使いミルの刃とぎにも使えそうです。
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 07323391
ガスケットを外した後の、金属面平滑化に使いました。
はじめは小ささにびっくりしましたが、
これぐらい小さい方が扱いやすいです。
ただ、微妙に反っている?ので、面をよく考えて使うことが必要かな。
- 用途:
- ヘッドガスケットのパッキン取りおよびウオーターポンプ等の水垢取りに使用
- 対象商品:
- 07323373
オイルスオーンにて作業をしストレートゲージでゆがみを測定するのに重宝しております。
- 用途:
- エンジン組むときに重宝します。
- 対象商品:
- 07323391
エンジン組む時ガスケットをスクレッパーで落とした後の、
表面処理に使ってます。
綺麗に磨けばオイル漏れの心配が有りませんので。
以前使ってた物が見つからず安いので買いました。
- 用途:
- フロントフォークのサビの補修及び面ならし
- 対象商品:
- 07323391
他の方も書いているように精度が微妙。
私は整備で使うのでそこまで気になりませんが、加工で使う方は嫌かと思います。
整備で使う分には小さいので工具箱に入れておいても邪魔にならないかと思います。
欲を言えば簡易なプラケースなんかに入っていれば割れたり傷が入らないので気にせず工具箱に入れられたなと思いました。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 角面のバリ取り、平面部砥石がけ
- 対象商品:
- 07323364
はじめて購入したんですが、他社と比べて値段の割に砥石の粒度、硬度が意外と良かった印象がありました。
目ズマリも今のところ問題なく使用しています。また購入すると思います。
- 用途:
- ガスケットはがし
- 対象商品:
- 07323337
油砥石を初めて使ってみたんで比較はできないですが、きれいに研磨できました。
もう少し短くてもいいかな?
- 用途:
- 平面修正に使おうと思ったがガスケット剥がしに
- 対象商品:
- 07323391
400番の極細目でありながら表面がボロボロ。割れていなかっただけましかと思う。
机などに置いてみるとよく分かるが、砥石の表面が波打っている。一体どんな製法で製造しているのだろうか。 小学生の粘土細工のような仕上がり。
平面修正とかにはとても使えないが、ガスケット剥がしとかには使えそう。
- 用途:
- バリ取り
- 対象商品:
- 07323355
今まで使用してますが、品質低下してます。現場よりクレームありましたボロボロくずれるそうです。
この度は、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- エンジンブロック研磨
- 対象商品:
- 07323391
平面が出ていないので、安物買いの銭失いになったかと思ったが、使っていくうちに石の方が平面にならう。