- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
37603885
最初漏れ止テープで装着予定でテーパータイプにしましたが、受け側がストレートでオイル漏れ。銅パッキンに変更して完了。加工精度も良く、パッキン面からの漏れも有りませんでた。
1人が参考にしています
- 用途:
- 高圧洗浄機の部品として
- 対象商品:
-
07334442
意外と軽いし重宝します
ステンレスとの事で耐久性に期待します
1人が参考にしています
- 用途:
- エア配管工事
- 対象商品:
-
07334442
他メーカーとなんら変わりなくネジの精度も優秀でカジる事もなくエア漏れもありませんでした。コスパ最高でまた購入すると思います。
- 用途:
- 緊急用給水システムに活用
- 対象商品:
-
37603921
緊急用給水システムの取り外しがすばやくでき、アルミ材質との相性がよく、さびに強いのも魅力的です。
50mmから25ミリの異型の販売もしてほしい。
- 用途:
- 水道配管
- 対象商品:
-
07334485
値段は安いが精度、性能は十分、今後ともモノタロウ、大阪魂を中心に使用したい
- 用途:
- 給水配管に使用
- 対象商品:
-
37603894
とてもきれいな良いブッシングでした。当然バリ等は無く、普通に使えました。包装のビニールも厚みがあり、破れ等もありませんでした。
1人が参考にしています
- 用途:
- 設備メンテナンス時
- 対象商品:
-
07334442
とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。
- 用途:
- 産業機器の水道配管
- 対象商品:
-
07334485
以前より品質が安定して良くなったように感じます。
価格面でも満足しています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
37603885
安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。
- 用途:
- 水道水配管に
- 対象商品:
-
07334485
価格等が安くメ―カ―品と同等ですこれからも他品も使用したいと思います。
- 用途:
- チューブとフィルターの接続に
- 対象商品:
-
07334476
チューブを接続したタケノコとフィルターの径を合わせるために使用しました。バッチリ使えて助かりました。
- 用途:
- 配管サイズの変更
- 対象商品:
-
07334503
洗面所の配管を外したところに蛇口パイプを取り付けようと実測したら、概ね25mmと19mmだったので、単純に1インチと3/4インチを注文しました。届いてみたらなんと大きいこと。
またやってしまたかなあ。配管のサイズは1インチ25.4mm換算では無いようで。
私の知識不足だったので返品はしません。使えませんが、見た目とても精度がよさそうにみえます。何か別の用途にでも使用しようと思います。
2人が参考にしています
- 用途:
- 配管
- 対象商品:
-
07334485
モノタロウブランドに真鍮製が無かったため、こちらの商品を購入しました。特に問題なく普通に使えます。
- 用途:
- コンプレッサーのセーフティバルブ交換に使用
- 対象商品:
-
07334442
コンプレッサーのセーフティバルブ交換時に、径が合わないため、使用しました。
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
-
07334467
ステンレス製でこの価格は凄いと思います。
しかも、モノタロウのキャンペーンで15%割引の時に買ったので、かなり得をしました。
製品もしっかりしているので、オススメできます。
株式会社ネクストネットワーク 様2018-08-05
- 用途:
- 井戸ポンプ配管に使っています
- 対象商品:
-
07334494
ネジ山の正確さが安心して使えます
浄水器には必修です。
- 用途:
- コンプレッサー取付
- 対象商品:
-
37603885
径を変えたくて取り付けました。結果的にうまくいきました。安くて助かります。
- 用途:
- プラントの配管
- 対象商品:
-
07334451
通常の市販品と比べてもそん色ない製品と感じます、違和感無し。
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
-
07334485
ステンレス製で見た目問題なしコスト的にもう少し安ければ
- 用途:
- 配管
- 対象商品:
-
07334451
結構値打ちで、特にステンレスなのでさびには強いので気に入っています。