ねじ込みブッシング ステンレス製のレビュー

平均満足度 4.33 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
137件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-17
用途:
エアー
対象商品:
07334442

安くて対応も早く助かってます。

2015-08-26
用途:
水道のメンテナンスのため
対象商品:
07334485

ステンレスの安心を買いました。

2012-12-20
用途:
ポンプのフランジの接続
対象商品:
07334503

配管の接続に使ったが特に不都合は無い。

2015-05-21
用途:
水道配管
対象商品:
37603885

近くのホームセンターより安く助かりました。

2014-04-11
用途:
主に洗浄機器、
対象商品:
07334476

商品自体脱脂された状態でビニール梱包されているので袋か正してすぐに使用できる状態で気持ちよい仕事が出来ます

2017-11-24
用途:
空気ホースの接続など
対象商品:
37603885

雌ネジ内にバリが残っていて締めた際に引っかかりました。
また、商品の図面ですが、断面図を見るとネジ山の先が広く空間になっているように見えますが、現品は雌ネジを切った部分より狭い状態でした。
当てこんで購入したので、いろいろと期待外れでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2012-07-26
用途:
径変更
対象商品:
07334494

Monoさんブランドの ステンレス製ねじ込み ストリートエルボ と併用
安くてもがっちりしてます。

2012-06-15
用途:
配管作業に

バリ取りをしっかりして欲しい。怪我をした

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質管理について再度、徹底する様に致します。

株式会社プログレスファクトリー 様2018-02-09
用途:
塗装
対象商品:
07334442

ねじ3/8のナット問合わせしたらないとのこと。
もっと調べて下さい。薄型ナット有るのでわ。SWN-3

MonotaROからの回答

注文コード:49288872 SWN-3 ねじの呼び寸法 G3/8
こちらはPT3/8 となります。
ネジの規格が異なりますので、
完全に嵌めこむことができかねます。
PT3/8のナットは弊社取扱っておりません。
ご了承ください。
何卒よろしくお願い致します。

2011-11-01
用途:
主に船舶の燃料配管等に使っています。
対象商品:
07334476

毎回、こちらの商品(ブッシング、チーズ、ニップル等)を各サイズ購入していますが、安価で品質も特に問題はなく満足しています。

2011-11-21
用途:
水道配管に使用。
対象商品:
07334503

見た目は、きれいな製品です。
使った感じは、オスもメスもネジ山が少しゆるい気がしますが、ステンレスならこれくらいの方が良いのかなとも思いました。

2013-11-08
用途:
井戸水用の配管
対象商品:
07334503

外ネジ部に複数の打痕傷がありました。PTネジですが、シールテープ巻かないと漏れそうです。ヤスリで打痕部を削って使いました。
納品時にはビニール袋に入っているので、輸送中に付いた傷ではないと思います。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて、受け付けておりますので、お手数かけ申し訳ありませんが、
所定の窓口まで、お願いします。

2011-06-02
用途:
配管作業
対象商品:
07334503

品質がよくてよかったです。またサイズが印字されているところが親切だと感じました。

2012-11-16
用途:
湯水配管
対象商品:
07334503

まだ使用していないので使用感はわからないが、見た目は今まで使っていたのと同等と思う。値段が安いため購入した。今後使う機会があったらまた購入したい。

2013-05-22
用途:
水混じりのエアー配管の取り出し口、サビ予防対策部材として。
対象商品:
07334485

外観的に特に安いからといって見劣りする印象はありませんでした。1つ2つでの用ではない部品としてを考えますとコストパフォーマンス的には助かります。

2011-06-16
用途:
水道配管のサイズ調節のため。
対象商品:
07334485

仕上げが良く、堅牢で,ネジの精度が高い。

清水製茶園 様2011-04-18
用途:
ボイラー給水の電磁弁とストレーナーの接続部
対象商品:
07334442

軽くてとてもきれいで給水配管にはぴたり良し

ミルクの家 様2011-06-14
用途:
水道配管のサイズを落として蛇口を取り付けるため。
対象商品:
07334494

価格が径違い防食管継手と同じ位でステンレスという事で錆びないのがよい。

セブンシーズ 様2014-06-20
用途:
ステンレスパイプの加工ミスによる、径落とし。
対象商品:
07334467

ステンレスパイプの加工をミスられてしまい、径落としのために購入しステンレスパイプに溶接で巻きましたが、材質が悪いのか、溶接棒が悪いにか、腕が悪いのか溶接にピンホールができてしまいます。他のところで購入したときは、このようなことはありませんでした。それと、内径ねじがまがって切られているものが、いくつか有り、カプラーを取り付けた時にカプラーがまがっているように見え、客先からクレームがつきました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2010-08-28
用途:
田んぼの水配管(ポンプ)
対象商品:
07334503

今まで白継ぎ手(鉄製)配管時錆で茶色い水が出るのと配管バラシ時難儀した
SUS配管部材で解決しました。