ねじ込みユニオン ステンレス製のレビュー

平均満足度 3.90 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウ
モノタロウ
829 / 税込 912
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-20
用途:
蒸気配管修理
対象商品:
07334433

20Aの方は、パルカーのパッキンが使えるが、25Aは規格が全然違い交換パッキンが無いので使い物にならないです。
パッキン不良のたびに本体交換では話になりません。
素直にキッツ製使います。

1人が参考にしています
2016-02-08
用途:
水道配管連結部
対象商品:
07334433

これは水道配管のトラブルが発生したとき、手早く対処できるよう 空気抜き弁、濾過器などをブロック一体化して取り外し、交換しやすくするため逆U字形にし、入、出の高さを同じにしてそこに載せるような形にしていますが、内面の仕上がりが綺麗で、上部品を載せただけで安定します。従って、交換作業は簡単、短時間でできます。いい部品です。

2人が参考にしています
2018-01-22
用途:
温水配管
対象商品:
07334415

安価で品質も問題ありませんでした。
ただ、交換用のパッキンがないというのが残念です。
試してみたところ他メーカーのパッキンでも入りましたので、交換の際もなんとか対応できそうです。

2016-07-10
用途:
配管作業
対象商品:
07334433

普通に使用できました。ありがとうございます。

2018-07-11
用途:
温水配管
対象商品:
07334433

交換用パッキンが無い 商品選択欄に記載するべき 又は使用できるパッキンを記載するべき 二度と買わない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

スモークハウス 様2023-05-24
用途:
蒸気釜に使用
対象商品:
07334415

ねじ込みユニオンでステンレス製だからです。、、、、

小泉モータース 様2012-07-20
用途:
自宅の地中の給湯給水配管がガス管を使用しており錆びて穴が開き管をほぼ全てを取り換え工事を 春から自分でやっており、その一部です。
対象商品:
07334424

中国製と言うことか全長が普通のものより10mm短いみたいです。
でも結果的に私が使うのにちょうど良かった。

1人が参考にしています
エコラボ合同会社 様2023-06-26
用途:
機器メンテナンス時
対象商品:
07334424

小さめな6角部分、レンチがかけにくいところが難点です。

2015-04-20
用途:
潅水管の接続
対象商品:
87064914

パッキンをもう少し厚くしてほしい、接続のさい前後の配管が正確でないと水漏れしやすい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2012-05-02
用途:
谷の水を利用して畑に散水しております。途中、動噴を使用してボールバルブ3個使用して切り替えて使用します。
対象商品:
07334433

これまではねじ込みのバルブ鉄製のユニオンを使用していましたが今度新しくしたいと思います。一見で状態がわかりべんりになります。お安く提供頂きありがとうございます。

2015-07-16
用途:
排水配管に使いました
対象商品:
07334433

使い方は問題ない。納期が2週間かかり工期が遅れた。そこらへんで手にはいるのに。

2014-07-30
用途:
蒸気配管
対象商品:
07334415

はっきり言って、締りが悪い。思いっきり締めないと漏れが発生する。交換パッキンもなく、二度と使わない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2011-03-11
用途:
ベビコンの配管
対象商品:
07334415

価格が安く、使用には問題ないので大満足です。

2011-02-11
用途:
配管の仕事
対象商品:
07334433

よい感じで長ニップルとつなげました。

2012-03-23
用途:
蒸気管取替え作業
対象商品:
07334424

輸入品の為市販のパッキンが合わない
締め込みに難有り
価格は安価

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

注意書きにもございますとおり、輸入品の為、交換用パッキンはございませんのでご注意をお願い申し上げます。

2007-11-27
用途:
配管の継手として
対象商品:
07334415

価格にびっくり
最高使用圧力1Mpaと申し分ないと思います

2013-05-28
用途:
水道配管に使用
対象商品:
07334424

安く物も悪くないのですが交換用のパッキンが無いのが残念。取り外しが出来る事を想定している継手なだけに、交換部品は必要。
販売者側も売りっぱなしは良くないと思う。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

2011-06-06
用途:
浄水設備の集合部分
対象商品:
07334415

圧力水密検査もクリアしました。

2011-01-18
用途:
屋外工場設備の水道配管
対象商品:
07334415

凍結の可能性がある箇所での使用。
今のところ問題無し。

2008-08-23
用途:
蒸気配管
対象商品:
07334415

同じサイズなのにパッキンが違うものが混ざっている。
ユニオンの形状も違うので今後配管を外したときにパッキン処理に困るかもしれない。
安くてよいのだが、アフター面で不安が残る。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに要望をあげさせていただきます