オイレス#80 フランジブッシュのレビュー

平均満足度 4.63 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業
オイレス工業
50 / 税込 55
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
93件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-24
用途:
工作に
対象商品:
00460406

低速の回転運動の軸には問題なし
若干のガタがあるので高速回転には向きませんが、安価な割には使えますよ

1人が参考にしています
2019-10-20
用途:
レバー等の軸受け
対象商品:
00460372

ベアリングが要るほど回さない、半回転とかしかしないような個所によく使っています。フランジ付きはスラストの当たりも回避して滑りを確保できてとても便利です。モノタロウなどの通販サイト以外で買うとなると見つけるのが大変そうな部品です。

2019-11-28
用途:
房撚り器の制作
対象商品:
00460275

房撚り器の回転軸を受けるために使いました。
しっかりと軸を受けてくれ、滑らかに動きました。

2019-03-20
用途:
機械製作
対象商品:
00460704

価格面もですが、精度もかなり出ています。コチラで用意していたブラケット寸法に予定通りでした。

2019-03-06
用途:
試作機のフィールドテスト時
対象商品:
00460485

取り付け穴寸法をしっかりと守れば、
取り付け、取り外しが簡単で手軽に使えました。

2019-02-25
用途:
工作
対象商品:
00460302

あえてベアリングではなくブッシュにしてみました。低回転低トルクで使用するので充分です。
ブッシュ自体の精度も良く、スルスルで気持ちいいです。

石川県立大聖寺実業高等学校 様2019-01-20
用途:
簡単な軸受け
対象商品:
00460476

オイレスブッシュの外径より0.1mm小さなドリルで穴をあけ、リーマで目的の直径に仕上げて本品を差し込んで使いました。とっても良い軸受けが簡単に省スペースで出来ました。

2018-11-26
用途:
おもちゃのブッシュ代用品
対象商品:
00460275

ブッシュの穴のサイズが、
3㎜のシャフトにちょうど良かったのですが、
つばの部分が大きいので、その辺を改良してほしいです。
ただ、つばの部分を紙やすりで削れれば、
何とか入れますので、満足しております。

2018-10-16
用途:
トイレットペーパー・カセットの芯棒受けに使用
対象商品:
00460451

トイレットペーパー・カセットのペーパー芯棒受けに使用。
使用に伴い、芯棒受けのブッシュが損傷したので代替品を探していたら目に留まり購入した。
芯棒の回転がスムーズになり調子よく使っています。

青谷デザイン事務所 様2018-12-14
用途:
試作品組み立て用
対象商品:
00460381

摺動部が擦れるため使用して見ましたが、わずかな費用で
スムーズに動くようになり満足しています。

2018-10-28
用途:
低速回転シャフトのサポート
対象商品:
00461124

低速軽荷重ですが給油可能な場所では無いのでオイレスを選びました。扱いも楽ですし今回の用途には正解でした。

2019-04-24
用途:
プラスチックの軸受け
対象商品:
00460537

プラスチック部に金属の軸を通すために使用。
低速使用なので、樹脂ブッシュで問題無し。

2018-10-15
用途:
トイレットペーパーのカセットの芯棒受けに使用
対象商品:
00460451

外径、内径がジャストフィットしペーパーの芯棒の回転がスムーズになりました。

2018-06-03
用途:
製品の構成部品の使用
対象商品:
00460275

今回150個購入しました。一個一個丁寧にビニール梱包されていますが、一度に大量に購入される事も多い商品と思いますので、10個パック、50個パック、100個パックでの販売もお願いいたしましす。梱包する手間、梱包を開封する手間、御社にとっても客側にとってもメリットがあると思います。

3人が参考にしています
2018-05-23
用途:
自作ロボットの軸受け
対象商品:
00460311

オイレス工業の樹脂軸受けがこの値段でさっと届くのは便利!また購入したいです!

2018-12-18
用途:
軽負荷の巻取器具
対象商品:
00460381

安価で使い勝手が良い。フランジ部を除く円筒部を3mm程度長くしてほしい。

2017-11-09
用途:
とある工具の軸受けに
対象商品:
00460634

なかなか滑りが良くて使えます。
モーターで回転するそこそこの負荷がかかるので、
ベアリングじゃないと無理かとも思って躊躇しながら購入したのですが、
1個売りしてくれるし、この単価なら失敗してもいいかな。と思い購入。
思っていたより具合が良くて、
磨耗もそんなにしなさそうだし、充分役に立ってます。
ただ、サイズが微妙で、
内径10mm、外径12mmのままで、ツバ系が15mmだと
ぴったりだったんですよね、私の場合。
ツバ系が18mmだと僅かに大きいので、どう加工すれば上手くいくか思案中です。

トランスプロダクツ 様2018-03-25
用途:
メンテナンス
対象商品:
00460512

類似した製品を注文し場合によっては別々に梱包されていて使う身にとっては大変助かるのですが一緒に梱包されてる場合はわざわざ寸法を確認し小袋から開ける作業がとても間際らしい。各種の品番シールも型番で把握でもしてなければ無理に等しいのでなんとかしてほしい。

2018-01-09
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
00460275

一個一個丁寧にビニール袋に梱包されているのは良いことなのですが、同時に何個も交換する場合が多いので、10個入りなど数量の多いセットもあると助かります。

2017-11-24
用途:
交換部品として使用
対象商品:
00460275

1個づつ丁寧にビニールパックされているのは丁寧で良いのですが、同時に複数必要になる場合はビニールから取り出すのが結構手間になります。
10個パックなどがあると御社的にも当方的にもお互い助かると思うのですが・・・
複数個パックでの販売もご検討ください。