オイレス#80 フランジブッシュのレビュー

平均満足度 4.63 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業
オイレス工業
50 / 税込 55
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
93件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00460801

中々売ってない部品なのでとても助かります。
また注文させて頂きます。

北総軽貨 様2021-09-12
用途:
軽パネルバンのリアゲートダンパーのブッシュに
対象商品:
00460512

リアゲートダンパーを、モノタロウさんの商品に交換して使っていたのですが、ブッシュが痛んできましたのでこの商品とワッシャで代用しました。
長さ10mmというのはフランジを含まない首下の長さでした。
少し長いのでヤスリで削って使いました。
本来の用途ではなく不安なのでグリスを塗って組みました。

2016-01-11
用途:
回転式 電話台
対象商品:
00461282

レアな部品でしたが、手配して頂きとても助かりました。

2020-06-26
用途:
シャフトの軸受けに

内径3mmとありますが、実寸は3.2~3.3mm程度あるようです。
公差云々の話ではない為、そのような商品なら記載すべきかと。
精密な物を求めている方には全く不向き。
安い物なので、ダメなら捨てれば良いと思ってましたが、予想通りになってしまいました。

1人が参考にしています
2017-02-12
用途:
鑑賞魚フィルタ用水中ポンプのインペラ軸受部摩耗修理
対象商品:
00460241

いい感じに修理できました。価格、品質共に満足しています。

2016-11-04
用途:
軸受け
対象商品:
00460686

薄いので、省スペースに設計が可能で重宝しています。

2016-10-14
用途:
研磨機械部品として使用
対象商品:
00460266

リピートオーダーしています。納期も早く助かります。

おさない農園 様2015-05-22
用途:
田植え機のくるくるマーカーのガタの直し
対象商品:
00460537

田植え機のくるくるマーカーのガタの直し
回転部分なので 摩耗してきてマーカーが
あっち向いたりこっち向いたりするので
10mmドリルで穴を広げて ブッシュを入れて完璧。
長い分 少し削るなり切るなりで 合わせる。
モノタロウ様 さまさま。

2014-11-18
用途:
軸受
対象商品:
00460792

台車軸受ブッシュに探し当て使用いたしました。寸法精度も非常によく回転も滑らかで安心できます。これらに関連対応するゴム付車輪ももっと種類あると更新に重宝すると思います。

2020-01-12
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
00460625

こういった部品が有れば、もっと機械がスムースに動くのにと頭では思っても、入手経路も名前も、よく分からない時代が30年。モノタロウさまへの感謝しかありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-09-12
用途:
摩耗した軸に
対象商品:
00460932

農機具の空転輪の軸が長年のさびで減っていたので、シム調整の感じで軸ブッシュを購入。
駆動輪じゃないのでガタが収まって転輪が回っていればOK。

2016-08-17
用途:
軸受けとして
対象商品:
00460406

無給油なので扱いやすく,使用感も問題ありません.

ガラスえのぐ 様2016-06-16
用途:
ULP機のエレベーターホーンのブッシュ
対象商品:
00460424

金属同士の摩擦を防ぎ OILレスなので汚れません

2014-06-22
用途:
木工補助部品
対象商品:
00460984

木工製品の車輪軸受として使用しました。ナイロンやテフロン等の鉄もの用の軽荷重用では木工製品にはなじみません。このフランジブッシュは木工の道具でも加工でき使い勝手が抜群です。
難しいと思いますが、木工製品に合う色合いのものがあればベストです。

1人が参考にしています
2016-06-28
用途:
軸受として
対象商品:
00460625

問題なし

2014-06-29
用途:
手作りハンドプレスの加圧スピンドル軸受け用
対象商品:
00460661

ハンドプレスの軸受けに理想的な製品です

1人が参考にしています
2013-12-20
用途:
二輪車用クラッチレバーのブッシュ
対象商品:
00460381

純正品は1個110円くらいしますが、安くて良いです。品質も同等かそれ以上だと思います。

2013-11-04
用途:
ベアリングを固定するスペーサに使用
対象商品:
00460512

外形44φのものは、40サイズの塩ビパイプ内側にちょうど嵌合できました。
切ったり重ねたりして組み合わせれば、色々なスペーサに使えると思う。

2015-11-19
用途:
釣り道具の可動部に使用しました。
対象商品:
00460372

価格が安く、種類も多く使いやすいです。

ダンテック九州 様2015-10-27
用途:
部品交換
対象商品:
00461361

破損した部品の交換でしたが、迅速な対応で助かりました。