オイレス#80 フランジブッシュのレビュー
- 用途:
- 機械製作物
- 対象商品:
- 00460616
ベアリングを使う程の精度を必要としない部分に良く使用します。
コストパフォーマンスが高い製品だと思います。
- 用途:
- 自作品の滑り軸受
- 対象商品:
- 00460616
アクリル板に穴を開けて、アルミの棒を20mmスライドさせる、動きを10秒に一回、一日8時間動かすのに、使います。
趣味の世界なので、スライドベアリングを使う余裕はなく、アルミの黒い粉が出ないように出来ないか、思案していました。約1000回往復させたところ全く問題ありません。
スライドベアリングの1/30以下の値段で大満足です。
- 用途:
- 軸受けとして
- 対象商品:
- 00460616
商品は良いのですが、在庫が少ないのか?欲しい数量が揃わない。
欠品と表示されると、近いサイズで揃えるしかないので、面倒です。
50個の注文に欠品が出ると、正直、使い難い。
ご意見ありがとうございます。
今後検討するように致します。
- 用途:
- 弦楽器製作のジグ(フレットベンダー)作り
- 対象商品:
- 00460381
本来の使用方法と違っていると思いますが、フレットベンダーのメインホイールのスラストベアリングのズレ止めに使用するため購入しました。いま製作中ですがスムーズな回転を期待できそうです。
- 用途:
- ウォームギアの軸受に
- 対象商品:
- 00460397
金属工作でベアリングを使うには直径の大きな穴あけを高精度で行う必要がありますが、このフランジブッシュを使えば普通のドリルでの穴あけで済みますので、結果的に工作の精度が上がると思います。6mmの軸を受けていますが、滑らかに動き問題は全くありません。
- 用途:
- ミニチュアモデル
- 対象商品:
- 00460223
2mmを購入しました。
実際の穴径は2.2mmあったので2mmのシャフトではガタが多すぎてそのままでは使えません。
穴を2.45mmで開け直して2.4のシャフトを使うように設計変更して使ってます
これで問題なく使えてます
出来れば2mm以下(1m、1.5mm)のものも出来ないでしょうか?
この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。お買い求めいただきました00460223の内径公差は+0.015~+0.065になります。不良品の可能性がございます。 別途メールにてご連絡させていただきます。 また、取扱い希望のご意見誠にありがとうございます。メーカーに、要望をあげさせていただき、今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。