自動溶接遮光面 感光度・時間調整付のレビュー

平均満足度 4.24 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。 【用途】溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
91件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-12-05
用途:
両手が塞がっている溶接作業時
対象商品:
08597197

ミラーのスピードは十分に満足いく速度です。
問題なく作業に使えます。
次が壊れてもこの価格ならまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
三谷興業株式会社 様2016-05-27
用途:
自動車整備
対象商品:
08597197

満足

2016-11-09
用途:
自動車整備
対象商品:
08597197

必要な機能は十分備えていて最安、細部の仕上げ以外は何も不満ありません。

2016-05-24
用途:
溶接時
対象商品:
08597197

機能・価格満足です。

2015-06-30
用途:
ステンレス薄板と丸棒の熔接
対象商品:
08597197

以前使用していた物よりも軽いです。遮光度の調整ツマミが外にあり、溶接しながら素早く適切で見やすい明かるさに調整でき、目の疲れが緩和される感じが有ります。

株式会社ウエルドファブテクノ 様2016-05-18
用途:
溶接作業
対象商品:
08597197

価格がやすい。

大田電気配線工業所 様2016-04-21
用途:
仕事で使用
対象商品:
08597197

今回が2個目です。使い勝手とコストは満足です。
1個目は4年程もったので、今回も同じ位もつ事を願ってます。

有限会社橋本組 様2015-04-01
用途:
一般的な溶接作業
対象商品:
08597197

屋内で使う分には、以前購入した50,000円台の製品にまったく引けを取らないと思います。
屋外使用にはやや難あり。

2015-08-17
用途:
溶接作業
対象商品:
08597197

快適に使用

1人が参考にしています
イシハラモーター有限会社 様2015-08-03
用途:
板金塗装
対象商品:
08597197

軽くて使いやすいです 特に問題なく使えます

永山バッティングセンター 様2013-03-01
用途:
鋼鉄製のドアの施錠の溶接及び鋼鉄製品が使用されていますので頻繁使用します。
対象商品:
08597197

高い所や縦溶接等していますので非常助かっています。10%引きと聞きましたが、割引になっているんでしょうか?

2014-09-24
用途:
溶接工
対象商品:
08597197

自動で便利

2012-11-15
用途:
細物アルゴン溶接
対象商品:
08597197

注意書きにもありますがアルゴン(特に弱電流値)は苦手のようです。また工場内での日陰使用は良いのですが屋外での使用は誤作動ばかりで凹みます。もっぱら工場内使用に限定していると使い勝手は良いですね。
通常液晶時はもっと明るくなれば更に魅力ある商品だと感じます。

1人が参考にしています
2012-05-01
用途:
小物溶接作業
対象商品:
08597197

遮光の切り替えがしっかりできており、耐久性も問題なく思う。シールドが汚れた場合、取り換えのスペアパーツの案内があるとありがたい。
両手が使えることで作業性、安全性が増す。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
内側保護プレート、外側保護プレートのご用意はございます。よろしくお願い致します。

2015-10-15
用途:
アーク溶接
対象商品:
08597197

装着は微調整があるのでとてもよい。ディレイや濃さの調整もよいと思う。作動時色が濃すぎてアーク光しか見えなくてどこを溶接しているのかわからなくなった。ので使うのをやめて今まで使っていた普通の溶接面を使っています。もう少し薄く調整が出来るとよいと思う。

4人が参考にしています
2011-12-04
用途:
農機具修理等の小物溶接作業
対象商品:
08597197

遮光度調整のボリュームとフィルター遮光変化が滑らかに変化していくので溶接電流の大きさによる遮光の微調整が楽にできるのでとても見やすい

2012-02-24
用途:
溶接作業
対象商品:
08597197

半自動MIG溶接で、両手を使いながら、狭い場所(自動車のマフラーなど)で、3~4日は顔の皮膚がヒリヒリ痛く剥がれて、辛い思いを、長年してきましたが、
TIG溶接機を買った機会に
当商品を安価で購入、使用してます。
おかげで、MAGもTIG溶接でも、顔面が守られ、快適に仕事が出来てます。

うどんや峠 様2011-07-15
用途:
自作工作や各種機器の修理など。
対象商品:
08597197

使い心地は抜群に良いです。溶接の初心者にとっては必須アイテムではないでしょうか?軽いと言うことで耐久性がどうなのかと少し心配ですが、これは使い込んでみないと分かりません。

特殊汽罐株式会社 様2011-11-11
用途:
溶接全般
対象商品:
08597197

以前使っていた物より遮光スピードが速くTIG溶接でもストレス無しです。
価格的にも安いですが、出来ればもっと安い方がいいです(~_~;)

2016-10-27
用途:
溶接作業
対象商品:
08597197

良い所・・ベルトの調整とフィット感・マスク着用でも被れるスペース・屋外でのTIG以外の溶接・反応が良い
悪い所・・バランスが悪く重い・遮光する前が非常に暗く手元が見えづらい(但し書きに水銀灯との相性が書かれているが、工場内では使用出来ないと言う事か?)・遮光後も結局暗く一番薄くても細かい手元が見えづらい・・・結果、当方は使用しなくなりました、今まで通りに工具屋と相談して購入します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。