- 用途:
- 試作時の前調整用に
ミニスターラーとあわせて購入しました。回転子としては可もなく不可もなくで安いのが利点。
- 用途:
- ラメ入りインクの攪拌
- 対象商品:
- 09203591
こちらは10mmのタイプで、タミヤ角瓶10㏄でバッチリ攪拌できました。めちゃくちゃおススメです。
- 用途:
- ラメ入り万年筆インクの攪拌
- 対象商品:
- 09203591
某プラモデルメーカーの小分け瓶に入れたラメ入り万年筆インクを自動撹拌機で攪拌するために購入しました。サイズ的にもぴったりで攪拌も問題なく行えました。めちゃくちゃおススメです。
- 用途:
- ビーカー試作
- 対象商品:
- 09203634
50ml、100mlビーカーに適していると思います。200mlビーカーでも使えると思います。300mlビーカー以上になると長さ40mm、50mmの方が撹拌効率は上がります。ただ、あまりビーカーの直径に近い長さだと回転がスムーズでなくなりかえって撹拌効率が落ちるので要注意です。
- 用途:
- ラメ入り万年筆インクの攪拌
- 対象商品:
- 09203607
某プラモデルメーカーの小分け瓶に入れたラメ入り万年筆インクを自動撹拌機で攪拌するために購入しました。一応攪拌はされましたが少しサイズが大きすぎました。別のインク瓶で使用しています。
- 用途:
- 塩水の電解ビーカーテストに撹拌に使用
- 対象商品:
- 09203634
電解槽としてポリスチロールの金魚用7L水槽を使用。温度を50℃に設定し
8φX50Lの回転子で撹拌。電極に発生した微気泡(水素と酸素)が全体に
分散し良く撹拌されていることが確認できた。
ただ、実験終了後、容器の底の回転子が回転していた箇所に円形の同心円
の擦り跡ができていた。水槽の材質が問題なので回転子の責任ではないので
すが、気付いた点でした。例えば、回転子の下に《座布団》を敷けば良い
のかも知れません。
- 用途:
- 土壌分析の攪拌工程
- 対象商品:
- 09203652
磁力については問題ありませんが、使用過程において表面のコーティングが容易に削れてきてしまい、水中にこの浮遊物が発生して困りました。
貴重なご意見ありがとうございます。
正確には申し上げられませんが、土壌分析の撹拌にご使用になられているとの事ですので、おそらく溶液に鋭利な角度の粒子が含まれており、撹拌時に回転子にあたって削り取られたのではないかと存じます。
明確な回答ができず申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
- 用途:
- 染料の攪拌用で使用
- 対象商品:
- 09203625
問題なく使用できています。
価格が安いので他の商品と合わせて送料無料になるように購入しました。
モノタロウさんは、多くの商品があるので助かっています。