グリースニップル A型 (黄銅生地)のレビュー

平均満足度 4.81 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランド
ノーブランド
89 / 税込 98
グリス注入用ニップルです 【用途】工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社前田編織 様2024-06-01
用途:
グリースニップル交換で
対象商品:
09251611

グリースニップル交換で使用しました。問題なく使用できます

2022-06-21
用途:
滑り軸受の給油に使用
対象商品:
09251593

取り付け部のネジの種類が複数種類があり選択肢がひろく、コストも適切でした

1人が参考にしています
2021-07-04
用途:
クボタ トラクター (Z)L2201用として
対象商品:
09251602

品番:A-M6×0.75 スパナサイズは7mm 前車軸関係3箇所とクラッチ・ブレーキペダル関係3箇所に使用。 純正品も恐らく黄銅生地なので、合わせるためにこちらを購入。 ソケットやメガネレンチの使用をお勧め。 取り付けには、特に問題なかった。 キャップは付属していない。

2021-07-04
用途:
クボタ トラクター (Z)L2201用として
対象商品:
09251611

品番:A-UNF-1/4 スパナサイズは8mm ステアリングロッドエンド4箇所に使用。 車体に元から付いていた物がこの色だった為、黄銅生地を選択。(ホームセンターは、生地の物を取扱っていなかった。) キャップは付属していない。 取付け・取外しの際は、ソケットレンチかメガネレンチを使うのが良いと思った。 ネジ部が純正より少し長かったが、問題なし。

2021-10-03
用途:
重機のアタッチメントのメンテナンスに使用
対象商品:
09251566

この商品を探していたのですか゛モノタロウさんに有ることを知りすぐに注文
しました、交換して問題なく使用しています。

有限会社 栄寿汽船 様2020-07-09
用途:
建設重機のグリスアップ
対象商品:
09251557

砂利バケットのアーム部分が、形状的によく傷が着いて使えなくなりますので、安くて助かります。

2018-09-30
用途:
固着したキャリパーのピストン出しに
対象商品:
09251541

M10x1.25 のバンジョーの穴に、1/8PTのニップルにシールを巻いて軽く入れます。グリスガンでグリスを注入すると、固着したピストンが出てきます。

5人が参考にしています
株式会社雅建材 様2018-02-15
用途:
ダンプのあおりのグリスアップ時
対象商品:
09251602

いつもは自動車整備工場、ディーラーで購入していましたがまさかモノタロウにあるとは!
消耗品なので安く購入でき嬉しいです。また買いたいと思います。

3人が参考にしています
2017-10-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09251593

通常、使ってないところに注油するために、色々なサイズを頼みましたが、グリースガンが使えるようになり使い勝手がよくなって、保守が楽になりました。

2017-05-27
用途:
回転ロールのベアリング部のグリースニップル交換
対象商品:
09251566

10数年使用している機械のグリースニップルを60個すべて交換した。グリースの入りも良くサイズもピッタリだったので満足しています。

1人が参考にしています
2016-12-14
用途:
ダンプ用グリスニップルとして
対象商品:
09251593

ノーブランドですが、しっかりして使用には問題ないです。純正品との価格差があまりないのでもう少し安く出来れば。

2018-08-24
用途:
各種回転機械のベアリング部グリスアップ用
対象商品:
09251541

品質上の問題は全くありません。
5個単位、10個単位で少しでも単価が下がれば。

1人が参考にしています
2017-12-10
用途:
自動車用はM6ですね。
対象商品:
09251602

どのサイズが合うのか試しに買ってみるまでよくわからないのでこの評価です。

1人が参考にしています
2017-04-11
用途:
空調機器
対象商品:
09251593

何度か、購入していますが 特に問題なく使えています。

小林農園 様2020-08-24
用途:
バックホーのアームの可動部のグリスアップに
対象商品:
09251593

グリスガンを利用してグリスアップしましたが、外す際誤ってニップルを折ってしまいました。グリスアップし難い場所のニップルは折れたり済ます。非常時のスペアとして取り置きしています。機能は同じなのでメッキのない黄銅生地を使用しています。

2016-10-30
用途:
グリスアップ
対象商品:
09251593

スプラインでニップルの無い所に新設しています。

2019-02-27
用途:
工作機械の保守
対象商品:
09251541

誰かが何かをぶつけてしまうこの手の部品。
グリスを注油すると、脇からあふれるので不快でした。

ちょっと交換するだけで、
気持ちよく注油、汚くならない。
快適です。

2016-12-13
用途:
ダンプ用グリスニップルとして
対象商品:
09251602

商品自体何も問題なく使えます。もう少し価格が安いとありがたいです。

有限会社深津商店 様2015-10-29
用途:
建物のひび割れのグラウトにつかいます。
対象商品:
09251593

外装を仕上げたあとでも補修できます。強度も満足です。

テイ シークェンス 様2015-08-02
用途:
ピローブロックの穴に取付ける。
対象商品:
09251541

特に問題なく 給脂できました。