深溝玉軸受 6200番台 LUのレビュー

平均満足度 4.82 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-19
用途:
部品交換
対象商品:
08762022

メーカー純正品に比べ3割ほどお値打ちなので選択。OEM元なので安心して使用できます。

2020-01-16
用途:
除雪機の修理
対象商品:
08762704

ヤマハ除雪機のオーガー部の修理に使用。純正品は高価なので重宝致しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-04-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08760333

スクーターの前輪に使用しましたが
とても良いです
値段が安いので助かります。

2019-04-04
用途:
バイクのホイールベアリング交換
対象商品:
08761471

安心の日本製、何の問題もなく使えてます、回転が見違えるほどスムーズになりました。おすすめです。

高橋工業 様2020-05-25
用途:
スーパーカブのJA10用の前輪交換用として
対象商品:
08760893

ホンダのお店で、取り寄せようとしたところ、納期が未定でいつになるかわからないとのことでしたので、外した部品から同じものを探しました。全く同じでした。助かります。

2018-05-21
用途:
バイクのレストアに
対象商品:
08760333

純正品と悩みましたが安さに負けて購入。特に問題もなく使用できています。あくまで自己責任で。

リサイクルショップ 火木土 様2018-01-29
用途:
ホンダ原付のホイールベアリングとして
対象商品:
08760333

ホンダ原付のホイールベアリングとして購入。
純正品と比べだいぶ安いがベアリングメーカーの
物なのでしっかりした物で交換後は違いが分かる程スムーズになりました。

2020-01-26
用途:
はつりハンマー修理

もともと使用されていたベアリングの型番が6203LUだったので、あまり考えずに同じ型番で発注しましたが、届いた物は片側がゴムシールドなしの内部が見える解放状態の物でした。
調べたら、LUの仕様が解放状態であると判明したので、グリスアップ後に、交換の為に外したベアリングからゴムシールドを外して移植しました。
きちんと調べてから発注するべきでした。
反省します。
ちなみに、もともと付いていたベアリングは、型番6203LUなのに、両側にゴムシールドが付いていました。

2020-07-18
用途:
バイクのホィール修理
対象商品:
08760893

安定のNTN
バイクメーカーから買うと不安だし高い
わざとシールが片方だけを購入

1人が参考にしています
2017-06-13
用途:
単車のフロントホイルベアリング交換。
対象商品:
08760893

単車のフロントホイルベアリング交換。タイヤ交換のついでに、ベアリング交換、こんなに安くて、心配するほど安い、転がり抵抗も静か、満足。

2018-12-20
用途:
ライブディオZX最初期型のフロントハブベアリングに使用
対象商品:
08760333

ライブディオZXの鉄ホイール、非オイルサス仕様車のベアリングは左右共にこのサイズになります。

2016-01-26
用途:
CBR150 ホイールベアリングに使用。
対象商品:
08760893

CBR150 ホイールベアリングに使用。歴代のバイクで多く使わしてもらってます。シール部分が簡単に取れるので片面シール仕様にして使うこともあります。

2019-07-28
用途:
バイクのフロントホイールベアリング交換に使用
対象商品:
08760893

フォーサイトのフロントホイールベアリング交換に使用。しかし、4万も走っていないので交換の必要は全く無かった。新車時から備え付けのベアリングはとても滑らかだった。2個必要。

2017-01-20
用途:
バイク
対象商品:
08762704

グリスが封入されていないので 好みのグリスを入れるのに 洗浄の手間が省けるので良い

有限会社小笠ホンダ販売 様2020-04-14
用途:
オートバイ
対象商品:
08761471

フロントホイールベアリングに使用しました。問題ありません

2016-12-14
用途:
バイクのエンジン用に使用。
対象商品:
08760893

使用に問題ありません、純正部品の半額以下で満足です。

2016-01-12
用途:
アドレス125フロントホイールベアリング
対象商品:
08760333

純正に比べ、格段に安く、いつも買ってます。

2017-04-16
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
08762022

素人なのでよくわからないまま発注しました。LU(片側シール)、LLU(両側シール)の違いが分かりやす様にコメント入れていただいたほうがありがたかったです。

2016-08-26
用途:
バイクフロントベアリングとして
対象商品:
08762022

まったく普通に使えてます。バイク用で購入よりも安くて助かります。あくまでも自己責任でね^^

2017-07-18
用途:
原付スクーターホイールの前輪に使用
対象商品:
08760333

原付スクーターのフロントホイールに使用。純正品と同品質で片側シールドベアリングはホームセンターでは入手しづらく、かつNSKかNTNだとここしか扱いがない。専門店に頼むと言うこともできるが、やはりメンテの度だとここしかない。価格も純正の半分に近い。ただししっかりと良品質のグリスを充填しないと駄目です。