アーク溶接棒 軟鋼用のレビュー
- 用途:
- 仕事で使ってる
- 対象商品:
- 09319055
いつも仕事で使ってます 安くてアークも安定してるので使いやすく 注文したら 直ぐに届くから大変たすかり これからも使いたいと思います
- 用途:
- 重機メンテナンス
- 対象商品:
- 09319055
重機メンテナンスや、金物部品の作成に使用します。溶接技術が不足しているため、どうしても無駄な部分も出てしまいますが、価格の安さでカバーでき、気兼ねなく使うことができます。
- 用途:
- 軽天下地
- 対象商品:
- 34938154
すぐにアークがくる たまに変な溶接棒使うと、せっかくレーザーに合わせて手で固定してるのにコンコン叩いているうちに力尽きてずれてしまう それがないすぐにくる 自分はゼロードより使いやすいです
- 用途:
- SSt4.5~12mm厚ぐらいの溶接による部品製作
- 対象商品:
- 09319064
今回は3.2を使ってみました。意外に使えて驚きました。Z44をずっと使っていましたが、値段が安いのでこれからはリピートします。
- 用途:
- DIY用途 家庭用溶接機にて
- 対象商品:
- 09319055
丸鋼や平鋼でテーブルやベンチの脚などを作る際に使用
ハイガー産業さんの100/200V兼用機で使用したところ
100V環境下のため最大でも81Aまでしか電流を上げることができませんでしたが使いやすく仕上がりもきれいでした。コスパも最高です!
今度は2MMのものと合わせて購入しようと思います。
- 用途:
- アイマックス60で使用
- 対象商品:
- 34938154
本製品φ2.0mmmの溶接棒、溶接機アイマックス60、設定出力電流60A、使用対象3ミリぐらいの厚さの鉄板、の組み合わせで使いましたが、普通に使えたので良かったです。
- 用途:
- 溶接時
- 対象商品:
- 34938154
200Vで溶接をはじめたので、こちらを使用。オーバーラップもなくきれいにビードがもれます。100Vの場合、溶接の腕にもよるところがありますが、この溶接棒の太さだと棒が母材へくっついてしまいアークスタートすらできません。悩んでいる方はφ1.4位の低電圧溶接棒で溶接するとよいと思います。
- 用途:
- 建築のサッシ取り付け
- 対象商品:
- 09319064
作業の性格上点付けがほとんどで、アークのスタート性を求めますが、Zー44よりもスタート性が良く思います。ただ減りは少し早い。価格差で相殺以上ですが。
- 用途:
- 各溶接作業
- 対象商品:
- 09319055
ちょっとした溶接作業にはもってこいです。溶け込みもよく、仕上がりもまあまあ、値段も安い。ずーっとリピーターです。ただ、軟鋼なのでそれなりのところでの使用になりますが・・・
- 用途:
- 溶接作業
- 対象商品:
- 34938154
神戸製鋼z44を長く使ってきましたが最近なかの材質が変わったようで、作業性に支障をきたしていました、こっちに変えてみたところ、問題ありません。仕事がはかどります。