ワッシャ君のレビュー

平均満足度 4.53 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワッシャ君 APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)
679 / 税込 747
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。 【用途】扉の高さ調整
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社パワーズアンリミテッド 様2020-03-04
用途:
賃貸マンション 玄関ドアの枠擦れクレームの対処
対象商品:
32721814

使用方法が簡単で、すぐに対処できるので、ありがたいです。
返しが無いU型ワッシャータイプもあるといいです。

2020-09-11
用途:
ドアのメンテナンス
対象商品:
32721823

思ったサイズでは無く使え無かった。
サイズやヒンジの構造など合わない物も多い為注意が必要です。

医療法人社団敬正会 様2020-12-15
用途:
調整
対象商品:
32721823

高い、高すぎます。普通のワッシャーで問題なく代用できます。

2020-03-18
用途:
玄関ドア調整
対象商品:
32721823

玄関ドアの調整が簡単で楽。もう少し安いといいが・・

株式会社長谷山建設 様2019-06-06
用途:
玄関ドア丁番の高さ調整
対象商品:
32721823

玄関ドアが下がってしまい沓摺部分にあたるため開閉に支障をきたしていた。ワッシャ君2㎜を丁番部分に使い高さを調整して支障なく開閉できるようになりお客様に喜んでいただいた。
取付作業は、U字型で欠き込みが差し込みを容易にでき非常に便利である。また利用したい。

シャルマンコーポ博多管理組合 様2019-07-13
用途:
マンション玄関ドアのヒンジにはめ込みました。
対象商品:
32721823

ドアの隙間アップができ、開閉がスムースに出来る様になりました。
ヒンジの隙間があまりなかったので、一部削り差し込みました。

2019-07-28
用途:
ドアの建てつけ
対象商品:
09360303

玄関ドアの下がこする時に蝶番軸であげれば簡単に直るがドアを外すのが大変だったり丁度いいサイズがなかなかなかったり困る事が多いです。ドアを外さなくても調整できるので楽に早く作業できそうです

2018-03-23
用途:
自宅玄関ドアの下が当たっていたので、調整用に使用しました。
対象商品:
32721823

簡単に挿入することが出来て大変良かったです。
作業時間一分で終了しました。
只もう少し値段が安ければと思いました。

2017-05-30
用途:
ドア高さの調整
対象商品:
32721823

施工時間3分以内です。とても簡単に調整できました。

2018-04-11
用途:
店舗のガラスドア調整
対象商品:
32721823

長年使用しているドアで使用頻度も多く、
丁番摩耗でドア下がり状況で下が、すれて来たのでワッシャ君を使いました、
本当に助かります
今回丁番3枚で、ワッシャ君2㎜6枚使いました、1人作業で10分程度完了です、
追記
今回ワッシャ君を、このガラスドア重量に使うのは2回目で、
前回1mmワッシャ君を入れました6ヵ月程度で摩耗して、ワッシャ君が消えた
今回2mm、1年もつかです
メーカーさん、もう少し硬い材質で作って下さい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

九州トレード 様2018-03-12
用途:
マンション玄関ドアーの丁番用、建付け調整に既設丁番のあいだに取付
対象商品:
32721823

通常は、ドアークローザーと扉を外してワッシャーを取付するところ
外部側から取付できる

2017-07-10
用途:
玄関ドアの調整
対象商品:
32721814

ドアが下がって下枠と擦れてしまった時に1mmを使用。ドアがスムーズに動くようになりました。2mmと合わせ上の隙間を見ながら差し込みしています。以前はドアを外しワッシャーを入れていましたが、これだと浮かすだけで取付られるので、短時間に施工できます。

2017-09-08
用途:
玄関ドアが下がってきたため高さ調整のため。
対象商品:
32721823

玄関ドアが下がってきて開閉時に下側が擦れていました。
スペーサーを探していましたが適当なものが見つからず
試しにワッシャ君 2mmを買ってみました。
重いドアを枠から取り外す必要もなく一人でも取付できて良かったです。
擦れることもなくなりスムースに開閉できるようになりました。

2016-05-23
用途:
古いスチールドアのチョウバンの調整に使用
対象商品:
32721823

チョウバンをはずすことなく簡単にスペーサーとしてワンタッチで取り付けでき、とても満足です。

2015-10-23
用途:
門扉のワシャ交換の代わりに使用しました。
対象商品:
32721814

手間いらずで最高です。  できれば直径12mm位の物が有れば屋内ドアにも使用できるでしょうね。

2019-11-07
用途:
玄関ドア
対象商品:
32721814

切れ目がはいっているワッシャーはなかなかありません。うちの玄関ドアは調子が悪く、過去に何度も突然閉まらなくなりました。その時は手先の器用な知人に連絡。一度目はドアクローザーをいじってなおしてくれました。で、二度目に調子が悪くなった時は、ドアを持ち上げて丁番にワッシャーを入れてくれました。ところが今回はその知人に協力をたのめなくなりました。ドアクローザーの仕組みがわからない。玄関ドアは重くて持ち上げられない。そこで、探して探してこちらを購入。いざ、差し込むだけで‥解決しました。

2019-05-27
用途:
家の中のドアが下を引きずらないように。
対象商品:
32721823

悪くはないが、二つ合わせて使えない。(もう少し高くしたくてもこれが限界)

ホームライフ管理株式会社 様2016-08-15
用途:
扉の開閉調整
対象商品:
32721814

良くできた商品ですが価格が高すぎると思います。

2015-09-06
用途:
自宅のドアの持ち上げ用。
対象商品:
32721823

1 玄関ドアの鍵の閂が、受け側を調整してもギリギリで、外気温によって引っかかりが出るため、ドアを持ち上げ、外気温にかかわらずスムースにロックできるように使用した。
2 ドアの下に当て物をしてバールで少し持ち上げ、ワッシャをはめた。シリコングリスを塗布して潤滑を維持した。
3 一部の口コミで、使用していると抜けてくると書かれていたので心配だったが、この形状(耳?が加工してある。)で何故抜けてくるのかわからない。よくできていると思う。
4 とにかく、非常に簡単にセットでき、感心した。
5 価格は、ちょっと高いと感じるが、材質とか加工とか需要とかを考えるとこうなるのかなと思うが、わからない・・・

2人が参考にしています
2014-06-24
用途:
スチールドアの調整
対象商品:
32721823

古いスチールドアの調整にもってこい。扉を外さないで建付け出来るから人工分うきますけど製品代がお高いですね。

1人が参考にしています