溶接ソリッドワイヤーのレビュー

平均満足度4.34(171件のレビュー)
商品レビューを投稿する
溶接ソリッドワイヤー モノタロウ

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

171件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 16640514
2020-11-06
用途: DIY

MIG200という溶接機と組み合わせ、炭酸ガスを用意し使ってみました。今までスズキッドのノンガスワイヤを使用していたのですが、スパッタが多くビードもあまりきれいではありませんでしたが、やはり炭酸ガスを使用した溶接は非常にきれいに仕上がります。0.7mmの薄板も穴が開くこともなく仕上がります。5kgの容量で、この価格のワイヤーはなかなかみつからなく、今後も使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 09449361
2020-12-01
用途: 溶接作業

問題なく使用できています。 密封包装は在庫するには都合がよいです。

1人が参考にしています
2020-10-31
用途: DIY溶接初心者
自動車・二輪車・自転車関連業

初心者意見で申し訳ありません。今までノンガス0.9mmワイヤーで練習後のステップアップで購入しました。
私は車のレストアや友達の依頼で板金、物作りに使用していますが、ワイヤーも安定して送り出されるし、ビードも綺麗に仕上げることが可能でした。
値段も安いし配送も頼んで1日半くらいで届いたので満足です。今後も使わせて頂きます。

対象商品 : 09449361
2021-03-13
用途: 板金
製造業

値段の割には普通に使えます。あとスパッツがもう少し減ればいいけど

対象商品 : 16640514
2021-05-11
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスも良く性能も良いと思います。不具合はありません。

対象商品 : 16640505
2020-06-05
用途: 半自動溶接

今まで他社高額品使ってましたがコスパ良く溶けも他社品よりイイような気がします。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品 : 16640514
2020-06-09
用途: 溶接
シードリーム 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に溶接できました。包装も密閉されてましたし良いと思います。

対象商品 : 16640514
2020-05-29
用途: 溶接作業
ヒデ ファクトリー 様

注文の翌日に受け取り、これまでのワイヤーと変わりなく使用しています。

2020-05-18
用途: 溶接工
有限会社 五建鉄工所 様

リピーターです。
神鋼のワイヤーから替えた時に送りがスムーズじゃなかったので、太さに少しバラツキがあるのかと思いましたが、トーチの消耗部品を交換してスムーズになりました。
ワイヤーの質もメーカー物に引けを取らないし、ドラムの厚みが半分なので保管も省スペースだし、値段が安いのでストックするのも助かっています。
改良点は、中のアルミのような梱包が開けにくいので、もっと薄い物なら助かります。
それと、ドラムの厚みが薄い分、使い終わったドラムを加工してスペーサーを作って使ってるのですが、スペーサーを100円くらいで販売してあれば買うのですが、作る予定はないのでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品 : 10925415
2019-12-18
用途: 溶接作業時
製造業

他の大手溶接ワイヤー会社の物とほとんど変わらず気持ち良く溶接作業出来ています。

対象商品 : 16640514
2020-09-09
用途: 溶接
斉藤自動車 様

価格と品質はとても満足で綺麗な仕上がりで満足です。

対象商品 : 10925415
2019-12-03
用途: 農業機械の製作
多田テック 様

思っていたより使いやすくビロードもきれいに出ます。安いので助かります。

対象商品 : 16640514
2020-09-23
用途: 鋼材アングル等溶接に

何の問題もないですね、引き続きコスパのよい商品を提供してください!

対象商品 : 09449361
2020-08-25
用途: 溶接作業時
マツテック 様

初めて使用しましたが全然、大丈夫です。今度から使用させて
いただいきます。

対象商品 : 16640514
2020-01-06
用途: 溶接作業

かなり安価な上に、今まで使用してたものより溶接がしやすいように感じます。次回も購入します。

対象商品 : 16640514
2020-06-11
用途: 自動車板金

メーカー品と比べて遜色無いです。
リピート購入しています。

対象商品 : 16640514
2019-12-19
用途: 溶接
I.C.E Research 様

非常に安価で
必要十分な強度です
私が求める以上で満足デス

対象商品 : 16640514
2019-10-15
用途: 溶接工
I T P 様

溶接加工様に毎回使用してます。
 出来ればMonotaROブランドの0.8mmで10k15kが有れば良いのですが。5kしか無いのでしょうか?
品質的には何ら変わり無く使用で出来てます。

コストパフォーマンスでは1番ですかね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16640514
2020-02-02
用途: 溶接
製造業

普通につかえます。フラックスワイヤーよりコスパいいですね

対象商品 : 09449361
2019-08-23
用途: 設備 部品加工

安価な為購入してみました。仕上がりや溶け込みもよく特に問題ありません。当分の間、このワイヤーを使用するつもりです。