DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受のレビュー

平均満足度 4.61 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)
299 / 税込 329
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
江本歯科医院 様2017-11-14
用途:
ラジコンヘリコプターのシャフト軸受けのメンテナンス
対象商品:
09537771

大変回転が滑らかで振動の防止に役立ちます。
コストパフォーマンスがに優れています。

2017-09-26
用途:
ミニ四駆に
対象商品:
09537586

信頼性のあるベアリングで良く回ります。公式には使えませんが良い商品です。さすがミネベア。

1人が参考にしています
2017-07-12
用途:
機戒のメンテナンス
対象商品:
09537683

今までは専門店で購入いたして折りました。
十分な精度だと思います。
今後も購入いたします。

2017-07-10
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09537665

これくらいの価格で手に入るなら、頻繁に交換できます。自分でリールのメンテする人にはオススメです。

2017-07-09
用途:
ラジコン
対象商品:
09537665

実際に取付し走行も長いですが、精度もよく満足しています

バイクショップ スプラシュコウベ 様2017-10-02
用途:
機械修理
対象商品:
09537744

初めてステンレスベアリング使いましたが特に変わったことはありません、耐久性も取り付けて直ぐなので不明です。サビには強いと思いますが。

株式会社 福永自動車工業 様2017-05-23
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09537631

リールのメンテナンス用に購入しました。メーカー品より安くてバッチリ!

2017-01-13
用途:
リールのオーバーホール
対象商品:
09537665

回転部品は消耗品なので安価なベアリングを使用しています。
特に不具合も無く使い続けています。

2017-05-15
用途:
シマノリールベアリング
対象商品:
09537665

前回購入しリピートです。古いリール4台の使用頻度が高く、コスパの高いこのベアリング重宝してます。

2017-01-20
用途:
バンドソーブレードガイド
対象商品:
09537631

バンドソーブレードガイド用に購入しました。
即納で助かりました。

2018-03-01
用途:
ベルトサンダーの軸受けベアリングが破損したため、交換した。
対象商品:
09537814

ベルトサンダーの軸受けベアリングサイズを優先して購入しました。

2017-01-31
用途:
ミニ四駆のパーツとして
対象商品:
09537586

非常に精度が良く、回転もスムーズでとても満足しました。
また追加で購入します。

本井ソーラ発電所 様2016-10-21
用途:
産業用ソーラー発電所の鳥類の糞防止のため、風車の軸部分の軸受けに使用
対象商品:
09537762

回転がスムーズで、この値段で性能も良く大変重宝しています。
鳥類も寄り付かず、直径50cm位で自作風車ですが、微風でも良く回転します。

2016-04-03
用途:
釣り具のベアリング
対象商品:
09537726

値段が安い割にメーカー品と変わらなく使用できでいいです。

2017-12-21
用途:
デンタルマイクロモーター
対象商品:
88201513

DDR-830zz で検索したら、
DDR-830ZZ内径d(Φmm) 3 外径D(Φmm) 8 幅B(mm) 4 
の商品と、ちょっとお高いこちらの商品
サイズ表記はありませんでしたけど、高性能かと思って購入したら幅が違っていました。
返品不可なので諦めました。
サイズ表記をしてください。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
幅3mmでございました。
情報を追加させて頂きました。商品はご不要でしたら弊社問合せ窓口までご一報ください。

2014-05-14
用途:
機会の修理に使いました。
対象商品:
09537665

価格も安く注文~到着までがとても速くて助かりました。
これは次回もリピート決定ですね。

2018-01-16
用途:
ルータービットの修理
対象商品:
88201452

ルータービットに付けられたガイドローラーがこの規格サイズのベアリングでした。
長さ4m程度の溝切りをしていたら、ベアリングが焼け付いてしまい使えなくなっていましたが、このベアリングのおかげで直すことができました。
メーカーがビットに付けていたベアリングよりも、このミネベアのベアリングの方が品質が良いのか?
同じ量を削りましたが焼け付いたりはしていません。
ベアリングの価格は、もう少し安いと修理用に人気が出そうですが

2016-05-06
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09537631

コストパフォーマンス最高!

2014-01-16
用途:
家電製品のベアリングの打ち替え用
対象商品:
09537631

性能等はミネベアだから当然として、ホームセンターでは手に入らないサイズが、この値段で迅速に入手出来れば、“MonotaRO様、いつもありがとう。”と言いたいです。

1人が参考にしています
2017-11-02
用途:
リールのOH用
対象商品:
09537631

ベイトリールのスプール軸のベアリングとして使用しています。