DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受のレビュー

平均満足度 4.77 (271件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)
249 / 税込 274
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
271件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-29
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538374

非常に満足してます。
ハズレがないのも日本製ならでは、流石です。

2021-02-09
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538417

純正パーツやカスタムパーツメーカーより非常に安価で精度も問題なく使用できました。
非常にお手軽に交換できるのでリールの性能維持にとてもよいと思います。

2021-02-04
用途:
FCRキャブレターのオーバーホール
対象商品:
09538532

FCRキャブレターのオーバーホール時に使いました。
工場出荷時には使用されていない、スロットルシャフトの受け部分、フェルトのダストシールの代わりに使いました。外径、内径、幅、全てピッタリでした。

2021-06-26
用途:
リールのメンテ

純正より安く精度も問題ないです。ただし、稀にハズレ個体があるように思います。

2021-03-07
用途:
釣りのリール用部品
対象商品:
09538417

リールメーカーのパーツで売ってるベアリングは、大変高かったので、これを購入。全く問題なく使用できました、

2020-12-22
用途:
機械式駆動部
対象商品:
09538374

流石のミネベア製ベアリング。製品ばらつきはほとんど見られず、動作良好です。

2021-11-07
用途:
リール(釣具)改造
対象商品:
09538374

ホームセンターにこのサイズは置いてない事が多いので、モノタロウさんで!

2021-10-04
用途:
換気扇修理
対象商品:
09538541

近くで取り扱っているところが無く困っていましたが、さすがモノタロウさんです
到着も早くて助かりました
当然品質も問題ありません

FTY Factory 様2020-12-31
用途:
小物試作に
対象商品:
09538426

小物の試作軸受けに使用。 良い感じで何等問題なくいい。

2020-09-10
用途:
ダイワリール 17エクセラーのラインローラーベアリング化
対象商品:
09538392

ダイワのスピニングリール17エクセラー3012のラインローラーをベアリング化するために,5x3x0.5のシムリング2枚と一緒に購入しました。
ソルトでの使用なので,耐食性がどれくらいあるかは,まだこれからの使用を見てですが(もちろん,グリスとオイルはきちんとさして),とりあえずラインローラーの回転はスムーズです。

2人が参考にしています
2020-08-28
用途:
スピニングリールのオーバーホール時
対象商品:
09538417

スピニングリールのオーバーホールに使用しました。消耗品であるベアリングなので、この価格と品質は高コスパだと思います。

3人が参考にしています
2020-10-09
用途:
釣具リールのメンテナンス用
対象商品:
09538417

純正品の半分以下の価格で同等の物が購入できたので満足です。
海水での使用が多いので耐久性等についてはこれから検証していきます。

2020-11-19
用途:
リールのラインローラーに!
対象商品:
09538392

マグシールドだと、砂鉄を拾いまくるので、
非マグシールド化しました。
不具合は有りません。

スタジオM 様2020-08-25
用途:
釣り用リールの回転を上げるため
対象商品:
09538487

木製の太鼓リールをベアリング化 2個使いました
確かに回転はよくなりましたよ

2020-08-20
用途:
ロードバイク 旧スピードプレイゼロ ペダルに使用しました。

純正より良いです。DDL-ZZ1360 DDL-ZZ1370 シェル形針状ころ軸HK1010D の3種類の
ベアリングを使用しました。10000KM程度走行し交換しました。
グリスを切らさず走行したせいか、ノントラブルでした。

2020-08-27
用途:
リールのメンテ
対象商品:
09538417

釣り用リールのベアリング追加に使用。メーカー商品より安くつく。

2人が参考にしています
2020-06-04
用途:
ダイワのリールのメンテナンス
対象商品:
09538417

不良品も無く純正品なら1000円超するので1/3ぐらいですみました。
早め早めの交換をすれば良いのでメンテナンスが好きな方はアリだと思います。

2020-05-08
用途:
釣り用リール
対象商品:
09538532

商品については、スムーズに回転し、
問題なくつかえました。

2020-05-06
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538417

シマノ用ハンドルノブベアリング
に使用。コスパ最高です!

2020-05-17
用途:
釣用リールの修理
対象商品:
09538557

シマノ社レバーブレーキスピニングリール、BBX TypeⅡのハンドル軸受けベアリングに使用。リールが突然巻けなくなり、家に帰って分解したらベアリングが破損し、ボールが散らばっていました。2004年頃のモデルで部品供給がありませんでしたが、公式HPに分解図があったので注文できました。軸受は左右で大きさが異なるので注意してください。問題なく復活しました。