DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受のレビュー

平均満足度 4.77 (271件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)
249 / 税込 274
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
271件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-17
用途:
ダイワ・シマノ製ベイト・スピニングリールのベアリングに使用しています。
対象商品:
09538514

摩耗消耗品であるベアリングは釣具店ではとても高価ですが、実際に使用比べをすると大差は無いように思います。釣具店で2000~3000円で販売されている高級ベアリングに劣らず、最高でも500円程度で替えるミネベア製の本品は重宝しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

丁子屋有限会社 様2019-11-23
用途:
ダイワ スピニングリール2台のラインローラーチューニングに使用
対象商品:
09538392

商品 DDL-630ZZ 外径60mm 内径30mm 厚み25mm
ダイワのスピニングリール ヴァデル3500H と フリームス18 LT4000S-CXH の
ラインローラーチューニング。ステンレス製ワッシャー 5mm×3mm×0.5mmを2枚づつ使用し
厚み調整。ワッシャーもモノタロウさんで同時に購入。ばっちり2台ともがたつき無簡単に組めました。純正部品購入より3分の1程度ですむので、まとめ買いをしてこまめに交換した方が良さそうです。マルテンサイト系ステンレス鋼製ですので、どの程度で錆が出るか不明ですが、使用後の水洗いを必ずするようにします。品質は間違いないです。商品は翌日届きました。小さな段ボールで届きましたが、送料500円。小さな商品ですので、多少日にちが掛かっても安価な郵送や、ネコポスなどの発送方法が選べると良いのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

丁子屋有限会社 様2019-11-23
用途:
ダイワ スピニングリール ハンドルチューニングに使用
対象商品:
09538417

商品 DDL-740ZZ 外径70mm 内径40mm 厚み25mm
ダイワのスピニングリール フリームス18 LT4000S-CXH の ハンドルチューニング。
純正部品購入より3分の1程度ですむので、まとめ買いをしてこまめに交換した方が良さそうです。マルテンサイト系ステンレス鋼製ですので、どの程度で錆が出るか不明ですが、使用後の水洗いを必ずするようにします。品質は間違いないです。商品は翌日届きました。小さな段ボールで届きましたが、送料500円。小さな商品ですので、多少日にちが掛かっても安価な郵送や、ネコポスなどの発送方法が選べると良いのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2020-02-19
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09538426

機械のメンテナンス用に購入しています。
1個から購入出来るのでたすかります。
又、購入したいと思っています。

2019-12-21
用途:
ラジコンカーのハブベアリングに使用
対象商品:
09538435

マシンをカスタムしてキットのスタンダードよりも小径のベアリングを使わなければならず購入。某有名通販で買った海外製品はすぐにベアリングがガタガタになっていまいました。
今回は、ミニチュアベアリングで有名なミネベア製をチョイス。長く持ってくれる事を期待しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-11-20
用途:
釣り
対象商品:
09538392

リールのラインローラー用に購入しました。
今の所、実用になんら問題ありません。
耐久性はまだ分かりませんが回した感じは良い感じだと思います。
これを使って満足いかなければ高いやつを買えば良いかなと思います。
錆びたら交換しても安いので!
個人的にはメーカーのお高いやつはもう買えません!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-11-08
用途:
自作の工具
対象商品:
09538487

丁寧な個別梱包で商品にもとても満足しています
又は自分が想像していたイメージ以上でした

2020-01-20
用途:
釣具のリールに使用
対象商品:
09538392

この価格で購入できるのが嬉しいです。
まったく同じ物でも釣具屋で購入すると、3倍・4倍の値段はするので。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-01-20
用途:
リールのチューニング用
対象商品:
09538392

リールのチューニングに使用。無いと有るとでは大違いです。軽快にクルクル回る様になりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-08-26
用途:
古いリールのメンテナンス
対象商品:
09538514

どこにも売ってなくて探していました。モノタロウさんならすぐに発送してもらい、商品も流石の品質です。また購入させてもらいます。

神田電機興業 様2019-12-19
用途:
ABUリールのベアリング交換。
対象商品:
09538462

いつも、メンテナンスに使用してます。
種類が豊富なので、機械部品や、冷却用ファン、換気ファンのベアリングメンテナンスに重宝してます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-08-26
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538374

良いと思います。安価ですが外れにあたったこともありません。また利用させてもらいます。

2020-03-24
用途:
スピニングリール
対象商品:
09538365

以前からミネベアは使用しているので、安心して使用しています、品質も良く、コスパが最高です。

2019-07-31
用途:
リールのメンテナンスに使用

今まではメーカーの純正品を使用してましたが、高いので今回はこの商品にしました。使用感はぜんぜん問題ありません、次からはこれで決まりです

2019-04-10
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538417

釣具メーカーの純正部品に比べて、3、4分の1の値段で買え、性能的に遜色ないのでベアリングはいつもミネベア製を使っています。

2019-07-06
用途:
シマノ カルカッタ201XTのスプール受け用
対象商品:
09538505

カルカッタ201XTのスプール受け用に購入
リール用オイルを注油したら驚く程回転します。
シールドタイプなのでメンテナンスはちょっと手間がかかりますが、性能的には満足しています。

中野空調 様2019-04-02
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538392

今までわざわざ高い金額出してベアリングを買わされていたとは・・・ベアリング屋さんのベアリングですので安心して使っています

1人が参考にしています
2019-02-10
用途:
リールのオーバーホール用
対象商品:
09538417

普通に使える。ステンレスとは言え錆は出るので価格、入手性含めて重宝している。

2019-11-23
用途:
リールのメンテ
対象商品:
09538435

純正部品より安くて何も問題なし。次回のメンテもこれ買います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-03-16
用途:
リールのメンテナンス時
対象商品:
09538417

非常に回転が滑らかで大変気に入ってます、
今後もこの商品を使いたいと思います。