Uボルト(鉄/ユニクローム)のレビュー

平均満足度 4.11 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂
大阪魂
20 / 税込 22
75件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-23
用途:
単管パイプ固定
対象商品:
09537062

48mmの単管パイプを柱に固定しました。8mmなので丈夫そうです。

有限会社ジュート 様2021-04-13
用途:
小型制御盤の設置時
対象商品:
09536992

普通に良い商品です。 ユニクロメッキが若干粗いようですが、室内使用出あれば問題ないと思います。

2021-02-07
用途:
ソーラーパネルの取り付け
対象商品:
09536992

早く届いて包装も良くごく普通に使えて満足しています

橋野機械設計事務所 様2020-05-19
用途:
太陽光発電設置時
対象商品:
09537062

いろいろ探した中で、Uボルトの最安値です。しかもM8です。

2020-11-12
用途:
弊社製作品の部品に使用
対象商品:
09537184

弊社製作品の部品として使用しています。Uボルトとして使用する分には全く問題なく、お値段も安く手に入って満足ですが、バーコードシールがボルトにべったり貼られていて、粘着が残り外すのが大変手間です。購入後の使用の際の美観を考えて、はがれやすいバーコードシールに変更して頂けると助かります。

2019-04-09
用途:
家具(チケット台)作製に使用
対象商品:
09536974

基本問題はないのですが、もう少しサイズ違いを用意してもらえると個人的には助かったところです。

山﨑エクスパート 様2023-11-22
用途:
配管用バンド使用

ボルト間の寸法の違いが大きくあらかじめ作ったプレートには入らず再加工が必要

M.D.Engineering 様2023-03-30
用途:
配管の固定
対象商品:
09537132

8ケ注文した内の1ケがネジ加工がされていない不良品。
ナットも付属しておらず、別途用意しなければならず、購入期間短縮と安価なメリットは意味のないものとなった。
残念!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2019-03-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
09536931

安心の締め付け力です。規格が分かりにくく苦労しました。

2018-12-08
用途:
太陽光パネルの足場単管への取り付け
対象商品:
09537071

スパン寸法がやや狭いのですが万力で5mm程広げて使いました 仕上げ精度や個包装の丁寧さは好評価です 購入した100のうちナットの回り難いのが何個かありましたが手回しでの話で工具では問題有りません

2018-09-10
用途:
単管への照明器具の取り付け用
対象商品:
09536983

近隣の建材店にはこのサイズのU字ボルトがなかったので、ぴったりのサイズはありがたいです。

多田テック 様2019-10-12
用途:
丸パイプへ取付
対象商品:
09537184

強度など問題ありません。単純に価格が安いので購入しています。

宮田電気工業株式会社 様2022-01-17
用途:
配管
対象商品:
09537087

シールを剥ぐのに手がかかるのでやめていただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

有限会社鈴尚工業 様2020-10-20
用途:
配管の固定
対象商品:
09537035

出張先で使用する為、本日出荷との事で手配したのですが、金曜日の手配だった為、月曜日に届きまして、間に合わず仕舞い・・・
また、届いた品物を確認したら、ナットがついておらずビックリ・・・
でも商品写真をみたらナットついてないな・・・Uボルトのみ使うときって一体?この商品はかもう二度と買う事はないでしょう。

1人が参考にしています
近藤マリンサービス 様2018-09-03
用途:
溶接してフックに
対象商品:
09537044

ボートトレーラーのフレームに溶接してフックにするのに丁度良い大きさです

2017-08-16
用途:
普通
対象商品:
09537193

ほかの 投稿にもありましたが ナットが別は どうかと思います サイズもインチとミリがあるので 紛らわしいので 付属としたほうが良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

2017-06-17
用途:
配管の固定
対象商品:
09536965

遜色なく使えますが、ナットが付属していないので、評価をやや満足にさせていただきました。

2019-02-06
用途:
作業用台車に車軸を取り付ける
対象商品:
09536956

ホームセンターのものに比べ寸法のバラツキがなく価格も安いので満足しています。

2018-04-23
用途:
パイプの固定
対象商品:
09537166

呼び径50Aのパイプの固定に使用。
M10のボルトなのでしっかり固定が出来るが、太いので穴加工に手間取る。
m6やm8の物が有ると助かる。

2016-12-21
用途:
無線用アンテナの固定に使用
対象商品:
09536974

毎回製造工程部品の一部として重宝して使用、以前はステンレスを使っていましたが、高価なので鉄にしました。