Uボルト(鉄/ユニクローム)のレビュー
- 用途:
- 機械に配管固定
金額が安かったので購入、寸法Bが52と記載されていたので、金具を製作したが、届いた商品のB寸法は55でした。3ミリの誤差は商品説明の誤記にしてはやってはいけないレベルです。
金具の再製作の時間と材料費が勿体無い。
- 用途:
- 単管パイプ組み立て
- 対象商品:
- 09537062
M8ナットがスムーズに入らなく、購入したなかには、口が開いていて Uプレートが入らないものも ありました。安かろう悪かろう になるのでしょうが、もう少し品質を上げてほしいです。
- 用途:
- ロ-プ通し
- 対象商品:
- 09536931
同じサイズで溝の切ってないU字は あるのかな?。
ボルト溝の切ってないU字が手に入らないので 仕方なく安いのを代用する。
1m程の足場パイプに溶接して、そこにロープを通してフェンスとして使用。
- 用途:
- C鋼にパイプを固定するのに使用
- 対象商品:
- 09537071
一個づつ包装してあり沢山使うのには不便です
10個とか50個入りとかまとめて安く販売して欲しい
- 用途:
- パイプ材(Φ32×3.6m)固定用
- 対象商品:
- 09537184
ジョイント金具、ナットのセット用を希望。汎用のジョイント金具を探すのに苦労した。
- 用途:
- 取っ手として使用
- 対象商品:
- 09537087
本来の使い方ではありませんが、取っ手として使用しました。
少し曲げて使用しましたが、ネジ部で曲げると簡単に折れてしまいますので、注意してください。
- 用途:
- 排水処理装置の制御盤取り付け柱 および 排水パイプ固定用
- 対象商品:
- 09537184
品物は特に一般の物と変わらず 80Aなので 納期 と M10ねじ との両方が気に入りました。
一般には M10でなく 3/8” のインチネジなので ナット等は付いていないが十分気に入りました。
- 用途:
- ネジ部をカットし、ドアに溶接しドアのシリンダー錠をセットする金物として使用します。
- 対象商品:
- 09537044
ホームセンターで買うとナットもセットされていますが、当社では不要です。
よって、価格がずいぶん安くなり大助かりです。
- 用途:
- 配管固定
- 対象商品:
- 09537114
まさかナットが別売りとは思わなかった。通常Uボルトはナット付きです。
ナット別だと他社より高くなります。
よく価格を見て購入しないと損です。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 工場内での鋼管の固定
- 対象商品:
- 09536965
ナットを付けて下さい。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品取扱いの参考にさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。