六角軸3倍スピードドリルのレビュー

平均満足度 3.34 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸3倍スピードドリル SK11
穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。 【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂
88件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 SHOTEC 様2017-10-07
用途:
塗装後の再穴加工に使用
対象商品:
09927592

通常のチャック取付では、滑り等ストレスがあったのですが、六角タイプはストレス無し、六角チャック電動工具使用なら最高です。

株式会社 田川アルミ 様2018-07-23
用途:
アルミ押出形材や軟鋼の穴開け
対象商品:
09927583

とにかく穴開けが早い。
特に軟鋼に対しては歯の進み方が早い。
欠点はアルミ形材の穴開け後に刃先に切りくずが残ったままになり
その都度、切りくずを取らないといけません。
若干面倒ですが切れ味の方が魅力的です。

軽尾設備 様2017-02-23
用途:
工事現場での、鋼材への穴あけ

穴あけスピードは速く感じます。耐久性も切削油を併用して軟鉄加工に関しては十分だと思います。 施工箇所によってタップ加工が必要になる場合があります。M8やM10のネジ加工用に6.8mmと10.3mmバージョンがあると嬉しいのですが。

1人が参考にしています
兵庫県立工業技術センター 様2020-03-17
用途:
ボール盤を使用した金属の穴開け加工
対象商品:
09927662

サイズ違いで4本買いましたが、多少の差はありますがすべて芯がズレていて、先が振ってしまいます。残念ながら、これでは正確な加工に使えません。

1人が参考にしています
2019-04-25
用途:
制御盤組立時
対象商品:
09927531

今回初めてこのメーカーのキリを使用したのですが、新品開封直後から芯が狂っており、穴をあけるたびにドリルが振り回される状態です。大量生産の中にはこういった不良品もあるのでしょうが、今まで他のメーカーでは無かったのでびっくりしました。今後このメーカーの商品は購入しません。

1人が参考にしています
2019-12-06
用途:
アルミ材の下穴あけ
対象商品:
09927583

初めてこのメーカーのキリをかいましたが、安さ故なのかわかりませんが、二本とも芯ブレが酷いです。ハズレを引いたかと思いましたが、他の4mm 4.5mmも芯ブレしてます。この値段では仕方ないのかなと思いました。次回はないですね

1人が参考にしています
軽尾設備 様2016-09-01
用途:
機械設置、交換等
対象商品:
09927574

インパクトドライバーで穴あけ作業をしていますが、長持ちします。仲間と横並びで作業していると、スピード、切れ味の違いが分かります。M8のタップ切る事ともあるので6.8㎜もあるとウレシイのですが…

1人が参考にしています
2019-08-20
用途:
ヒノキ材木の穴開け作業
対象商品:
09927556

桧材木の穴開け作業において8箇所を行いましたが、ドリルの刃に切りくずが密着状態となり、一つの穴開けが終る毎に、切りくずを落とすことになりました。硬い木材、柔らかい木材を検証出来ていませんが、ドリルの回転数が合致してなかったのかと反省しています。

2016-11-05
用途:
制御盤作成時
対象商品:
09927583

切れ味は良いが少し力を入れると芯ブレが起こる。強度が今一。

2人が参考にしています
2016-04-04
用途:
SUSパイプ穴あけ
対象商品:
09927592

穴あけ作業快適です。
今後、研いだ時に切れ味が変わらないか検証したいです。

2019-02-14
用途:
木材などの加工
対象商品:
09927522

大きさの種類がいくつかあり、二種類ほど購入しました。木材や薄い金属に使用しましたが、かなりスムーズに穴を開けることができました。

1人が参考にしています
笹村建築 様2017-09-25
用途:
鉄ビスの下穴開け
対象商品:
09927522

とても丈夫で、使いやすいので購入して良かったと、思っております。

2017-07-15
用途:
穴あけ
対象商品:
09927531

硬度が弱い気がします。
すこし無理をすれば先が飛んでしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

有限会社晋幸電気 様2017-10-07
用途:
現場穴あけ作業時
対象商品:
09927583

数年前から使用しているが、この価格でこの品櫃なら今後も使いたい

2017-09-20
用途:
金属の穴開け作業
対象商品:
09927592

まあまあの切れ味、今まで購入した中でよい商品でした。次回も注文します。

有限会社 関水園芸 様2015-10-21
用途:
木ネジ前の下処理には不可欠ですね♪
対象商品:
09927531

木ネジは下穴加工しないと、木が割れたりすることがあるのですが、この3倍スピードドリルで下処理すれば安心して木ネジを締められます。木はもちろん鉄・ステン・アルミなどにも使用出来るコバルトコーティングは最高です♪

2015-10-18
用途:
鉄骨の下穴用
対象商品:
09927531

特に問題なく使用可能でした 今後も使って行きます

2019-03-20
用途:
テラス修理
対象商品:
09927626

ドリル穴開け時通常ポンチを打ち位置決めしなければならないがこれを使うと開けたい位置にセンターを置けばズレル事無くスムーズに穴をあけることができる。刃持ちもまあまあである。

有限会社 関水園芸 様2015-10-21
用途:
鉄の穴あけに使用します♪
対象商品:
09927592

さすが、コバルトコーティング仕様ですね。木はもちろん鉄・ステン・アルミもどんどん穴あけが出来ます♪
仕事の効率も高まり、残業も少なくなりました。使用時には切削油を注油しながらを忘れてはならないですね(^^♪

株式会社 ハンドレイル 様2017-05-18
用途:
木部穴あけ
対象商品:
09927592

安価にてリピート商品です。
今後も使いたいと思います。