【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mmのレビュー

平均満足度 4.45 (76件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)
Namekawa(滑川軽銅)
1,698 / 税込 1,868
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
76件中 61~76件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社オオト工業 様2016-01-12
用途:
架台に
対象商品:
09650487

梱包も綺麗でとても大切に送って頂いたことを感謝しています。
寸法も切断面も最高です。

店×家×緑 様2016-12-06
用途:
店舗の壁穴の修理
対象商品:
09650557

価格がリーズナブルで助かります。対応も早く、何度か利用しています。

2019-02-24
用途:
モノタロウで購入したアルミフレームで作成したケースのパネル。

1㎜単位で発注するのに公差が0-1.5㎜で取りつかなかった。
実際+1.5㎜程度有

Boat craft macky 様2015-05-08
用途:
アルミボートの補強板
対象商品:
09650331

梱包、商品養生も裏表としっかりとしてあり傷もなくきれいな状態で凄くいいです。
寸法も色々なサイズで格安にて対応していただけるので非常に助かります。
次回も必要なときは注文します!

2016-07-15
用途:
木工用トリマー等のテーブル製作用に
対象商品:
61006653

欲しいサイズでの購入が可能でしかも価格も比較的安い

2014-10-11
用途:
切削加工
対象商品:
61006626

安いのにとても丁寧に梱包されていました。
サイズも指定できて言うことありません。
また利用したいです。

桑山・小木曽設計室 様2014-07-22
用途:
機器取り付け下地(化粧)
対象商品:
09649823

厚み3ミリですのでしっかりしています。
コンクリート打ちっ放しにマッチングしてよかったです
その他にも使えると思います。

1人が参考にしています
水野設備株式会社 様2017-09-22
用途:
作業工具製作
対象商品:
09650392

長さ1.5mm幅1mmでかい注文した2枚とも自力加工しないといけない1mm単位で精度が話にならん返品不可なのにカスだな。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2014-06-10
用途:
バッグ用ステー
対象商品:
09650243

傷一つなくきれいな状態で商品が届きました。しかも、発注から商品が届くまでかなり早かったので助かりました。

2014-01-17
用途:
窓ガラス空調配管貫通部分
対象商品:
09650645

値段も手頃で納品までスピーデイーです

1人が参考にしています
2015-09-15
用途:
床板の補強
対象商品:
09650873

部屋と部屋の通り道になっている床板が、長年の使用のため合板床材の接着剤が剥がれてきたようで、たわみだしたため、応急措置としてアルミ板を載せ、その上にジュータンを敷いて使っています。最初薄い合板板を置いたのですが、たわみが生じ役にたちませんでした。その点、アルミ板は3mmでもしっかりしておりこのまま使っていけそうです。

2017-01-27
用途:
冷却機器へ取付
対象商品:
61006547

40数枚寸法を指定して注文しました。その半分以上の枚数で1mm以上の寸法の狂いが生じていました。1mm以内であれば分かりますが、1mm以上の違いは1mm単位で寸法指定を受け付ける意味が薄れると思います。出荷前に寸法のチェックをしっかりお願いします。

2人が参考にしています
2017-02-01
用途:
箱制作
対象商品:
09649884

アルミアングルと組み合わせたアルミ箱を作成するために注文。
ミリ単位での受注なのに、寸法精度に0.5mm~1.5mmの誤差が見られ、結局自分で切削修正するハメになりました。最悪です。
安いのはいいんですが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2014-07-31
用途:
機械工作
対象商品:
09650164

リピーターです。発送がとにかく迅速で、商品がすぐに届くのがありがたいです。

1人が参考にしています
2014-10-17
用途:
自作のオーディオアンプの表面パネルに使用。
対象商品:
61006337

一番目につくフロントパネルに使用する為に購入しました。
ある程度にキズは覚悟していたのですが、養生シートが貼ってあって無傷の状態で配送されました。
今後も、同様の用途があれば使用します。

2014-09-12
用途:
建具のレール
対象商品:
09650347

物も精度も大変良く、問屋でも対応できないものが対応できてよかったです。

1人が参考にしています