【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mmのレビュー
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
2018-06-22
- 用途:
- バイクの部品作製
- 対象商品:
- 58568255
前回良かったので、リピートです。今回の大阪の地震にも関わらず、出荷日が1日遅れただけで、出荷連絡があったその日の夜に到着しました。スゴいですね。モノタロウさんのこのサービス、秀逸です。
2018-05-03
- 用途:
- 道具の製作に使用
- 対象商品:
- 09652657
以前同じ道具をアルミ(材質不明)で製作したが、切断中のノコ刃に焼付きが多く作業に時間がかかったが、購入した材料は加工性が良く、以前の半分くらいの時間で加工が出来、大満足です。
ジョイフルコーポレーション 様2017-11-22
- 用途:
- 除雪機の排土板
- 対象商品:
- 09652702
5mm厚のアルミ板で、前回同様サイズも個別に対応してもらえ、大変助かりました。近くのホームセンターでは、この様な対応は出来ないし商品自体無いのでまた注文します。
有限会社エコルート 様2017-05-13
- 用途:
- 発電機を乗せる台
- 対象商品:
- 09653217
梱包も保護材も確りしていて大変綺麗な状態で届きました。
ミリに単位での注文を要求していた割に1mm大きかった。
まあ加工するので問題はありません。
金額て金も手ごろなので、また注文すると思います。
1人が参考にしています
松山技研工業 様2019-11-30
- 用途:
- ラジコンで動くユニットの本体に使用
- 対象商品:
- 09652307
5052Pはよく使うので、加工性重視の部材としては無くてはならない。過負荷にならないタップはダイレクトに加工しているが問題ない。
2016-04-22
- 用途:
- 取り付けスペーサー
- 対象商品:
- 58568535
指定より各部+1mm余裕を持って切断して頂いていた様なのでぴったりに仕上げ加工することが出来ました。
切り売りは高かったり、納期がかなり必要だったりしますがすごく早く助かります。
新海製作所 様2017-07-31
- 用途:
- ある装置の部品
- 対象商品:
- 58568352
カットする寸法の誤差がひどい、希望する寸法より1ミリも大きい
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2016-04-17
- 用途:
- 造作のための材料
- 対象商品:
- 09652517
150mm幅のものを注文しましたが実際は151mmありました。ノコ切断であるため、仕上げするために1mm多めになっているのかもしれません。149mmなら問題ありますが、151mmなら大丈夫でしょう。
1人が参考にしています
2015-09-22
- 用途:
- 望遠鏡自作用
- 対象商品:
- 09652736
望遠鏡自作用に購入。
アルミ板はいつもここで購入させていただいております。
価格が安く、アルミ板もしっかりと梱包されており、カット面もキレイ。
また購入したいです。