【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mmのレビュー
- 用途:
- 測定装置台の製作
- 対象商品:
- 58570075
両面に厚めの保護フィルムがあり加工、運送時の傷が一切なかった。また、幅1mm程大きめに切ってくれていたので端をエンドミルをすることができた。とても良いと思う。
- 用途:
- 軽量機器取付固定の為の板
- 対象商品:
- 09656385
既存の工事場所で、取付場所に合わせ加工し機器取付ステーとして使用しました。
表面も綺麗で、切断、穴開け加工しやすく良かった。
- 用途:
- 機構駆動をベースとした アイデア作品の制作
- 対象商品:
- 09656184
東急ハンズでは 小物工作用としてか 100mm正方形で 厚み10mm が 今でも販売されてますが
Monotaroでは この選択がない。
大した注文数にならない等で 販売しないのですか?
どちらかいって 厚さ 5mm,8mm,12mm,15mm で 100m正方形ものを 常に消費している。
試作等する際 加工し易く てっとり早く作業が進む。
ともかく 次々に 機構での発明品を制作している立場からなのだが 機械系の工業高校や大学の工学部機械科や メーカの研究部門等 まとめて商売としてとりくめば 需要も活発になると思うが いかか??
http://www.monotaro.com/p/5856/9996/
注文コード:58569996
こちらが100mm×100mm×10mmを選択可能になっておりますので、ご確認の上ご検討お願い申し上げます。
- 用途:
- CDプレイヤー底板の制振・補強
- 対象商品:
- 09656832
廉価なCDプレーヤーの底板(鉄板1.0t)の制振・補強で使用。底板と同じサイズ(420x320)でカットしてもらう、実寸は幅・奥行きとも約1.0mm大きい、商品仕様で公差0~+1.5とあるので基準内ですが、もう少し加工精度を高くしてもらいたい。また、切断面はカットソーの跡が残っており、触ると凹凸が感じられるのでこれも同様。加工提供会社の滑川軽銅は一流会社なのですよ。
CDプレーヤーの内部パーツ類を全て取外し、パーツ取付穴をアルミ板にプロットしボール盤で穴開け作業。取付ネジはM3,4で穴サイズをちょっと大きめにする。穴開け後表面を研磨、保護塗装し取付作業、既設ネジ長さ+10mm(アルミ板厚さ)のSUSネジにて取付。大体正確な位置に穴口出来たので、リジットな底板になりました。CDプレイヤーのモーター音も小さくなり、音質も改善されました。満足満足です。次回は真空管アンプの表面パネルを頼む予定です。
- 用途:
- 自作した肘掛けのフレームとして
- 対象商品:
- 09656245
厚みには問題無いのですが、切り出し寸法が1mm程度大きいかった。サイズが微妙な用途も考慮して正確な大きさで切り出して欲しい。
商品ページに記載のありますとおり、
注文コード:9656245の公差は0~+1.5となっております。
ご確認の程宜しくお願い致します。