ロング剪定鋏のレビュー

平均満足度 4.74 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロング剪定鋏 ニシガキ工業
ニシガキ工業
4,498 / 税込 4,948
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。 【用途】植木・果樹剪定専用
66件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-27
用途:
高木の剪定に使用
対象商品:
10403102

丈夫で使いやすいが、片手で長く使用するには重さが気になる。
添え木として利用すべく直径19mm、長さ1mのアルミパイプを購入。
半分を剪定鋏に並列で連結固定し、残り半分を腕に固定する方法を検討試作中。
オプションであると良いと思っています。

2020-04-03
用途:
果樹の剪定
対象商品:
10403093

しっかりした作りで、2cm程度の枝なら問題なく剪定できた。ただ、想定したより少し重く感じた。

2021-05-17
用途:
剪定作業
対象商品:
10403102

非常に使い勝手の良い製品です。よく切れて重量もほどほどで便利に使っています。

2019-09-08
用途:
剪定
対象商品:
10403127

思った以上によく切れます。また軽いので扱いやすいです。

2018-11-12
用途:
選定作業時
対象商品:
10403093

実は、高枝鋏を買う積りが、誤ってロング剪定ばさみになってしまったのですが、やや低い木の手の届きにくいところの選定に使ったら、今までより簡単に剪定できました。高枝ばさみも購入しましたが使い分けています。

2019-10-16
用途:
剪定作業
対象商品:
10403127

同社の1m製品を所有。比較的太い枝も切れるので2m製品を購入。この2本があれば手が届き難い場所も綺麗に剪定OK。危険な作業から開放され安全を確保出来た。

2019-02-02
用途:
栗に選定
対象商品:
10403102

長さが適当で操作しやすかった。
脚立を使用して、さらに高いところの剪定に便利であった。

2020-05-30
用途:
お隣の高い木の枝が、うちの屋根にあたるので許可を得て切ります。
対象商品:
10403127

すごくよく切れて最高でした。ありがとうございました。

2019-05-24
用途:
庭の枝切り
対象商品:
10403127

細い枝を切るのは初めはいいが、15分くらいたつと腕が疲れてくる。

1人が参考にしています
2018-08-03
用途:
剪定作業
対象商品:
10403111

1.5mは職人各自に配備しており、ちょうどいいサイズです。
グリップのプラスチックは劣化と共に1年前後で折れます。使用頻度にもよりますが。
グリップはニシガキさんで単品購入可能ですから長く使えると思います。

有限会社園林 様2018-07-28
用途:
剪定作業に使用
対象商品:
10403102

剪定作業で幹乗りで使用しました。
通常枝先までとどかない場所までとどくので作業が楽です。
切れ味もよくて重宝しています

1人が参考にしています
昇緑庭 様2018-09-28
用途:
剪定用
対象商品:
10403093

いろいろな長さもあり切れ味も良い。0.6mと1mを持っているが使いやすい。

2018-06-07
用途:
庭木の剪定および梅の収穫
対象商品:
10403127

以前に他のメーカーの高枝切り鋏を使っておりましたが、届かない場所があり、評判の良いニシガキ工業の2mのこの製品を購入しました。直径2㎝
位であれば、苦労なく切れました。女性でも重すぎるということはないと思います。本日は、梅の収穫で威力を発揮してくれました。

2018-07-12
用途:
庭木、生垣の剪定
対象商品:
10403093

長尺のものは作業効率が悪く、特に長時間の連続した作業には不向きであるが、この剪定鋏は扱いやすい長さで作業効率が良い。
生垣の剪定では、その中に手を突っ込むことなく必要な箇所を切ることができるので、ヘッジトリマーと併用することで質の高い作業ができる

1人が参考にしています
2018-06-24
用途:
剪定
対象商品:
10403093

樹木の先端の小枝切りに使いましたが、切れ味も良く重宝しています、仲間にも勧めています。

2018-05-29
用途:
庭木の剪定
対象商品:
10403127

しっかりとした作りで、20mmくらいの生木の枝も容易に切れるので満足しています。

2018-04-25
用途:
植木の剪定
対象商品:
10403093

今までは、三脚移動で対応していましたが、商品使用して大変楽になりました。切れ味も満足してます。

2018-04-24
用途:
手の届かないところの剪定
対象商品:
10403102

想像より重かった。柄の部分が四角いので、円柱だと
扱いやすいのと見た目が柔らかい感じで良いと思った。

2018-07-31
用途:
樹木の剪定
対象商品:
10403102

太目の枝でもしっかり切れる。切れ味がいい。
満足しています。

2018-06-05
用途:
枝の剪定
対象商品:
10403127

枝の切断径がカタログ値程度が切断できるので購入してよかった。しかし、アルミ部の断面係数が少し小さいように感じ、長い間使っていると曲がるように感じます。