コイルインサートのレビュー
- 用途:
- 3Dプリンタ印刷物で使用
- 対象商品:
- 10363744
3Dプリンタで印刷したものにねじを使いたいときに使用。
普段は、インサートナットを打ち込んでいますが、縁との距離が短いときに
使用します。
仕上がりには問題はありません。
あまり慣れていないので、ピッチが飛んで失敗することがあるので、個人使用であれば
単価の安い方が良い。
- 用途:
- 樹脂のネジ山の強化
- 対象商品:
- 37568544
概ね満足してますが、引っ掛けるピンがたまにズレてることがあります。無理やり押し込めば何とかなるけど、少し気になる所です。
- 用途:
- ラジコンで動くユニットの本体に使用
- 対象商品:
- 10363823
負荷の掛かるタップ穴にヘリサートを使います。在庫が無くなったので購入しました。
ロボットハンドなどの部品が多くよく利用します。
在庫が無くなれば、又、購入します。
- 用途:
- 車両整備用として
- 対象商品:
- 37568544
気がつくとバイクも車も、ネジ穴自体がバカになってしまうんで、修正用としていつも切らさないようにしてます。なぜか分りませんがM8は物凄く使用頻度高いです。
- 用途:
- ネジ山の補修
- 対象商品:
- 10363735
全くダメ。使い物にならない>挿入時入りきる前にタングが折れ、挿入してもネジのピッチと合わずにねじがダメになりました。最低の商品です。
- 用途:
- ミッションのメンテナンス
- 対象商品:
- 10363823
車のミッションのメンテナンス中に6Mボルトを締めすぎてネジ穴を壊してしまったので、困っていた時にモノタロウさんで見つけ購入。
簡単で使い易かったのですが、折取り具が必要になるとわ知らなかった、ただ、無くても使えました。
あと、6Mボルトにはドリルビット63mmを指定されていますが、63mmなんてそこら辺りには売ってないし、60mmでタップを使って丁度でした。
60mmなのでは?
- 用途:
- 絶縁板に挿入
- 対象商品:
- 10363814
オリジナルメーカーで安かったので、購入しました。他と大差がなく、使用に問題ありません。
価格的にも大満足なので、次回も購入します。
- 用途:
- クランクケースの修理
某有名メーカーの方は失敗しないのにこちらのはちょいちょい失敗する。最後の爪を折る時にメーカー品はキレイに折れるのに、うまく折れない時がある。修理するものが高価な場合は割高でもメーカー品を使う方が安全。
- 用途:
- 3D printerで製作したものの補強に使っています。
- 対象商品:
- 10363762
スプリングの強度が高いため、肉厚が薄い箇所で使うと欠けることがあります。
- 用途:
- ネジばかになった部分の補修用及び、想定していたネジより一回り小径のビスを入れたい場合
- 対象商品:
- 10363735
使い勝手は、通常のヘリサートと変わり映え無く使用出来ました。然しながら、価格的に若干高価でした。手番さえあれば、通常の購入ルートで買う事となります。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 破損ネジの修復
- 対象商品:
- 37568553
問題は全くありません。
口コミに記載されているような挿入の失敗もなく1個で容易に完了し、
修復後の不具合も全くありません。