温水機器用逃し弁のレビュー
- 用途:
- 自宅の温水器に利用
- 対象商品:
- 10812392
自宅の温水器の逃がし弁が経年劣化で弁の具合が悪くなったので購入しました。
取付も問題なく交換できました。
問題なく使用できています。
- 用途:
- 長府石油ボイラーの逃し弁水漏れ起こしました。交換しました。
- 対象商品:
- 10812392
長府石油ボイラーの逃し弁をホームセンターに探しに行きましたが担当者が「そんなの始めてみます」話にならないのでネット捜しました。やはりネット最高!お陰でバッチリ取付できました。
- 用途:
- 自宅電気温水器の修理
- 対象商品:
- 10812392
電気温水器の安全弁が故障し、業者に修理を依頼したら部品調達・工事で10日間必要と言われました。MONOTAROでは、当部品は即日発送のため3日後には自分で取替えでき大助かりです。
- 用途:
- その名の通り温水器の圧力逃がしに使っています
- 対象商品:
- 10812392
コンパクトで、使い勝手も良いです。
価格もほかの製品に比べれば、納得の価格だと思います。
接続がR3/4×JIS Rc1/2 なので、出来れば2カ所とも、JIS Rc1/2に統一されると製品に組み込みが楽なのですが、
古くから製造しているみたいなので、修理に使う人も多いと思うので、このままでも良いです。
水漏れを起こす箇所は、中にゴムの弁が付いているので、経年劣化で水漏れ起こるのは、しかたないでしょう。
- 用途:
- パーツ交換(パッキン部の劣化による水漏れの為)
- 対象商品:
- 10812392
20年以上前の温水器ですが規格は変わっていないので、すんなり交換できました。
- 用途:
- 安全弁の水漏れ修理交換
- 対象商品:
- 10812392
規格品なのでなんら問題なく使用できます。価格も通常の半額ですので助かります!
また、購入したいです。
- 用途:
- ソーラー
- 対象商品:
- 10812392
0.98kgの逃し弁望む。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 深夜温水器廻りの漏水対策
- 対象商品:
- 10812392
屋外型電気温水器の廻りがビチャビチャ濡れていて
土間コンクリなのに、草まで生えていました。
みると、安全弁が常時水漏れで、深夜しか沸かない
のに、不自然です。
よく見てみると、朝満水の表示が、昼過ぎには2目
盛りも減っていて、無駄にお湯を捨てているようです。
市内の業者が行く大きな管材屋に聞いたら、取り寄せ
で、3,4日もかかるとかで、ここで当日発送を見つけて、
月曜に頼みました。
その後、自分でできるか試したら、回ったので、シール
テープがいることに気づき、焦ってこのサイトをみたら
ある!、また送料500円かと思いきや、3時までなら、送料は
1回だけの追加が可能とある、もう、嬉しくて1つ110円が、
あれば十分なのに、5個で210円の方を頼んでしまった。
一生使い切れません^^;
今日(火曜)の11時過ぎ、届いたので、早速交換、ピッタリ
止まって、めでたしめでたし。
- 用途:
- 石油温水ボイラーの修理
- 対象商品:
- 10812392
長府製の石油ボイラーが逃がし弁(安全弁)の老朽化により水漏れし、製造年式が古くてメーカーにも交換部品が無かった。この商品の先の人のレビューを参考に、形状は違うが逃がし圧力、入水および出水側のねじの規格が合っていることを確認して購入。形状違いのため出水側配管の位置変更が必要になったが、修理はできた。