VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
株式会社オーレックス 様2022-07-25
- 用途:
- 制御信号の布線に使用
- 対象商品:
- 32588114
5芯もしなやかで扱いやすい。
表面はつや消しで、マーキングはし易かった。
但し、芯数が多いので重い。
初めての選定だったので、不満に思うような点は感じない。
選定理由の一つが、接続する機器側の配線色と全く同じだったので、接続に配慮するストレスが無かった点にあります。
2022-05-07
- 用途:
- 仮設用電源ケーブル
- 対象商品:
- 09928861
柔軟性があり加工もしやすく度重なる仮設にも耐えるような感じです。
まだ使用して1か月なので耐久性が楽しみです。
1人が参考にしています
2022-07-23
- 用途:
- 農業機械などの配線
- 対象商品:
- 09461006
耐久性と価格が良く、長らく愛用していました。
しかし取扱い中止となったようで残念です。
可能なら同価格帯の同性能の代替品が欲しいかと。
2022-01-04
- 用途:
- ビニールハウスの電気設備
- 対象商品:
- 11122517
何の問題もなく普通に使用できます。設備機械のアンペア数に応じた芯線の太さを購入し端子と圧着工具があれば自分好みの配線工事ができると思います。
都築工芸 様2022-04-15
- 用途:
- 工作機器の配線
- 対象商品:
- 11122377
インバーターとの接続に使いました。細径かつしなやかで扱いやすいです。
10mも必要ない場合が多いので、割高でも3mくらいの販売もあれば良いと思いました。
SPLASH motoring service 様2022-01-27
- 用途:
- エアコンプレッサー電源修理
- 対象商品:
- 09928886
希望している柔軟性と長さで作る事が出来ましたので満足しています。
2021-09-27
- 用途:
- 制御盤、機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 09928764
通常、1巻100Mで売られているVCTFですが、モノタロウなら余分な在庫を持たなくても、必要な数量だけ直ぐに送られてくるので大変助かります。
3人が参考にしています
危機管理セキュリティリサーチ 様2021-09-24
- 用途:
- トイレ内のセンサー式照明点灯スイッチの回路の配線工事で使用しました。
- 対象商品:
- 11122754
容量計算後この材料でも問題ない事が分かり、しかも10m単位での販売は材料費のコストダウンとなり、配線工事においても効率アッフに繋がり、線自体も扱いやすくとても良い作業が出来ました。
2人が参考にしています
2021-04-20
- 用途:
- 機械の電源用
- 対象商品:
- 25414613
安心の富士電線製品です。
柔軟で丈夫な印象です。
直径10mmも適当で、使いやすいです。
10mで購入できるのが有難いですね。
100m巻きでは多すぎる・・・。
2021-03-30
- 用途:
- ハーネス交換時に使用
- 対象商品:
- 11122395
ハーネス交換時に使用の為に購入しました。
手触りも良く、しっかりとした作りで使いやすかったです。
また購入させて頂きます。