フレア配管セット SPHのレビュー
- 用途:
- DIYのエアコン設置
- 対象商品:
- 35805786
改良点というか要望ですが、テープはそれぞれ2巻き欲しいです。また、ドレンホースに蒸し混入防止のエンドキャップがあると嬉ですね。商品自体に問題はありませんでした。
- 用途:
- ルームエアコン取付
- 対象商品:
- 22911902
フレア管のフレア部分からのガス漏れ防止に「ナイログ、注文コード40968977」をお勧めします。
- 用途:
- DIYでエアコン交換時に使用
- 対象商品:
- 22911884
素人がエアコンに触るときにセットものを買うのは、欠品を出して買出しにいく手間を減らせるので重宝します。使ってみて分かったことは、フレアー面が鏡面で最高に仕上げてあること、逆に片方は自分で仕上げることがほとんどなので切断面でよいこと、粘着テープが短すぎること、非粘着テープはもう少し弾力があったほうが巻きやすいことでしょうか。
- 用途:
- エアコン据え付け
- 対象商品:
- 35805786
フレア部は柔らかく作業しやすいです。パテも柔らかく作業しやすいのですが、外側を埋める量しかありません。
- 用途:
- エアコン設置
- 対象商品:
- 35827662
大変満足していますが、2分3分の配管の長さが同じなのは、良くない
2分の方を少し短くしたほうが良いと思います。
その他はいいと思います。
価格手頃です。
- 用途:
- エアコンの新設工事
- 対象商品:
- 22911884
3mのタイプを購入しましたが付属のテープ類などは丁度良い長さがあり、ピッタリ間に合う内容でした。
強いて言うならパテの容量がやや少ない感じがします。
- 用途:
- いつも使って不思議に思う事
- 対象商品:
- 35805786
長年使っているとVVFケーブルの外皮が日に焼けていることがある。範囲が狭ければ、テープでカバーすれば良いが、それでも気持ち悪い。セット販売を組むんだったら、VVF込みの配管セットも販売してほしい。
- 用途:
- エアコンの設置
- 対象商品:
- 22911893
メーカー品とあって、フレア加工も完璧で安心できます。必要なものはセットになっていますが、配線だけが入っていません。配線もセットになっていると助かるのですが…。また使用したいと思います。
- 用途:
- エアコンの設置
- 対象商品:
- 22911893
問題なく使えました。ただ、排水用のドレンパイプがあと1メートルほど欲しいです。設置状況によると思いますが.....
- 用途:
- 家のエアコン移設に。
- 対象商品:
- 35805786
引っ越しの際に取り外した配管を使用せずに新調しました。
古い銅管は硬化していますので再利用しにくいですし、
フレアもしてあったので加工無しで簡単に使用できました。
- 用途:
- エアコン工事
- 対象商品:
- 35805786
フレア仕上げがバツグンで、漏れの心配はありません。
カプラー類も付いているので、エアコン側の口金保護に使えます。
非粘着テープがもう少し長い方が良いです。
すぐに届いたので助かりました。