【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mmのレビュー
- 用途:
- 金具加工
t5.0㎜を注文したら一週間以上かかってt4.0㎜が届いた
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 加工時の評価に使用
- 対象商品:
- 32591097
製品に使用する前に加工時の評価のために購入しました。せいひんの前の評価なので使用量が少ないため必要量を指定でき助かりました
- 用途:
- シンク用の板
- 対象商品:
- 32591352
丈夫で耐久性があるシンク用の渡し板として使用しています。
使い勝手は上々ですが
ただこの表面仕上げは汚れが取れ難いように感じます。
- 用途:
- 有害鳥獣追い払いようの花火の発射台。
- 対象商品:
- 32591194
有害鳥獣追い払い用の花火を購入した際に付属していた発射台では、誤爆した際に壊れてしまい、破片が周囲に飛び散り危険でしたが、これを使って同様のものを作りましたが、誤爆しても中で爆発しますので安心です。
- 用途:
- グラインダーの角度台
- 対象商品:
- 32591194
ホームセンターでは手に入らない5mm厚のステンレスをサイズを指定して購入できるのはとても助かりました。また利用させていただきます。
- 用途:
- 墓誌
- 対象商品:
- 32591447
文字をレーザーマーキングするため、研磨して最後は600番バフで仕上げた。美しい仕上がりとなった。シャーリングのバリも、ダイヤモンドディスクで容易に取れた。
- 用途:
- スポットライトの取り付け
- 対象商品:
- 32591194
やはり頑丈にするなら5mm厚が必要です。
丁度良いくらいのサイズがあったので注文しました。
もう少し安いと尚いいのですけど(*´∨`*)b
- 用途:
- ステイ金具に使用。
- 対象商品:
- 32591115
流石、t5㎜となると素人では切断が難しいし必要なサイズでシャーリング切断頂ける事が
無駄もなく助かりました。シャーリング切断の為、同時購入したステンレス用平鑢がエッジ加工に活躍いたしました。
- 用途:
- フライス盤の固定具として
- 対象商品:
- 32591106
SUS304の5mm厚、100x28mmで購入。シャーリング切断はネット検索で理解したつもりでしたが、板が少々ねじれ曲がるとは思いつかなかった。実物でお勉強ですね。万力で多少伸ばしてから固定具へと加工しようと思います。
- 用途:
- 機器メンテナンス
- 対象商品:
- 32591106
シャリングでの加工であったが、反り等が思ったより大きかった。
値段のとの相関で仕方がないが、もっと精度のあるものを提供してほしい。値段は上がってもよい。
- 用途:
- 台の補強
5ミリ厚のステンレス板を探しており、希望のサイズを予備を含め2本オーダー。
2本の内1本は反りがあり、そのままでは使えませんでした。
- 用途:
- プレート製作
- 対象商品:
- 32591124
5mm厚さのところ4.3mmしかなかった。表面を削ると4mm以下となる。
文句を書こうと思ったが、厚み公差がなんと±0.7mmだと。文句は言えない。
調べるとCOLDという製品は厚み公差が小さいらしい。表面もそこそこきれい。
自分の無知を反省した。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 機械の部品加工用
- 対象商品:
- 32591553
値段も某メーカーより断然安く、寸法も1mmずつの指定ですごく助かりました。
1つ難点だったのはシャーリング切断してそのまま梱包していたので箱から出して
持ち上げた時に指を深めに切ってしまいました。出すときにかなり注意して取り扱った
方がいいと思います。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 32591133
鉄板のシャーリング切断の品質を知らずに購入しましたが、
板が反ってしまっていて、加工するのに苦労しました。
シャーリングで切断する時に曲がり防止する工夫が欲しかった。
- 用途:
- センサーの取付用ブラケットに使用
- 対象商品:
- 32591212
穴あけ加工時にケガキを行いましたが、少し直角が出ていませんでしたが特に問題ありませんでした。