72LEDワークライト(フック&マグネット付)のレビュー
- 用途:
- 車内整備時
- 対象商品:
- 32601606
安くて明るくて、良いと思います。
ただ、電池フタを改良してほしいですね。電池が入ると、とてもフタが閉めづらいのです。
すぐに壊れてしまいそうだし。
本体と一体型にするか、ネジ止めでもいいから、とにかく仕様を変えてほしいです。
安いから仕方ないのか・・・
それ以外は、良いです。
予想外だったのは、本体がつや消しブラックだった事。反射が気になりません。
- 用途:
- 機械整備
- 対象商品:
- 32601606
ホームセンターで似た商品を購入し比べたところマグネットが適度に強く又、いらない機能がないところが良い。点くか点かないかだけなのが気に入りました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 32601606
大きさも手ごろで、特に自動車の室内作業時に重宝しています。明るさもとても明るいです。裏に強力なマグネットが付いているので便利です。
- 用途:
- 自動車の点検や、作業時に使用
- 対象商品:
- 32601606
明るさは十分すぎるほど良いと思いますが、作業性と電池寿命に提案が有ります。作業性:本体の厚みが厚くてエンジンルーム内ではランプが入れない箇所が有る。電池ボックスをランプの裏でなく、ランプと並列に並べて、電池ボックス部を握りとして使用すればランプ部が薄くなり作業性が良くなると思う。LEDランプは薄さが特徴ですからとても使いさすくなると思う。 電池寿命:72個のLEDを2分割して半分または全部使用のように、分2割して使用できるようにすれば、電池寿命を延長できる。使ってみて、常時フル照明の必要性はあまりないのです。以上が使用して改善必要と思いました。 ぜひ検討ください。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 下回り整備時
- 対象商品:
- 32601606
車両の下回り整備時に使用するため購入しました。
販売価格対比、内容は良いです。
本体がカバーで覆われているため
多少の衝撃には本体が耐えられそうです。
落下時は、本体破壊すると思います。
光量は十分ありました。
驚いたのは、数メーター先を照らすと
懐中電灯のように「中心部より丸状で照らす」ことでした。
本体形状的に長方形で明るく照らすと思っていました。
- 用途:
- 暗いところでの軽作業
- 対象商品:
- 32601606
結構明るく、価格も安いので、要所要所に置かせてもらっています。マグネットとフックの両方がついていますので、どちらかで対応できるのも有難いです。
暗い場所でのメンテナンスにも十分な明るさだと思います。おススメです。
- 用途:
- 地震時等の非常灯として
- 対象商品:
- 32601606
購入して2年ほどで正面及び背面ともべとべとで持つことすら出来ない。家の中に置いているだけで殆ど使用していないにもかかわらず、塗装が劣化しています。安かろう悪かろうの典型的な商品です。よくこんな粗悪な商品を販売できるのにびっくりです。
間違っても購入してはいけません。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 機械整備
- 対象商品:
- 32601606
ワンプッシュ操作でオン、オフだけの簡単操作が良いです。機能が単純で使いやすいです。マグネットも適度に強く使いやすいです。欠点として、フックの格納から外しにくいです。
- 用途:
- パイプ車庫の照明
- 対象商品:
- 32601606
明るさは十。ワンプッシュで使いやすい。設置のマグネットも比較的しっかり固定できる。
値段も安め。ただし、もっと拡散したほうが良い。
- 用途:
- 自家用車の整備点検
- 対象商品:
- 32601606
結構明るくて期待以上でした。後は電池がどの程度持つかが問題です。
希望を言えばもう少し拡散する反射板なりLEDを検討してもらえば鬼に金棒のような気がします。
エンジンルームではライトの位置が対象物に近いため広がった光束のほうが有利です。
- 用途:
- 暗い所の作業に非常便利
- 対象商品:
- 32601606
非常に便利です 明るさも問題ない
電池ぶたが入れにくい
前回購入した内の1台 ledひとつぶ切れていた
この度は大変申し訳ございませんでした。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
よろしくお願い致します。
- 用途:
- 作業対象を照らしたい時に
- 対象商品:
- 32601606
全てのLEDが真正面を向いていて照射範囲はかなり狭いです。
照射パターンを選べるといいなと思いました。
背面のマグネットはとても便利なのですが3ヶ月で取れちゃったのが残念です。