応急パンク修理剤のレビュー
- 用途:
- 純正品の差し替え
- 対象商品:
- 32605422
使用期限は約5年・・・期限は薄くキャップに刻印されていました。純正品の差し替えなので大きすきないボトルサイズと必要最低限の物が揃っているので満足です。
- 用途:
- 自転車(MTB、ロード)のノーチューブ用のシーラントとして
- 対象商品:
- 32605422
パンク修理剤と水を半々に混ぜて、シーラントとして使用。自転車用のものと同等の性能があると思います。もう少し大きなボトルでお徳用が欲しいところ。
こちらはパンクを予防するための商品ではなく、パンクしてから使用する商品となります。
用途外のご使用により、不都合等ございましても返品保証等の対象外となります。
予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
- 用途:
- パンク時の保険に
- 対象商品:
- 32605422
最近の車はスペアタイヤを積んでない車が多く、一時的にパンク修理剤での応急処理が主流です。大方はゴムのように内面に張り付き、後処理が大変なので、タイヤは新品に交換になるでしょう。これは水で流せるとのことで、通常のパンク修理(パッチやスティックで穴をふさぐ)でのタイヤ再利用が容易になると思い、車メーカー装備のパンク修理材と入れ替えました。まだお世話にはなっていませんが、パンク時の経済的負担は減るでしょう。
- 用途:
- 自動車のパンク修理
軽自動車のチューブレスタイヤのパンクに使用しました。注入して空いた穴が真下に来るようにしてエアーを入れると青色の液がにじみ出てエア漏れは一旦は止まりましたが、走行するとまたエアーが漏れ、青色の液がにじみ出ていました。この操作を5回繰り返しても必ず漏れます。穴は1mm位です。青色の液が固まることがないようで、走行中にタイヤのゴムが変形するとエアーが漏れてきます。安心して使えません。
- 用途:
- 純正のパンク修理剤との交換
- 対象商品:
- 32605422
純正のパンク修理剤を使用するとタイヤが使用できなくなる為、この商品はパンク修理後もタイヤを使用できるとのことななで購入しました。
- 用途:
- リヤカーのタイヤ
- 対象商品:
- 32605422
リアカーのタイヤ空気圧低下で 両輪に半分づつ注入 現在様子をみて効果あるか確認検証中です。バイク用に3本追加購入しています。
- 用途:
- 期限切れのため(2年前に切れてた)
- 対象商品:
- 32605422
純正の応急修理剤が期限切れなのでこちらを購入。
値段が純正の1/3で済みました。
使わないことを願ってます。
- 用途:
- 原付スクーターに
- 対象商品:
- 32605422
付属の虫回しはプラスチック製で、一輪目は回せましたが二輪目で変形して壊れました。
金属製のものを使って注入はできましたが、もっと丈夫な材質に変えたほうが良いかと。
注入後の有効期間も2年より長くなると良い。
- 用途:
- ホイルローダ タイヤ注入
- 対象商品:
- 32605422
ホイルローダのホイールとタイヤの接点を潰してしまい、ホイールを補修してもエアー漏れが修まらなかったが同剤を注入後エアー漏れが直りました。
- 用途:
- バイクのタイヤのパンク防止に
- 対象商品:
- 32605422
リアタイヤを交換時、半分程入れました。
エアコンプレッサー推奨ですが、フットポンプでも普通に入ります。
まだ、タイヤも新しく、パンクするような釘などを踏んだりしていないので、効果は分かりませんが。「いざという時の保険」として入れて、今は満足しています。
- 用途:
- 車両の整備等
- 対象商品:
- 32605422
4輪バキータイヤの空気漏れで使用しました。輸入タイヤなのでひび割れがありましたが1/2程度入れ様子を見ていたところ空気漏れが解消されました。
- 用途:
- 自家用のパンク修理に使用
- 対象商品:
- 32605422
以前に購入したスライム製を使ったので購入。まだ使って無いので性能は不明です、使わずに済めば何よりですが携行すれば安心。
- 用途:
- 自転車のパンク予防
- 対象商品:
- 32605422
自転車のパンク予防のために注入。チュ―ブなので効果は??
この商品1本で、自転車2台分。アサヒで新車購入時に注入すると、1台1700円位するので、こちらは格安だと思う。
こちらはパンクを予防するための商品ではなく、パンクしてから使用する商品となります。
用途外のご使用により、不都合等ございましても返品保証等の対象外となります。
予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
- 用途:
- バイクやスクーターに入れています。
- 対象商品:
- 32605422
約一年程前に初めて購入して、最近タイヤ交換をしました。
この商品を注入してからは殆ど空気の漏れも無くタイヤの溝がすり減るまで乗りました、今回タイヤ交換した際リアタイヤに約2ミリ×40ミリ位の金属製の棒が刺さっていましたが。空気漏れもなく刺さっていた事さえ気が付かず交換して初めて分かりました。
個人的な感想ですが、応急パンク修理以外にもパンク予防にも使えると思いました。大変満足していますし今後も購入していくつもりです。
このレビューにその時の状況の写真を載せられないのが残念です。
- 用途:
- ミッフィーの空気漏れ修理
- 対象商品:
- 32605422
ミッフィーがよく空気漏れをするので、今回試しに注入してみました 結果としては空気漏れがとまったので成功です あまりにも大きなキャラクターには不利だと思いますが20L程度のキャラクターには対応できました キャラクターグッズは高額になりやすいので修理が出来れば大変助かります
- 用途:
- 期限切れ修理剤の補充用
- 対象商品:
- 32605422
使用期限が5年とのことで購入しましたが、届いた現物を確認すると残り3年10カ月(製造後14ヵ月月経過)しかありませんでした。既に23%経過してるなんてちょっと古すぎませんか?製造後6カ月経過くらいなら文句は言いません。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- 自転車のパンク修理、パンク予防
- 対象商品:
- 32605422
自転車のパンク修理に使用しました。
修理の面倒な後輪用に使用、問題なく修理できました。
自転車に使うには容器の目盛りが足りないので使用量がわからないので改善していただけると助かります。