小型ボールバルブ 両外ネジ型のレビュー

平均満足度 4.15 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。 【用途】コンプレッサー等の空圧機器に
46件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
一般財団法人なごみ 様2024-08-09
用途:
水抜きコック
対象商品:
70250145

届いて、すぐに使用、コックを閉めようとすると
いきなり、ネジが折れて使用不能になり廃棄
残りの在庫分も使用の予定なし、買って損をした

2018-09-15
用途:
エアブラシ用エアタンクのバルブに
対象商品:
70250127

1/8を購入。他のPT1/8に比べて固かったが締め込む事は出来たので径が若干太いのかも。エアの漏れは今のところ無いのでコストパフォーマンスには満足しています。

2019-08-09
用途:
サンドブラスト
対象商品:
08206073

安いので何個か買いました。1つ目、取り付ける時にレバーが折れた。2つ目、2週間ぐらいで謎の破損。3つ目を今使用中です。危険なので予備は用意しておいたら良いと思います。

1人が参考にしています
2018-01-13
用途:
エアーコンプレッサーの配管加工
対象商品:
08206073

安価で性能も必要十分です。シールテープは必ず巻くようにしています。

2016-02-02
用途:
コンプレッサーのバルブ
対象商品:
08206073

いまのところは不具合はなく、使えてます

有限会社稲垣設備 様2018-03-13
用途:
カップリングを使うので両ネジタイプでOKです。
対象商品:
08206073

小さいですが収まり良かったです。ダイヤモンドコア本体と給水タンク接続用です。

むつらぼし屋 様2020-05-15
用途:
水道止水栓として使用
対象商品:
70250145

[2019-07-18]のレビューでも書かれていますが、PFネジの精度が低くねじ込めない。
モノタロウ様に連絡したところ返品-返金-他の商品を進められるという事態になりました。
たまたま、不良品に当たったのであれば、同じ商品を継続利用することもできるのですが、回答がありません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-04-16
用途:
水道ホース先
対象商品:
08206082

外作業でのホース開閉に使用してますが、今のところ良く使えています。

工房ブレイクギア 様2018-11-03
用途:
エアーコンプレッサータンクのドレンや、オイルドレン。
対象商品:
08206073

真空ポンプのオイルドレンや、エアーコンプレッサーのタンクのドレン、高圧空気のメインラインの開閉回路等に使用してしばらくたちますが、何の問題も漏れもありません。値段の安さの割にとても良いものだと思います。

2015-07-26
用途:
ぶどうの簡易潅水設備の複数のスプリンクラーの水量調整に使用した。
対象商品:
08206082

このような小型のバルブが探しても見つからなかったので、非常に助かりました。
通常の内径15mmのホースを使用した簡易潅水装置ですが定期的に約10aのぶどう園に潅水できています。

2019-11-27
用途:
セット動噴のボールコック用
対象商品:
08206073

コック部分が高いので分解しないと着けれなかったので -1。
コックが片側にしか回らない。
機能的には問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2019-07-18
用途:
配管修繕等
対象商品:
70250145

PTねじは良いのですが、PFねじの精度が悪い。
硬くてフレキナットが割れるかと思いました。
また2~3個に1個の割合で、初期水張時に軸から水漏れします。
しかし時間がたつと水漏れが止まります。
よって購入したすべて、不良にはなりませんでしたが精神的に良くない。
いつか水漏れするのでは・・・と不安になります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内は返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

2018-12-12
用途:
コンプレツサーのメンテナンス
対象商品:
08206073

価格もとてもリーズナブルで使用感も問題なく使えます。

2018-01-12
用途:
エアーコンプレッサーの配管加工
対象商品:
08206073

金額的にもホームセンターの半値程度で、性能も問題ないです。送料の関係でまとめて購入しないとならないのが厳しいですが・・・少々発送に時間がかかっても定型外とかあれば使う頻度が上がると思います。

2014-04-12
用途:
コンプレッサーのエアー開閉
対象商品:
08206073

レバーの開閉が、左右どちらでも出来ると尚いいですね。
また、レバーが折れないか心配です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2019-03-07
用途:
エアーコンプレッサーのバルブ交換
対象商品:
08206073

エアーコンプレッサーのバルブの調子が悪くなり、エアー漏れしてしまうため購入しました。スムーズに取りつけることができ、エアー漏れも止まりました。良い商品と思います。

2018-03-24
用途:
車のエアサスタンクのエア抜きに
対象商品:
08206073

ホームセンターで購入しようと思いましたが、モノタロウで購入したほうが半額くらいでした。ありがとうございました。

2018-03-08
用途:
コンプレッサーのエアーストッパー
対象商品:
08206073

ネジ切の精度が悪いのか相手の目ネジにかみ込まなかったです。しかたなく他の物に替えたらOKだったのでやはりネジの精度が悪いかと思います。

2017-04-28
用途:
エアー配管
対象商品:
08206073

値段に引かれ、エアー配管の水抜きバルブとして2個購入しましたが、2個共にバルブを閉めてもエアーが漏れ出してくる。1個はまだ我慢出来る範囲だが、もう1個の方は漏れが酷く指で触っても分かるくらい。買わなければ良かった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2015-07-24
用途:
炭酸ガス配管として
対象商品:
08206073

1/4インチのPT⇔PFのニップルは安価なものが無いようです。
今回、ニップルのおまけにバルブが付いてきた様な感じです。
1/2インチで同様の物で安価な物が欲しいこのごろです。

1人が参考にしています