デジタルカーボンノギスのレビュー

平均満足度3.61(397件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルカーボンノギス モノタロウ

カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
オートパワーオフ機能付です。

397件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 32629965
2011-11-24
用途: 寸法計測

購入後、使用しようとしたら動作せず。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
付属の電池は動作確認用のモニター電池ですので、切れてしまっている場合がございます。
電池交換をお試し頂ければと思います。

対象商品 : 32629965
2011-04-28
用途: 対象機器の測定
建設業・工事業

0点がズレていてメモリに合わない為、信用性が無いので精密測定では使えない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品の器差は外径測定±0.3mm、内径測定±0.5mmで、繰返し精度は0.1mmでございます。
それ以上の誤差があるようでしたら不良品の可能性もございます。
ご連絡くださいましたら、返品・交換にて対応させて頂きますので、お手数ではございますが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34857024
2011-06-06
用途: 金属小物の計測

やさしくスライドしないと、電池の接触が悪くゼロリセットされてしまうので、2回に1回は計測できない。計測できても状況により0.4mmも誤差があるので、ミリ単位の計測にしか使用できない。使えればラッキーという価格でしたが、お金を出してゴミを買った気分です。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。頂いた内容では不具合が発生していると思われます。交換対応させていただきます。検品チェックの漏れがないよう製造先に指導させていただきます。

対象商品 : 32629965
2010-10-10
用途: 車のタイヤの溝やライニング、パッドの厚みの測定

もう少し丈夫な材質にしてほしい

対象商品 : 34857024
2011-11-12
用途: デジタルノギスを使わないといけないような精度の寸法計測

まったく使い物になりません。
測っている最中に0点がずれます。
一つの物を何度も測って、憶測でこれが正しいのかと答えを出さないといけない商品です。

-5.1mmになることが多いです。

設計に問題があるのか?
私が買った商品が、たまたま不良品だったのか?

おもちゃを買っているわけではないので、計測器には、それなりの精度が必要なのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。返品対応させて頂きます。

対象商品 : 32629965
2011-04-18
用途: 日曜大工

ハッキリ言って、”安かろうー悪かろう”の一品です。使い物にならない。
① 使い始め、全然開かないのでロック機構があるのかと思ったが、内径測定
  部に引掛かりがあるのが判った。製品精度が超低級。
② ゼロリセットして測定を始めるが、原点に戻すとゼロに戻らない誤動作が
  頻繁に起こる。測定器としての信頼性無し。
③ 磁石に少し近づけただけで、誤動作を起こし、デジタル表示がクルクル変  化して止まらなくなる。防磁対策をしていないのでは無いか?
④ 製品性能と関係無いが、開梱した時点ですでに表示が点滅しており、電池
  の容量不足の状態だった。モニタ用電池と説明しているが、これでは
  あまりにも不親切ではないか。御社の販売姿勢に疑問を感じる。
正直、返品したい思いです。

MonotaROからの回答

すでに不良品にて返品のご連絡を頂いておりますが、この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 32629965
2011-05-05
用途: 仏像彫刻での採寸

デジタル表示がとても不安定でいつでもパラパラ変わるため、一度返品交換してもらったが全く全く改善されず、使用できずに困っている。再度の交換は可能ですか?
老眼のためデジタルノギスが欲しいのですが、他社でもありませんか?

MonotaROからの回答

この度は、お手数をお掛けし、大変に申し訳ございませんでした。
付属の電池についてですが、モニター電池のため、すぐに切れてしまう場合がございます。
電池を交換して頂いても表示が不安定でしたら、再度ご連絡をくださいますようお願い致します。

対象商品 : 32629965
2011-10-30
用途: 簡易的な測定

購入時より電源が入らない。使えない。

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございませんでした。
付属の電池はモニター電池のためすぐに切れてしまう場合がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 32629965
2011-04-14
用途: 板厚の測定、銅バーの幅、厚さの測定

使用する前にボタン電池切れ。
まったく表示されなかった。
故障と言われてもしかたない。

対象商品 : 32629965
2011-03-30
用途: 小口径ロッドの計測。
愛電サービス 様

商品受領時液晶表示不可。電池電圧低下。0.6V
出荷時にテストを乞う。些細な事では有るが商道の基本、需要家に
迷惑を掛けては為らない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
付属の電池はモニター電池のため、すぐに切れてしまう場合がございます。
誠に恐れ入りますが、何卒ご了承くださいますようお願い致します。

対象商品 : 32629965
2011-03-29
用途: 一般的に厚みを計ります。

使用した感想ですが、使いにくい、厚みを計るのに、開くと引っ掛かりが有る、また デジタル表示がすぐに点滅する。(返品したいぐらいです)

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
デジタル表示につきましては、付属の電池はモニター電池のため、すぐに切れてしまう場合がございます。
引っ掛かりにつきまして、不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

対象商品 : 32629965
2010-12-17
用途: 木工・金工などのDIYに使用しています

低価格ですが、ガタもなく、正確に測定できているようです。ただ、納品時にすでに電池切れとなっていたのが残念でした。(チェック用として入っているのにチェックできず、結局電池購入しなければなりませんでした。)

対象商品 : 32629965
2011-02-14
用途: 作業機械のシャフト測定・ボルトの太さなど

概略測定できれば良いと思って購入しました

対象商品 : 32629965
2011-01-23
用途: 簡単な加工品の寸法検査に使用しています。

デジタルの数字が点滅しているで、見ずらい。
表示される数字が、安定しない時があるため、違うノギスで再度測定する。

MonotaROからの回答

デジタル表示についてですが、付属の電池はモニター電池のため、すぐに切れてしまう場合がございます。
電池を交換して頂いても、表示が点滅するようでしたら不良品の可能性がございます。
その場合は、誠に申し訳ございませんが、お問合せフリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い致します。

対象商品 : 32629965
2010-12-18
用途: 単車のサイズ調べなど。

少しデジタルメ-タ-の数値があって、無いかも・・・安価だからかな。

対象商品 : 32629965
2011-01-14
用途: パイプの径やキリの太さを計ります
有限会社内海工業所 様(建設業・工事業)

表示が大きくて老眼鏡がなくても数値が見られます。

対象商品 : 34857024
2010-12-21
用途: ラジコン組み立て

私の持っていたこちらの製品を知人が使用した際、大変気に入っていたので代理で注文を行いました。

対象商品 : 32629965
2010-10-25
用途: ドリルビットの径を測る

デジタル式だから数字を見ただけで数値を確認できる
測る時、広げにくい(抵抗が大きい)

対象商品 : 32629965
2010-12-02
用途: 普段使いで,いろいろな物を計る予定

普通です、
商品が届いたのですがモニター用電池が切れておりました。
モニター用電池の意味がありません????電池部分にビニールシールもされておりません。
MonotaROさんの対応は大変よいのですが商品が・・・・・・?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
モニター電池は、出荷時の動作確認用電池のため、寿命が短い場合もございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

対象商品 : 32629965
2011-05-22
用途: 細かいものの計測

以前買ったものよりぶれが多い