丸ニップル ステンレス製のレビュー

平均満足度 4.67 (112件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ
モノタロウ
159 / 税込 175
【用途】流体等を通す配管に。
112件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用
対象商品:
32725332

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

2022-10-13
用途:
配管工事
対象商品:
32725323

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

2022-08-16
用途:
配管の修理
対象商品:
32725375

ステンレス製で値段が安くて助かります。

2021-06-30
用途:
ブドウハウスの自動潅水の塩ビ配管とバルブの接続に使用
対象商品:
32725357

ホームセンターなどでは250円以上するので、バルブの数だけ準備するのはたいへんだが
モノタロウでは良心価格で100円安くたすかる。15Aサイズでこの価格なら納得。
モノタロウのこのステンニップルはきれいに面取りされており、ありがちな細かいバリによるガサガサ感もない。商品的にはなんの問題もない。また使いたいステンニップルだ。

1人が参考にしています
2021-09-16
用途:
配管補修
対象商品:
32725341

ネジやまに問題無く使用しています。消耗部分には助かります。

2021-05-11
用途:
水処理用配管部品
対象商品:
32725375

水処理の配管関係で使用するにあたり、問題なく使用できています。
しいて難点を言うと、仕上げがやや粗いかと思います(バリなど)。
普通に使用する分には問題にならないので、いつも利用させて頂いています。

2020-12-19
用途:
配管の繋ぎ
対象商品:
32725393

特に問題ありません。それどほ精度を要求しない場所に使用しました。安価であることは有り難いです。

有限会社いって研究所 様2020-11-29
用途:
純水ポンプ配管
対象商品:
32725366

ネジ精度が優秀で漏れがない。パイプレンチで固定が可能出傷もつかない。

2021-04-20
用途:
水田の用水部品
対象商品:
32725393

モノタロウブランドはの商品はコストパフォーマンスもよく、ステンレス製品は耐久性もあり
使用しています。

株式会社紀伊サイエンス 様2020-12-07
用途:
充填機製造
対象商品:
32725341

格安で良くて綺麗な製品です。今後も購入させて頂きます。

小酒井設計 様2020-05-19
用途:
設備工事
対象商品:
32725357

ステンレス製なので錆の心配がなく安心して使用できます。接合部分からの漏れ、にじみもなく安心して使用しています。

2021-02-22
用途:
水道の蛇口を下げるのに使用
対象商品:
32725357

安価ですが品質は全く問題ありませんでした。納期も早くとても助かりました。

株式会社ナックス 様2020-04-20
用途:
機械部品の一部
対象商品:
32725332

コスパに優れている商品です。モノタローPBのチーズと組み合わせて使用させていただいてます。評価は高いです。

ADACHI・EDS 様2020-03-08
用途:
混合カランの取り付けに使用
対象商品:
32725357

ねじの仕上げが綺麗なのでねじ込みがスムーズで作業が楽でした。

2019-11-26
用途:
配管部品の接続用
対象商品:
32725375

価格は適正で、問題なく使用できます。ネジ山のサイズにもっとバリエーションがあれば助かります。

2019-12-20
用途:
配管の変更や交換時
対象商品:
32725332

普通に使えます。個別包装してありますが、使用時ゴミが出ますので出来れば10個単位等複数での販売があればうれしいです。

2019-09-19
用途:
水道管材
対象商品:
32725366

混合水栓のつなぎ変えに使いました。
思っていたのより肉が薄く感じましたがシールテープも使って施工したので問題なく使用できました。

2019-09-10
用途:
水配管作業
対象商品:
32725341

サビを嫌う水配管用に導入しました.品質として,全く問題ないように思います.

2019-03-20
用途:
水道の配管工事に使用。
対象商品:
32725357

この部品はJIS規格品で、どこのメーカでも大した違いわない。
安ければよいのでこの製品にした。
満足。

2018-11-26
用途:
タイヤチェンジャーの修理に
対象商品:
32725332

L字型のニップルがうまくいかなかった時用に購入。
別サイズの物も購入済みですが、全長が短いため省スペースでの配置に便利です。