スーパートルクタイミングベルトS3M 60型のレビュー

平均満足度 4.81 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
499 / 税込 549
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-19
用途:
ホームベーカリーの修理に使用しました
対象商品:
32988812

2015年7月から使っているシロカのSHB-712ホームベーカリーのベルトが劣化してしまったので交換用として使いました。長さと幅は、元のベルトを測定して注文しました。
交換は比較的簡単で、プーリーは外さずに取り付け出来ます。耐久性は、見た感じも触った感じも純正品よりも高そうで、熱もかかる場所であるので最初から三ツ星ベルトのベルトを使って欲しいと感じます。
メーカー修理に出せば新品のホームベーカリーが買えるくらい修理費が掛かるのと使えない期間も長いので、送料を払っても1000円ちょっとで直せる事を考えると非常に助かります。

6人が参考にしています
2020-11-28
用途:
ホームベーカリーの修理
対象商品:
32988715

他の方も書かれていますが、BONABONA製 BK-B36 の羽根が回らなくなりタイミングベルトの交換用に購入しました。
若干ベルト幅が細いかなと思いましたが、ピッチ・長さはOKでしたので問題なく使用できました。

8人が参考にしています
2021-01-31
用途:
Good.
対象商品:
32988225

Very nice. I will buy this again.

2021-05-04
用途:
某安物ホームベーカリーの修理
対象商品:
32988715

捏ね専用に使用していたホームベーカリー「BK-B36-WH」の修理のため購入。無事交換済み。
2斤分の材料を捏ねさせていますが快調に動いています。
見たところただのゴムベルトでも動かないことはなさそうでしたが、特に高くも無かったので本製品を選択しました。
ギヤの幅は実測で9~10mmでしたので8~9mm幅のものがあればよかったのですが、6mmの次は10mmのものしかなく、10mm幅では噛み合わせに不安があったため、元部品と同じ6mm幅を選択。
元部品より材料が丈夫のようなのでしばらくは安心して使えそうです。
なお、今回は他に買い合わせのものがなかったため送料に550円かかりましたが、この程度ならもっと簡易な包装で安い発送方法を選べたらいいと思います。
(本製品は包み等無く、針金に紙のタグが付いたものが段ボール箱に入れられていました)

1人が参考にしています
2020-07-27
用途:
ホームベーカリーの交換部品
対象商品:
32988715

サイズが適合しているので、問題なく交換できました。

1人が参考にしています
2020-03-11
用途:
ホームベーカリーのベルト交換
対象商品:
32988715

BONABONA BK-B36-WH ホームベーカリーを使っていたら突然、羽根が回らず生地を捏ねることが出来なくなった。分解してみるとベルトが経年劣化で切れていた。メーカーに問い合わせたが古い機種だった為、部品が無いとの事で、こちらで購入。長さもピッタリでパンも焼けるように復活し大変助かりました。予備で再度購入しようか検討してます。

8人が参考にしています
2019-04-14
用途:
ホームベーカリー〔BONABONA 〕のベルト交換
対象商品:
32988821

カラ割防止の特殊マイナスネジは細いラジオペンチで回し、ベース部分のプラスチック隙間に竹片を10本程度挟んだら殻がうまく割れました。
ベルトは風化して紐しか残っていません。ハサミで切断してベルトの円周を推測しました。3ミリピッチの6ミリ巾の本製品で良かろうと決断するために他の製品を見て参考にしました。円周528ミリを注文してピッタリでした。
快適に回ります。職人が違うと味が違う様にベーカリーにも個性があります。その味わいを楽しんでいます。

1人が参考にしています
有限会社マットカンパニー 様2025-02-20
用途:
器材の修理

3mmより薄いほうがよかったので
はさみで加工して使った

2019-11-19
用途:
ラジコンヘリ駆動ベルト
対象商品:
32989801

商品が無くなり困っていました。何の問題もなく使用できています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

松山トイメカスタジオ 様2018-06-15
用途:
玩具機構の材料として
対象商品:
32989065

なかなか入手しにくいパーツですが、種類も多くて助かります。

2017-11-27
用途:
ラジコンカーに使用
対象商品:
32987945

耐久性が純正品より少し落ちますが、価格が1/6程度に抑えられますので良いと思います。

1人が参考にしています
2017-03-21
用途:
機械のメンテナンス時に交換
対象商品:
32989844

純正品と同じで、大変助かります。また、価格も安くコストパフォーマンスにズグレて良い。

2017-02-27
用途:
模型の駆動に
対象商品:
32989835

ピッタリの長さが合う商品が無かったのですが1㌢の誤差でも何とか使えたので助かりました。

2016-04-15
用途:
ラジコン
対象商品:
32987832

ラジコンに流用するのですが種類も豊富で助かります

1人が参考にしています
2015-09-09
用途:
RCヘリコプター補修部品
対象商品:
32989844

純正部品と同じものがお安く入手できて助かっています。ですが、小さな物は送料安くなりませんか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-04-30
用途:
ラジコン
対象商品:
32988234

幅5mmのプーリーに使用したいのでカットして使いますが、ラジコンのパーツとして買うより安価なので助かっています
納期の5日というのも気になりません

2014-01-24
用途:
ラジオコントロール模型のスペア部品
対象商品:
32988471

純正品と同じものが廉価に入手出来て大変助かっています.

2人が参考にしています