オイルシール UE型のレビュー

平均満足度 4.82 (316件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業
249 / 税込 274
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。 【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
316件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-16
用途:
コンバインのメンテナンス
対象商品:
00295435

サイズの一致するオイルシールが見つからず困っていました。
モノタロウさんの品揃えは、豊富ですね!
また利用致します。

2022-09-17
用途:
バイクのアクスルシャフトのシールに使用
対象商品:
00295408

バイクのホイールに付いているシールが機能しなくなったので交換しました。
よくよく考えるとダストシール側だけあればよかったのですが,リップ間にグリースを仕込めるので良しとしています。
装着後5000km走っていますが問題なく使用できています。

1人が参考にしています
2022-11-13
用途:
自動車の修理
対象商品:
33124962

メーカーで部品が出ないものを社外品で提供していただき大変助かります。

2022-11-30
用途:
除雪機修理時
対象商品:
33124987

純正部品より安いので、修理代が安く済むので大変助かります。

2022-11-03
用途:
パッソルレストア
対象商品:
33124551

純正と同等品でコスパ最高です、クランクジェネレータ側に使用できます。

2022-10-30
用途:
バイクのハブベアリング交換
対象商品:
33124795

CRM250ARのリアハブのブレーキ側のダストシールとして使用しました。
純正品より安く買えて満足です。

2023-07-10
用途:
バイクの整備
対象商品:
00295356

探して居た商品が見つかり、大変に役立って居ります。

2022-08-21
用途:
エンジン式自走芝刈り機による草刈作業
対象商品:
00294814

芝刈り機のメンテナンス作業に、自走側の駆動軸に多量の潤滑油の漏れが、数百円の部品交換で甦ったという満足感ですね。

2022-06-04
用途:
JA11用

パワステのオイル漏れに。メーカーではオイルシールのみの販売は無く、ギヤボックスごと交換になります。オイルシールのみ購入できて良かったです。

2人が参考にしています
2022-06-04
用途:
トラクターのロータリーのオイルシール
対象商品:
33125233

古いトラクターで部品番号や在庫を問い合わせるだけでも、代理店に出向く必要があったので、こうして汎用品がネットで購入でき、しかもすぐに届くのはとてもありがたいです。農機の場合、下手をすると代理店まで二往復が必要で、しかも入荷まで1週間くらいかかってしまうこともあるので。しかも値段が純正品の半額以下でした。

2人が参考にしています
霧島製茶株式会社 様2022-07-27
用途:
機械修理
対象商品:
00295216

自走式草刈り機のギアボックスのオイル漏れを修理すべく購入、取り付け、漏れなく作業ができています。安いので助かります。

2022-10-07
用途:
除雪機の修理
対象商品:
00295042

HS80のオーガミッションケースに使用。7ミリという厚みはコレしか見つからなかったので有り難いですね。

2022-07-27
用途:
ホンダ耕運機(こまめ)のロータリーオイルシールのスペア
対象商品:
00295085

純正より遥かに安いため、こちらで間に合わせています。
何も問題ありません。

2022-07-03
用途:
除雪機メンテナンス
対象商品:
00295094

除雪機を準備していたら、下にオイルシミがかなりあり、たどると駆動軸のオイルシールが死亡。
純正は高い、しかも短寿命なので、外寸が同じタイプに置き換え。
交換後はオイル漏れなし!

2022-04-29
用途:
ミッションのチェンジシャフト
対象商品:
00294832

旧車のチェンジシャフトのオイル漏れでオイルシールを探していましたがパーツNoがわからないので外形、内径でモノタロウさんで調べたら一致する物が見つかりました しかも低額でダブルリップがありました 他では寸法だけでさがすのは大変です モノタロウさんありがとうございました。

イルソーレ 様2022-08-29
用途:
2輪のメンテナンス
対象商品:
00295252

しっかり組み付けできました
発送も遅くなく問題ないです

2022-07-25
用途:
フレールモアの修理
対象商品:
33125181

汎用品ですので不満はありません、非常に満足です。
発注時、他社では取り扱いがなく、モノタロウさんですぐに出荷してもらえて助かりました。

2022-07-20
用途:
HONDA EX300 クランクシャフトオイルシールで使用
対象商品:
33124506

純正品はARS社製のようでしたが、UE16267が同等規格品のようです。フライホイール側への油の漏れが止まりました。

村木モータース 様2022-10-26
用途:
L-200のクランクFシールとタイミングシール
対象商品:
00295058

NOKよりリップの磨耗と硬化が早く寿命が短いです。

1人が参考にしています
2022-12-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00294963

3年以上使っていても問題なく使用できます。安価で、安心して使えるのでとても助かっています。