シリコンチューブのレビュー

平均満足度 4.62 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ アズワン
アズワン
198 / 税込 218
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
74件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-12-14
用途:
試作品の作成のため
対象商品:
33151413

ピッタリのサイズでした。サイズ、長さ両方ともとても良かったです。

2015-08-24
用途:
ラジエター用に
対象商品:
33151702

バイクのラジエターオーバーフロー用に選びました、高熱にも耐えて伸縮も少なく良い品物だと思っています

株式会社 入山 様2015-12-21
用途:
バイク整備に使用。
対象商品:
33151772

硬い、、、、、、
きっと仕様用途を守れば良い製品に違いありません。
恐らく薬品にも強く、優秀な製品だと思います。

2016-08-20
用途:
ガス検出テスターの保全用
対象商品:
33151605

問題ないです。小分けでの販売が助かります

2015-06-19
用途:
真鍮棒の外守
対象商品:
33151526

大変使い易く、切断も容易であった。

2015-07-07
用途:
燃料補給
対象商品:
33151632

適度な硬さで、しっかりしている。

テスコ電子工業有限会社 様2023-11-17
用途:
電線の絶縁に
対象商品:
33151422

特にありません
11m巻きが欲しかったのですが、1m品11個届きました。
私の発注ミスかな?。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。本商品はカット品の為、1m×本数での販売となります。

有限会社梅田自動車商会 様2016-01-18
用途:
自動車 整備
対象商品:
33151544

なかなか 思うサイズがなかったのですが ありました 助かっています

2014-10-06
用途:
オートバイの補修に
対象商品:
33151492

オイルラインやキャブ周りのブリーザー等に使用。
やわらかくて使いやすいし、サイズが豊富で助かります。

2016-02-11
用途:
液体薬品類の注入、抽出作業
対象商品:
33151474

やわらかくて使いやすく便利です。別に改善点などはありません。

昭和電子株式会社 様2016-01-13
用途:
装置の配管として使用
対象商品:
33151501

色々なサイズが選べるので重宝してます。

2014-05-19
用途:
バイクの配管
対象商品:
33151492

サイズが豊富で助かります。
古いバイクのオイルや、ブリーザーホース等を置き換えました。

2021-02-26
用途:
クッション材に使用
対象商品:
33151413

1メータ売りで数量2で注文。2メータで欲しかったのに、1メーターが2個届いた。用を足さなかったので捨てました。社員教育をお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらは1mの商品になります。
2mの商品をお求めの場合下記からご購入いただけます。
https://www.monotaro.com/g/01837474
今後も何卒よろしくお願い申し上げます。

2019-08-22
用途:
プラスチック金型の温調配管に使用します
対象商品:
33151666

現在つかっているチューブより柔らかく 中折れしてしまい使えない
硬さ 50なので さらに上のチューブを検討したい

2016-07-20
用途:
ローラーポンプ
対象商品:
33151632

内寸の精度、耐久性とも用途的には問題ありませんでした。

2014-06-25
用途:
エッセンシャルオイル抽出
対象商品:
33151562

熱に強くとてもいい品物です

1人が参考にしています
2014-01-25
用途:
車のブレーキフルードのエア抜きホースとして使用
対象商品:
33151535

ホースの厚みも適当で満足しています。

1人が参考にしています
2017-10-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33151553

内径に合わせて購入形状は合致したが、内部のチューブが破損したので、その代替を考え中。商品は最良だが、機能は発揮できていない。

2015-04-15
用途:
ローラー軸
対象商品:
33151605

少量しか使わないので安価でよかったです。

1人が参考にしています
2017-08-11
用途:
釣り用の仕掛け作りに使用
対象商品:
33151431

前に1x2のチュウブを使用していたのですが1x3の肉厚の物にすることで
更に望む状態に近づきました。1mmのsus線と合わせて使用しています