水道用フレキパイプT型のレビュー

平均満足度 4.59 (100件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水道用フレキパイプT型 リビラック
リビラック
279 / 税込 307
100件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-08-21
用途:
シングルレバー混合栓の給湯水管の接続
対象商品:
34567836

商品の材質、機能等はこんなものだろうと思われ、別段問題なく使用することができました。何よりも安価で、デリバリーが早いことに驚いています。

2016-04-22
用途:
トイレの手洗いタンクに接続。
対象商品:
34567784

問題なく接続できました。ネットだと商品の届くのが早くて助かります。

2013-11-11
用途:
ユニットバスの配管
対象商品:
34567836

納期も早く、製品の傷等もなく施工性も良好でした。
価格は満足できるものです。汎用品ですので販売継続期待しています。

2016-05-17
用途:
シャワーの分岐
対象商品:
34567775

思った以上に固い。トイレの水洗などの動かさない部位向けですね。

2014-02-05
用途:
凍結破損の買い置き
対象商品:
34567793

幸い出番はありませんが、取り回しがしやすそうです。

2015-10-26
用途:
洗面所水栓配管接続
対象商品:
34567766

寸法が細かい長さであったためとても作業しやすかった

waka103 様2015-10-12
用途:
水道機器と配管元バルブ間の接続
対象商品:
34567863

水道用フレキパイプT型 同一サイズ同形状で価格に約3倍の差があるものがある。この差は何なんだろう?。今回この2種を購入して対比したが、見た目の差は分からなかった。ゴム材のガスケットの材質が違う程度でした。

2人が参考にしています
2017-07-02
用途:
給湯器の補修作業
対象商品:
34567766

ホームセンターでも売っていましたが、こちらの方が断然お得です。

2013-05-19
用途:
浄水器の分岐スイセン工事用
対象商品:
34567811

曲げやすい、価格が安い、

エイアール株式会社 様2015-03-08
用途:
給湯器交換のため
対象商品:
34567836

問題なく取り付けることができました。ありがとうございます。

2014-08-15
用途:
給湯用配管
対象商品:
34567845

安い早い満足、普通に使える!
これ一本だけ別便で配送されてきましたが、あまりにも大げさすぎる梱包で現場でゴミになりすぎる!
機械的に梱包されるのでしょうが、商品むき出しの簡易梱包で十分だと思いますが・・・・。
環境に配慮した梱包を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-07-18
用途:
工事
対象商品:
34567802

普通に使える。
値段が安いほうがよいので。

2013-11-25
用途:
室内給水配管に使用
対象商品:
34567881

可もなく、不可もなくですが価格を考えれば満足です、特に問題有りません

2016-03-16
用途:
給湯器の配管
対象商品:
34567836

いたって普通です。

2013-07-29
用途:
ソーラー改造
対象商品:
34567845

価格がリーズナブル。フレキはこれで十分。

2012-09-28
用途:
水道補修
対象商品:
34567793

コストパフォーマンスが良いです。
品質も問題ないです。

2012-09-18
用途:
施設改修時の水回り修理
対象商品:
34567881

他のレビューにもあるように、若干細いかな…と思いますが、接続上の問題はありません。ツバ出し工具を買うほどの使用量ではないので、価格メリットを考えると、他社製品を使うことは考えにくいです。

2012-09-17
用途:
温水器取り付け
対象商品:
34567881

大変満足です

2012-06-21
用途:
温水引き出し
対象商品:
34567881

ツバや面取、ナットなどを含めた品質、決して悪くありません。曲げは自在で楽でした。なによりも、この値段なら十分どころか二十分です。

2010-11-03
用途:
水道管設置
対象商品:
34567845

良好