ハンディpH計のレビュー
- 用途:
- 弊社での実験で、時間軸とpHの変化を測定
- 対象商品:
- 34570252
使いやすく、
校正液、保存液がついているのがとても良いと思います。
2,000円前後の商品より、簡単により正確な数値が計測できていると考えます。
ケースに入っているので、移動も片付けも楽です。
1年間近く使用でき、この値段はとても良いと思います(買い替えが簡単にできる)。
使用頻度が高いので、保存液のセット販売で割引などがあると助かります。
- 用途:
- 出先での分析作業に
- 対象商品:
- 34570252
現場でpHを用いて分析する為に購入しました。
測定精度、測定を開始してから安定するまでの時間、校正点数を考えると高精度の分析には使えませんが、ある程度正確な値を知りたい時の分析には十分戦力として使えます。
条件や環境、使い方によると思いますが、やりようによっては高精度(小数点3桁)のph計と大きなずれはない値を出す事もできます。
後はどれだけ使い続けられるかが気になりますが、定期的なメンテナンスを行って使っていきたいと思います。
- 用途:
- メダカと金魚の水質管理
- 対象商品:
- 34570252
pH試験紙を使用していましたが、アバウトすぎてわからなかった。
天然水と称して雨水をメダカや金魚に使ったら死亡率増加。
急遽この計測器を購入して雨水を計ったらpH5.3が判明。
水道水で育てたメダカのpHは7.6でした。
温度もpHも簡単にわかるし、校正キット一式ありこの価格では買えないでしょう。
良い買い物をしたと思います。
- 用途:
- 趣味の温泉めぐりでPHと湯温の測定
- 対象商品:
- 34570252
趣味の温泉めぐりでPHと湯温が同時に測れ、大変重宝しております。精度は使い道と価格を考えれば問題無しです。電極保存液は色々探したのですが小分けされた物が見つからず結局500mLを購入、使い切れない量です。校正液と保存液の各100mL位のバラかセットを出してもらえると助かります。
- 用途:
- 溶液のpH測定
- 対象商品:
- 34570252
操作が簡単で取り扱いやすいので重宝している。
改善点として:使用回数が多いため、保存液のロスが多く、添付の液量では直ぐ無くなるので、もう少し容量の多い容器の保存液を添付して欲しい。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 水質検査の時
- 対象商品:
- 34570252
指示する速度も反応もメーカー品のように速いです。
小型なので胸のポケットに入れても持ち運びできます。
ストラップなどがあればもっといいかも
- 用途:
- 溶液のpH測定
- 対象商品:
- 34570252
以前使っていたものが壊れたので、直ぐに入手できるこちらの商品を買いました。使用感に違いがあるものの、中性付近の測定なので安価でむしろ使いやすいとは思います。
- 用途:
- 無農薬、有機栽培の際に使用する活性液を作ったあとのその品質評価に用いる。
- 対象商品:
- 34570252
この種の測定器としては、手頃な価格なのに温度も測定出来、校正も出来るので信頼して使用出来ます。個人ユースには十分かと思います。
出来れば校正用の液の増量をオプションで付けるともっと良いと思います。
- 用途:
- 浄化槽処理水の法定点検
- 対象商品:
- 34570252
1つだけ不満があります。本体数字表示窓部分の透明カバー部分が耐酸性ないことです。塩素系の滅菌役を使用しますので気をつけてはいるのですが、知らないうちに触ってしまい、表面が荒れてすりガラス状態になってしまい、数字が読み取れなくなります。通常の水質検査では問題ありません。取り扱い説明書よく目につくように塩素系の薬品に弱いことを明記してあれば買い換えなくて済みました。初めて使用する後輩には厳重に指導しています。
- 用途:
- お風呂の炭酸濃度に使用。
- 対象商品:
- 34570252
値段の割には、温度表示が付いているのが気に入った。
測定する時に、いちいち手で持っていないといけない所が面倒。
横置きにして測定できると楽。
あと、中性領域での測定に時間がかかる感じがした。
保管時の手入れが常に液体で浸しておかないいけないのが面倒。
- 用途:
- 汚水処理施設での測定
4か月目で校正(校正は週一)すると、校正値から数値が変わらず、使用できなくなってしまいました。
電池を交換したり電極を清掃したりしましたがダメです。
値段が値段だから、仕方ないかもしれないけど。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。