ハンディpH計のレビュー

平均満足度 4.32 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディpH計 モノタロウ
持ちやすい小型軽量のpH計です。 見やすい表示部では、pH値と温度値を同時表示。 標準液と追加の保存液もセットで、すぐに使えます。
62件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-08-26
用途:
製品製造時
対象商品:
34570252

思っていたより良い。

2012-12-10
用途:
原水、放流水のPH測定
対象商品:
34570252

金額も安くていいのですが。
ポケットに入れて作業すると落ちる事があるので、ストラップを取り付ける穴があると助かる

2012-06-03
用途:
洗車用ケミカル(洗剤)のPH値測定
対象商品:
34570252

簡単確実に測定でき、価格も安く大変助かっています
思った以上に正確に測定でき驚いています
手洗い洗車で洗剤を使うため、PH値が高い(強いアルカリ性)と新車のコーテングや
作業者の手も荒れるため、洗剤のPHを測定するのに利用させていただいており
重宝しております、壊れてもこの価格でしたら定期的に買い替えも可能です。
出来れば、標準液と電極保存液少量のセットで購入できれば助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2011-05-19
用途:
樹脂を溶解する液体のPH管理に使用
対象商品:
34570252

当初、紙製のリトマス試験紙を考えておりましたが、PH管理の頻度の多さに電子機器の購入に切り替えました。使い勝手も良く大変、満足しております。

北四国テクノ 様2011-05-09
用途:
高濃度薬品の濃度とpHを計測する為。
対象商品:
34570252

今までの物(2点校正)を使用している為未だ使用はしていないが試験的に使用問題なし
常にヘッド部分が濡れている状態が面倒だし液に別費用が掛かる。

2012-12-12
用途:
養殖いけすの監理
対象商品:
34570252

使用感についましては、大変満足しております。

2011-07-26
用途:
LLCを希釈する水の検査に使用。
対象商品:
34570252

使い勝手にもよりますが、当方は、簡単に使用できましたので満足しています。

ちさクリーニング 様2011-04-26
用途:
仕事です
対象商品:
34570252

仕事柄 PH試験紙で判断していましたが デジタル表示だと より正確にわかり 色んなものを 調べてみたくなります

2013-11-16
用途:
メダカの飼育、食虫植物の腰水のチェック
対象商品:
34570252

今年は飼育、栽培の調子が良くないなぁ と感じていたので購入し、pHをチェックしてみました。
なんと10.0 機械が壊れていると思い、校正液を見たら7.0で正常です。
メダカ、食虫の具合が悪いわけが判明しました。
やっぱり数字で測定しないとダメですね。

2013-09-26
用途:
液体のPH測定
対象商品:
34570252

使用した感想ではありませんが、商品が届き、電源ボタンを押してみたところ、何も表示されませんでした。
再度説明書を読み返し、電源ボタンを押すも表示はされませんでした。予備の電池が同梱されていたため、電池を入れ替え電源ボタンを押してみましたら表示されました。電池が切れていたみたいですが、電池が古かったのでしょうか。

マルヒコ商店 様2011-08-01
用途:
作業現場での 排水チェック
対象商品:
34570252

少し不安定なところが有るが 価格と 取り扱いせいからすると 良い方だと思う

株式会社ビーティエヌ 様2011-06-01
用途:
溶液の測定
対象商品:
34570252

そのまま測定できるので便利であり操作が簡単 他の測定器と比較しても十分使える
標準液が少ないのが不満だがこの価格では仕方がないか

1人が参考にしています
国立大学法人京都大学 様2011-05-13
用途:
学生実験の廃液処理・pHの定性的実験他
対象商品:
34570252

昨年度2回生実験向けに6台、今年度からさらに10台購入し16台を3回生向けの学生実験で使用しています。
手軽にpHを測れ便利です。較正操作が簡単なためか、pH計に初めて触るような学生については、2点較正など使用するpH0.01まで測れる精度の高いpH計より安定した結果が得られています。また廃液の中和操作の際にも活躍してくれています。
pH2~12ぐらいの領域の作業であればお薦めです。
ただしそれ以外のpH領域については応答が不十分で、たとえば0.1 Mの塩酸についてpH1.4程度、1 MではpHが0.7程度(16台の平均)と、それぞれ0.3、0.5程度高く出ます(アルカリ側はさらに偏倚が大きい)。このこと自体はpH計を使う上での留意事項として教育的なのですが、マニュアルにこうした旨の記載がないのは問題。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品情報の参考にさせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願い致します。

2011-02-08
用途:
排水の検査に

ケース付きで小さいけど校正液もついているので便利です。安くてこれだけの性能のものを買えて満足です。

2013-04-10
用途:
水道の水質検査
対象商品:
34570252

約7ヶ月で計測不能になりました。
取扱説明書に寿命は約1年とありました。
購入前のPDFの取扱説明書の一文には気が付きませんでした。
使用回数は8回、通算約2時間でアウト。
使用感はすこぶるよろしいのですが、他の製品も寿命はこんなものでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご使用後、pH校正や測定後に洗浄しないと測定液などが電極表面に被膜を作り、測定に影響を与える場合がございます。ご利用頻度にもよりますが、精度を高めるためには頻繁な校正をお勧めしております。
電極の寿命については、目安となっております。
強アルカリ、強酸、高温サンプル、汚水であると劣化が速くなります。
宜しくお願いします。

2010-12-11
用途:
現地での簡易測定に使用。
対象商品:
34570252

ポケットサイズで持ち運びに便利。測定値も安定しています。

2011-04-11
用途:
廃水処理場でのPHの測定や薬品の中和滴定などの目安
対象商品:
34570252

この手の計器は、大した精度を要求しなくても金額が高いものが多いのですが、御社の製品は、とにかく安価でセット内容も十分です。
使い勝手もよく全く問題無かったので今回2回目の追加購入です。

2010-11-11
用途:
品質管理

サイズがコンパクトなので持ち運びしやすく、使いやすい。
表示画面も大きいので計測した数値が見やすいです。

2011-02-17
用途:
インクのPH測定
対象商品:
34570252

軽くて扱いやすいがあとは耐久性。

2010-11-22
用途:
アルカリ廃液の中和測定
対象商品:
34570252

手軽で便利、しかし十ケタの測定値のとき液晶が見えにくい