ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形のレビュー

平均満足度 4.75 (92件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
219 / 税込 241
92件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-13
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
34609337

リールのベアリング交換に使用。そのままではグリスが固めで、脱脂すればバランス良く回転しました。

2019-10-09
用途:
釣り具の作成
対象商品:
34609312

予想どおりの商品が、安価で購入出来て良かったです。
50個購入したところ、個別にビニール包装されておりましたが、ケース等に並べていただいた方が使いやすいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2019-07-04
用途:
釣り用リールのリペア
対象商品:
34609407

古いベアリングより交換した所、異音も無くなりとても満足しています。次回も利用させていただきます。

2019-01-25
用途:
古時計
対象商品:
34609355

昭和46年に我が家の新築の時に記念に購入した時計(振り子式)を永い事
柱に掛かったままでしたが、定年で退職して時間が余りあるのを幸いに
この古時計の中を観たら、まだ大丈夫「ちょっと軸受けが摩耗しているのを
発見」軸は2Φ「よーし」と奮起してbrgを購入して取り付けた。
チクタクいい音して動いています。こんなに小さなベアリングを1個で
直ぐに送ってもらい「感謝感激です」モノタロウさんありがとう!

2019-03-05
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
34609337

精度、価格ともに大変満足のいく素晴らしい製品です。

2019-05-30
用途:
釣りのリール用の交換部品として購入
対象商品:
34609346

釣り具メーカーのセットになっているベアリングと大して変わらないように思えるのと必要な部分の購入ができるのはうれしいです。これからも利用しようと思います。

2018-09-26
用途:
釣りのリールに
対象商品:
34609312

NSKのステンベアリングが多種に渡り安価ですぐに手にはいるのはとてもありがたいことです。1060は色んなリールや機械に使われていると思いますが、今回はゼブコの33マイクロに使用しました。ゼブコはハンドル・ハンドルスクリューともにカバーが無いので海で使用すると少し交換頻度が高くなりますが、いつでも手に入れることができる、という安心感は星5つ決定です。ありがとう。

2019-04-06
用途:
バイクのクラッチレバー。カラーの替わりに使用した。
対象商品:
34609312

クラッチを握ったときのレバーの重さ自体は変化なし。
引いたときと、繋いだときのレバーの動きがスムーズになった。

2018-09-02
用途:
ラジコンパーツの製作に
対象商品:
34609303

ラジコンボートのプロペラ軸受けに使っています。
水に直接浸かるのでステンレスは錆びずないので助かります。
5万rpm程度回していますが耐久性もあり重宝しています。

株)四十七研究所 様2018-12-11
用途:
トーンアームの回転軸受け
対象商品:
34609312

SMRシリーズは品種が豊富で、希望するサイズが揃っている。

2017-12-19
用途:
釣具メンテナンス作業
対象商品:
34609373

半年に1度手持ちリールのベアリングをすべて交換しているので安くて助かっていますが塩水対応高耐食タイプのSMR74A2-H-X1ZZの取扱いを希望します。

1人が参考にしています
2018-02-10
用途:
交換
対象商品:
34609373

さびにくく価格がお手頃で1個単位で注文できるのでいい^^

2018-03-26
用途:
リールのラインローラー
対象商品:
34609382

開会が腐食の原因になるためステンレス使用のペアリングがほしかったので交換してよかったです。

2019-04-22
用途:
カラーをベアリングに交換

思ったより効果があり、安くても満足できるものでした。

2018-03-10
用途:
ラジコン
対象商品:
34609346

低価格で精度もよくて安心です。ラジコン用のオイルやグリスもあると助かります。

からすまフィッシャーマンズパーク 様2018-02-18
用途:
ダイワのリールのハンドル
対象商品:
34609373

ステンレス製で錆に強いし、
安く手に入りグッドです!

2019-03-03
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
34609364

初めて使ってみました、とても使い勝手の良いベアリング、また使います。

2018-03-20
用途:
リールのノブベアリングに使用
対象商品:
34609373

回転はスムーズです。まだ使用期間が短いので耐久性がわからないので普通と評価しました。

2017-06-30
用途:
フライス盤の変速プーリーの軸受け交換用
対象商品:
34609337

ニードルベアリングを使っていましたが、音が大きく気になっていました。そこで、このボールベアリングを片側2個づつ合計4個使ってニードルベアリングと交換しました。音は大変小さくなり、遊びもなくなりました。満足しています。

2017-09-17
用途:
リールメンテナンス
対象商品:
34609364

グリスアップしなくても滑らかさが抜群でした。
また機会があれば買いたいと思います。