DBLTACTワンタッチベルトのレビュー
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 34571661
ベルトの材質が思ったよりも硬質でした。バックルの使用感は良く出回っている黒いものに比べると少し落ちますが使用に問題はありません。とにかく安い!使えますベ!
- 用途:
- 学校の野外で課題制作
- 対象商品:
- 34571643
不良品だったのかも知れませんが、使用して2回目の奪着でロック部分のツメではないところが割れて使用不能になりました。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきました。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 塗装作業
「車が踏んでも壊れない」のはベルト部分だけで、バックル部分は人間が踏んだら壊れます。一週間もちませんでした。詳しく書くと、バックルを外した状態で地面に置き、メス側を踏むと割れる構造になっています。
さらに、このバックルは片手では外しにくいです。この点だけでも、二度と買わないと判断するのに十分です。
- 用途:
- 建築現場
- 対象商品:
- 34571643
この商品は2度購入し2度ともワンタッチバックルの部分が割れました!車に踏まれても大丈夫との事ですが、
車どころか、普通使用で普通に壊れます。詐欺に近い商品ですね!絶対にもう買いません!!
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 建築現場(足場上)
- 対象商品:
- 34571643
値段が安いので購入しましたが、安かろう、ぼろかろうでした。みなさん購入には十分気を付けて購入してください。ワンタッチの爪が5・6回脱着したら折れて使い物になりませんでした。針金でつないで使いましたが、もし落下などしたら誰が責任を取るのですか?ワンタッチが固定式ですので、何も取り付けが出来ません!もう少しじゃなく商品自体にクレームですね!損しました。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 二重ベルトとして、ウエストに巻き付け工具バックなどぶらさげ用に購入。
- 対象商品:
- 34571643
ベルト生地は申し分ないがバックル(ワンタッチ部)此処が売りの商品だと思うのだがいかんせん丈夫さに欠ける。
1週間ぐらいで爪が折れてしまった。
柔軟性のあるプラスチックにしてはどうかと思う。
商品を見てすぐに折れそうだなと感じただけに期待通り折れた。
二度と買わない。
他の商品探してます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 34571643
値段よりもベルトは頑丈なつくりでした。
プラスティックバックル部分が写真で見たとおり安っぽいつくりになってり、
自分の場合は、ロック部が割れて捨てることになりました。
慎重に使う人にはお勧めです。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 工場内作業
- 対象商品:
- 34571643
価格が安いので購入したが、半数は2週間でバックルが割れました。耐久性があれば良かったと思います。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- 腰袋用ベルト
バックルが大きいからか、50mm幅のベルトが通せる腰袋に対して、このベルトは通すことができませんでした。買う時は気を付けてください。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。