寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mmのレビュー

平均満足度 4.59 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂
大阪魂
81 / 税込 89
56件中 41~56件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
宗教法人崇教真光 様2016-11-24
用途:
手作り太鼓の作成
対象商品:
34712684

迅速な対応で、商品にも大変満足しております。
有難う御座います。

2015-08-05
用途:
加工品の素材として
対象商品:
37569524

旋盤加工の素材として使いましたが、思ったより精度は出てましたので使えました。
ユニクロメッキのノリも悪くはなかったので、ホームセンターの製品よりムラが少なくちゃんとしてました。

2016-05-24
用途:
バッテリー固定
対象商品:
34712702

ちょうどいい長さがありました。

2014-05-27
用途:
塩ビパイプスピーカー自作に使用
対象商品:
34712727

塩ビパイプ、TSフランジと一緒に購入でき、尚且つ、送料が3000円以上は無料となり最高です。

2020-01-06
用途:
ケミカル寸切りに先端加工後使用
対象商品:
34712702

長いケミカル用寸切りが高かったため、自分で先端を加工する前提で購入。
高儀 アースマン ホームベンチグラインダ+切断砥石スーパー雷鳥+軸合わせ用ブッシュ67377257+幅合わせ用カラー20291118
を合わせて寸切りを加工しました。

セミカワグループ 様2014-04-27
用途:
固定用に
対象商品:
34712711

このサイズがあったので助かりました
質も並で問題無いと思います。
目視では曲がりありませんでした

2013-09-07
用途:
カットして、ネジ山を削りインチねじのなどに使う
対象商品:
34712727

地元のホームセンターでも売っていますが、価格が半額以下ととても安いです。
ある程度まとめ買いして、送料無料にすればかなりお得です。
旋盤でねじ山を削り落とし丸棒として使えば、アルミ丸棒より丈夫な丸棒になります。
今回は、1/2インチの細目ネジに作り直す予定。
(錆止め処理はお忘れずに・・・)
また、自作カップリングを作る予定です。

1人が参考にしています
2013-09-07
用途:
カットして、板と板のスペーサーなどに使う
対象商品:
34712684

地元のホームセンターでも売っていますが、価格が半額以下ととても安いです。
ある程度まとめ買いして、送料無料にすればかなりお得です。
あとは、左ネジ(逆ネジ)とナットがあれば言い分無しです。
旋盤でねじ山を削り落とし丸棒として使えば、アルミ丸棒より丈夫な丸棒になります。
(錆止め処理はお忘れずに・・・)

サトウ精工 様2013-07-09
用途:
機械製作
対象商品:
34712736

M20を、探しても無いのであきらめていました。おかげ様できかいができました。できれば1000Lあればよいと思います。

農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園 様2013-03-08
用途:
加工

5mmの物取り扱ってほしい
他で手配しています

2012-06-27
用途:
アルミフレーム補強部品
対象商品:
34712684

特に問題なし、ホームセンターより安いですね。

2010-12-01
用途:
機械修理用
対象商品:
34712693

1Mの物も扱って頂きたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

2011-03-11
用途:
試作部品として
対象商品:
34712693

某量販店のおよそ1/3の価格でした。
試しに使う程度なので価格を抑えて頂けること、足を運ばないでも買えることから、お勧めです。
ただ全体的に品物の寸法確認が必要な場合が多いので、これに限らず改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
寸法の情報が不足しているとのことで申し訳ございません。商品情報の記載を追加致しますので、お気づきの点、ご不明点等ございましたら、お申し付け頂きますようお願い申し上げます。

2013-09-27
用途:
自作CNC機器のテーブル送りねじに・・・・
対象商品:
34712684

M6は標準でピッチ1mmですので、一回転1mmの使いやすいネジですが、M6~M20まで買って細いほど曲がっているのが、イマイチ問題です。
CNC機器の送りねじとして良いのですが、曲がっていたのでM10ピッチ1mmとかの寸切り細目ネジを取り扱って欲しいです。
ピッチ1mmネジは、CNC機器のステッピングモーター等にも最適。
(一般的ステッピングモーター、1ステップ1.8度/1回転200ステップ/1ステップ5μmの分解能を実現)
CNC機器に使う送りねじは色々ありますが、1ステップの分解能が割り切れるネジピッチが一番良い。
標準ネジで、M3-P0.5・M6-P1.0・M16-P2.0mmがベスト。
それ以外は、ギヤ比やアルミプーリー比で調整が欠かせない。
もしくは、ステッピングモーターのマイクロステップが必須ですが、ステッピングモーターコントロール基板・PCソフトなどの方が、難しくなります。
そのままだと、1ステップの分解能が割り切れないので、誤差がμm単位で不安定になる。
(簡単な加工なら好いけど、1回の加工工程が多いと誤差が倍々でmm単位での誤差に繋がる事もあります。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
取り扱い追加に関しましては今後の課題として検討させて頂きます。

福野精密 様2012-10-01
用途:
一部加工・旋盤作業
対象商品:
34712727

価格を考えると文句はいえない。加工しづらい材料だった。突っ切りバイトが入れづらかった。

2011-12-05
用途:
部品のクランプに合板と組み合わせて使用
対象商品:
34712693

近隣のホームセンターで購入するより安かったので買ってみましたが、品質的にも問題なく、申し分ありません。