防水安全靴 アクア・ゼロのレビュー
- 用途:
- 屋外での工事にて使用。
- 対象商品:
- 34735172
防水性と耐久性において十分に満足しています。あえて言うなら、履く時の手間と、甲の高さにもう少し余裕というか、サイズを選べるとありがたいです。
- 用途:
- オートバイ、自動車の整備に使用しています。
- 対象商品:
- 34735197
オートバイの整備をする際、履いて作業しましたが安全性は良いと感じましたが防水性を確保するためと思いますが足が蒸れていました。紐を使用していましたがマジックテープを使用して甲高にすればさらに使用が安易になると思います。
- 用途:
- 工場内作業時
- 対象商品:
- 34735206
3回ほど同じサイズをリピート購入しているが、今回買ったものは左足側だけ横幅が窮屈に感じる。履けなくはないので、そのまま使用しているが、馴染むような気配はない。
同時期に買った他の靴はそのようなことがなかったので、私の足が原因ではないように思う。
- 用途:
- 業務用作業靴
- 対象商品:
- 34735206
履きやすく動きやすい。
値段にしては、とても良いと感じています。
買い換え周期は3-4ヶ月程。
買い換える時には
靴底ゴム部が横一文字に割れている場合が多いですね。
割れると当然水も侵入します。
靴底ゴムが改善されると、耐久性が向上するやも。
- 用途:
- バイク
雨の日様に購入しました。
スニーカーと同じサイズだと若干きつい感じがします。
雨が上がってしまうとかなり蒸れます。
軽くて歩きやすく手頃な値段で、次回も購入するかも
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 34735215
水は侵入してこなくなりましたがやはり蒸れるそうです。でもこれ以上のものには出会えなさそうなので買い続けると思います。
- 用途:
- 玉掛け作業時
買って2週間で上の部分に亀裂が入り使用不能に残念です
劣化しているのではないですか
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
- 34735181
履き心地はまずまずです。
なにしろ保護されている感じがありますので、すごく安心できます。
ギアチェンジも支障ありません。
- 用途:
- レンタル業、 整備・洗車・機械運搬等
- 対象商品:
- 34735215
社内で、いくつかの作業靴を試着してみましたが、この靴にたどり着きました。
満足しています。
- 用途:
- 日常生活
- 対象商品:
- 34735197
前部表面が5cmほど裂けました。駅の階段を降りただけで、なにかにぶつけた感覚はありませんでした。また金具はひと夏を過ぎただけで錆びていました。過酷な作業に従事したわけでもないのに1年と持たず壊れてしまうのでは困ります。せっかく安価でデザインも良いので、材料を工夫してくださるようお願いしたいと思います。
- 用途:
- 排水槽内、ピット内などの水気がある場所での作業
- 対象商品:
- 34735206
以前に26.0を購入して、足の甲周り寸法が思ったよりスリムにできているので、0.5上のものを購入しましたが、やっぱり細いので、もう少し幅のあるものも作ってほしい。または、試履きできるシステムを構築してほしい。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 金属加工工場内での作業
- 対象商品:
- 34735206
この耐油底はかなり優れもので、かなりと言うより非常に滑りやすいオイルでぬれた鉄板の上でも安心です。