深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間のレビュー

平均満足度 4.84 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
299 / 税込 329
ラジアル内部すきまC3
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-02
用途:
バイクのエンジン修理
対象商品:
34727411

バンバン(RV90)のエンジンO/Hに使用しました。ベアリングに関しては純正品より安価に手に入るのでありがたい。ベアリングの隙間与圧を正確に把握、もしくは自分で判断できる方は純正品を注文するよりお得です。

2018-04-20
用途:
スクーター メンテナンス
対象商品:
34727384

2stジョグのトランスミッション回りのベアリング交換に使用しました。
クラッチ側軸側、この部分がギアオイル漏れと軸ぶれの原因でした。
純正品より断然安いのでお勧めです。

1人が参考にしています
2018-04-11
用途:
スパーカブの腰下のオーバーホール
対象商品:
34727366

耐久性向上のためC3隙間のベアリングに交換しました。長期使用しないと耐久性は確認できませんが、商品には満足しています。

2018-08-10
用途:
オートバイの整備
対象商品:
34727384

低価格。高品質。数多くベアリングを扱いましたが、不具合不良一度ありません。またお世話になります。

2018-03-05
用途:
カブエンジンのオーバーホール
対象商品:
34727366

純正部品でとるより安くて助かります。また利用します。

2017-11-22
用途:
オートバイの修理
対象商品:
34727384

ハーレーの純正部品は高額なので、規格品を安価で利用できて助かります。

2017-04-30
用途:
バイク整備
対象商品:
34727402

スクーターのクランクベアリングに使いました。国内メーカーの物なので品質・入手しやすさ・値段に満足してます。

オオクラ 様2018-07-21
用途:
スーパージョグZの駆動系のベアリング交換に使用。
対象商品:
34727384

信頼できるメイドインジャパンのため安心して使用できます。全く問題ありません。

2017-01-08
用途:
純正のフランス製ベアリングの代わりに購入しました
対象商品:
34727357

愛車S4RSのウォーターポンプ・メカニカルシールが裂けたみたいでエンジンオイルに大量のラジエター液が混入!
さっそくクランクケースカバーを開けて見てみると、案の定メカニカルシールの蛇腹部分がパックリと裂けていました。
念のためにベアリングを指で回してみたところ、動きが重い感じがしたのでパーツリストから品番を割り出し、信頼性の高い日本製としてこちらの製品を購入しました。
また、シールタイプと開放タイプの2つのベアリングを使用するとのことが判り併せて注文した次第です。
純正のバカ高い補修パーツ代を考えると、こちらの製品はとても良心的なお値段にも関わらず性能も文句無しの逸品だし、これで今後も安心して乗ることができます!
どうもありがとうございました!

1人が参考にしています
2017-01-11
用途:
バイク用
対象商品:
34727357

ベアリングは安心の日本製に限ります。いつもまとめ買いにて送料も無料になるので重宝してます。

2016-07-31
用途:
ヤマハ スクーター SA16J ZRのギア軸部
対象商品:
34727384

この手のベアリングが直ぐに手に入るのは助かります。

1人が参考にしています
2020-09-07
用途:
別の品番?
対象商品:
34727366

6001JRXC3とプリントされたものが届きました。注文コードが違うのでネットでJRXが何なのかを調べると中身は同じモノ?のようなので使いました。JRXとは、鋼板製打抜き保持器(スポット溶接)のことです。※保持器記号が省略されている場合、鋼板製打抜き保持器。つまりどちらも同じということ。品番が違うのでちょっとビックリします。購入される方、参考にしてください。

2015-06-24
用途:
スーパーカブ50
対象商品:
34727366

ミッションメーンシャフトとカウンターシャフトに使用。
旧部品が「C3隙間」なのか不明ですが問題なく使用出来てます。
純正部品より安価に購入が出来て良かったです。

樋口工業 様2016-10-21
用途:
エンジン内部
対象商品:
34727366

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

2015-06-19
用途:
原付・クランクベアリング交換
対象商品:
34727427

純正部品が台湾製ベアリングですが、異音発生のため国産品に交換しました。
ベアリングは、信頼がおける日本製で決まりです。

2015-01-27
用途:
バイクエンジンのオーバーホール
対象商品:
34727384

純正部品の代わりに使用。
本当はC4規格が欲しかったのですが無かったのでC3で代用しました。
特に問題ありませんでした。

2015-07-09
用途:
V125クランクベアリング交換
対象商品:
34727427

純正品よりも安いので助かりました。

2015-10-12
用途:
クランク交換時
対象商品:
34727427

NTN信頼してます。不具合ありません。

2014-07-27
用途:
トラクター修理
対象商品:
34727427

細かな部品の品ぞろいが多く助かりました。

2014-03-22
用途:
ハブベアリングの交換
対象商品:
34727384

インナー、アウター共に圧力がかかるのでC3を選びました まめに交換しょうと思います