深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間のレビュー

平均満足度 4.90 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
329 / 税込 362
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
97件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-02
用途:
バイクのハブベアリングに
対象商品:
34728197

セロー225weのフロントハブベアリング交換用に購入しました。
純正はオープンタイプですが、林道、沢登りメインなので両シールとしました。また、オフロードでの衝撃荷重が多い為C3隙間が安価に入手出来たのは助かりました。
内輪間座位置固定、外輪は圧入の為圧入位置によりミスアライメントが出やすいのでC3は特に適してると考えてます。

2021-04-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728215

純正品は高いので同品番のこちらをチョイス。
性能的には全く問題無く、純正品同等の品が低価格で購入できるので品番が分かってる人ならオススメです。

2021-02-20
用途:
シグナスX XC125のフロントホイールベアリング(ディスク側)の交換
対象商品:
34728181

シグナスX XC125のフロントホイールベアリング(ディスク側)を交換しようと思い、純正品とは異なり、両側ゴムシール付きですが、問題ありません。今のところ走りが滑らかです。

2020-12-15
用途:
アドレスV125ホイルベアリング交換
対象商品:
34728172

レース車両でないんで規格が同じものをチョイス。純正で買うと倍以上するため。通常のより念のためC3隙間にしたほうがいい(説明書きがあった。)実際μ代なので差はわからないが問題なし。出来たらグリスゾイルヤ、NC100にするといい。

2020-11-22
用途:
ホイールベアリングの更新
対象商品:
34728197

製品は間違いないと思います。オフロード使用では接触式を推奨します。
発注~出荷に関してですが、当初同じメーカー及び品番でこちらより安いもので発注したのですが、決済時の納期が大幅に伸びたので無意味に価格差のあるこちらにしました。そういうケースが増えている気がします。

2021-02-24
用途:
一輪車の補修
対象商品:
34728206

車軸の交換に使っています。C3はちょうどよいです。

2020-11-13
用途:
スクーターのホイールに
対象商品:
34728172

社外ホイールが東南アジア製だったので、ベアリングが粗悪品。
ここは大事な部分なのでNTNのシールベアリングが一番。
抵抗は大きいが水の侵入を防ぐ事を期待。

2020-12-12
用途:
ハブベアリング
対象商品:
34728197

ハブベアリングとして、いつも利用させて頂いています。

2020-06-10
用途:
バイクの整備
対象商品:
34728181

ホイールのハブベアリング交換に使用。純正品と比べるととんでもなく安いですね。選択を間違えなければ超おすすめです。

2020-06-15
用途:
自動車の車軸
対象商品:
34728181

手軽に注文が出来て、品番も揃っていて満足しています。

守山石油 株式会社 様2019-11-20
用途:
バイクのメンテナンス

日本製がこの価格で買えるのはお得。
信頼と実績のNT。バイクにはC3隙間以上をおすすめ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-12-20
用途:
ホイールベアリングの交換
対象商品:
34728224

商品の品質には全く不満はないが、C3はいつも欠品しがちで欲しい時に手に入らない。
一度欠品すると平気で半年待ちなどになるので、モノタロウで買えるかどうかはほとんど運次第になっている。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-11-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728215

バイクのメンテナンスに使用。バイク部品として買うよりかなり安く買えました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-04-23
用途:
クルマのメンテナンス時
対象商品:
34728206

エアコンベルトのテンションプーリーのベアリング交換に使用しました。
使用環境上、接触ゴムシールでなければなりませんでしたが念のためにC3型を選定しました。
プーリ自体は消耗していなかったのでベアリングのみの交換の方がお財布に優しいです。

2019-03-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728224

ダストシールの色が派手(オレンジ)なのでどうかと思いましたが取り付けてみると悪くない感じになりました。試走も問題なし。あとは耐久性ですね。

2018-11-27
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
34728172

アドレス125 の純正ホイールに組み付けました。圧入作業は古いベアリングを挟み叩いて挿入しました。両側接触シール(LLU)×2で転がり抵抗を心配していましたが、特に抵抗が増えるわけでもないようです。日本製でお安く買えましたので、大変満足しています。

1人が参考にしています
2019-02-04
用途:
ミッションオーバーホール用として
対象商品:
34728233

シール無しベアリングでフェルトシールはオイルが染み出したり雨で水が入って錆びるので
ゴムシール型を購入。
別体ミッションに現在使用中この選択が正解で全く問題なく良い結果が得られました。
次回も購入したいです。

2019-02-17
用途:
バイク用に使用
対象商品:
34728206

バイクのハブベアリングは,C3隙間が常識です。純正と同品で遜色ありませんし、安いのが大変助かります。

Ms Factory 様2018-12-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728181

リピーターです。純正より安価でタイプも選べて商品もNTNで間違いなしです。

2019-01-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728215

純正部品と比較して遜色ありません。値段は半額以下なので、コストパフォーマンスも良いです!
パイロットプーラーを買えば送料無料になりますね。