HIDコンバージョンキット 24Vのレビュー

平均満足度 3.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HIDコンバージョンキット 24V モノタロウ
純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。 【用途】24V車専用
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
みつはし観光バス 様2015-05-30
用途:
夜間走行
対象商品:
34732765

まず試しに1セット購入し業者に取り付けを委託。
取り付け前の試験はOKでしたが、取り付け後、数回上下させたら消灯するトラブルが。
返品、検査の結果は、「異常なし。バラストをボディアースさせていたことが原因では?」とのこと。
説明書にはその注意書きはなかったが、送り返された箱には別刷りの注意書きが入ってました。
再度、別の車両に取り付けたところ良好でしたので、他の車両の3セットも追加購入しました。
しかし、1台はバーナーの後部分の出っ張りがあるために取り付けできなかった。
今後バラスト取り付けの際の説明書を同封し、またバーナーの後部分の出っ張りがないタイプのラインナップを希望します。
乗務員の評価は上々。上下の切り替えで光軸もはっきりしていて頼もしい商品だと思います。
不具合に対して誠意をもって対応していただきました。ありがとうございました。

2015-01-26
用途:
トラック運行
対象商品:
34732765

他メーカーからも安価で同様な商品はあるのですが、「モノタロウさんなら」という信頼感から選びました。平成18年式いすゞエルフ2t標準ボデー(NKR81型)へ取り付けましたが、メーターパネルにあるHiビーム時のインジケーターが点灯しなくなったので、そのような現象の出る車があるのをご確認されていらっしゃれば、商品ページ内にでも注意点や何らかの対策方法を明示していただくか、別途商品として何か対策部品があるようでしたらあらかじめお知らせいただければと思いました。もう1点、24V専用品ということは多くの場合トラックへの取り付けということになろうかと思いますが、ライトユニット~バッテリー間の距離が遠くなりがちですので、もう少し電源系の配線を長めにしてあるとなお良いかと思います。以上の点でこのような評価とさせていただきましたが、新品なのにいきなりバーナーが切れたとか左右で色温度が極端に差がある等々といったような粗悪な商品ではないので、ご検討されていらっしゃる方には安心されて良い商品だと思います

3人が参考にしています
2013-12-08
用途:
トラックのヘッドライト

取付後1年以内にHiが出来なくなり車検時に毎回純正ハロゲンに戻して対応している。
Loは問題なく明るく良い。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。製品不良でございましたら、交換対応させていtだきますので、弊社お問い合わせ窓口まで一度ご連絡いただけましたら幸いでございます。

2011-04-12
用途:
ヘッドライト交換
対象商品:
34732765

とても良い 思った以上に取り付けも簡単で、なお予想以上に明るい
これで雨の日も安心かな。難点は専用バルブしか交換が出来ないことかな

4人が参考にしています
滝 建材 様2012-08-27
用途:
夜間走行に!
対象商品:
34732765

まだ夜間走行してない!交換球はカタログに載ってないから球切れするのが心配です!売ってるのかな?

1人が参考にしています