パワーコンテナのレビュー
特殊なトラックの小物入れに汎用品を選択しました。働く車に使用するため、疲労度もひどい為、買い替えが出来るものを選びました。
中に入れるウレタンを準備してそこに製品を納めて外部業者との輸送箱として使用しています。ロックのかけた感じも良くサイズも使いやすいと思います。通い箱として使用時は保険的にマジックバンドも併用しています。
蓋無しもあると良いです。穴も簡単に開けられ、普通のプランターよりずっと長持ち
多種他用な見本類、試作品の保管に使用しています。
重量のある物を入れても安定しているのと、スタック可能な
形状のため、見本室面積の有効利用ができて整理整頓が
簡単に出来るため今後もリピート購入することが決まりました。
軽いわりに堅牢な作りで出し入れしやすく安心できる。本体は黒色で中身が見えないのがメリットでもありデメリットでもある。高所に保管したときなど多少中が見えたほうが確認がしやすい。
価格が易く大量に使うので、重宝しています。
他社製品は、外形が大きいので今使っている棚からはみ出てしまいますので
収まりがよく気に入っています。
パーツクリーナーや配線類などかさばる物の整理のため購入。車のトランクにこのコンテナを積むことでゴチャゴチャしてた車内がスッキリした。ある程度重たい物を中に入れても大丈夫そうで助かってる(100mの配線類など)。
容量はたっぷりでした!本体の強度はそれなりにありそうなのですが、蓋が少し不安な感じがします。価格から考えると満足のいく商品でした。
他社の同サイズのボックスよりも横幅が少々広く、自分にとっては都合がよかった。但し蓋が灰色の為、いかにもコンテナボックスという感じ。全て黒のタイプもあると良い。
上に乗れるタイプの強度のコンテナではないですが
普通に使う分には積み重ねもできますし、バックルも使いやすいです。
大容量タイプではないので、頻繁な持ち運び用に向くかと思います。
まず プラスチックですので線を通す穴が簡単に開きます 値段が安いので 経済的です。
冷凍空調機器のコンプ交換、単体洗浄など、作業内容事に異なる、工具類を都度詰め替えて、台車で現場へ運ぶのに使用しています。
NTボックス、NCボックスと、相互にふたを交換したり、混ぜて積み重ねられるので、重宝しています。