ウレタンベルト オレンジのレビュー
- 用途:
- スタンドドリルのベルト折損に伴う修復の為
- 対象商品:
- 17757197
丁度良い長さのベルトが見つからずスタンドドリルが使えず放置していましたが、これで修理が可能になりました。
消耗品として予備も確保できるので助かりました。
- 用途:
- 機械の回転部に使用
- 対象商品:
- 17757188
他社のベルトより若干硬めですが、問題なく使用できてます。
後は、どれくらいの耐久性があるかです。
- 用途:
- 専用サーマルプリンターの駆動伝達に
- 対象商品:
- 34917312
専用ベルトは輸入品なので なかなか入手が手間取ります。
使用は今の所順調に駆動しております。
- 用途:
- オーディオ製品の修理として
- 対象商品:
- 17757154
古いオーディオ製品で多用されているゴムベルトの代替品として優れた製品である。
ただし、最も細いもので2mmΦのモノしかないが、テープデッキやテープレコーダのキャプスタン用のゴムベルトは1mmや1.5mmが多いので、もっと細いモノも提供して欲しい。それからこんなに長いものは必要ない。3m程度の長さのもので、Φ1.5とΦ1.0のモノがあれば、爆発的に売れると思う。
- 用途:
- 回転看板の伝達ベルトの交換
- 対象商品:
- 17757172
店先でゆっくり回ってる回転看板のモーターと回転軸を繋ぐベルトが伸びて動力が伝わらなくなったので、ベルト交換を考え、検索していたらこちらのウレタンオレンジベルトに行きつきました。
伸びたベルトにそわせ、接合シロを考え、大体でカット。ゴム手袋をして、ライターで炙り端面に火が着いたら接合し、見る角度を変えセンター出しをしながら、溶けてハミ出た部分を指で整形し接合部を覆って強度補強で出来上がり。けっこう適当にやりましたが、回転看板グイグイ回ってます。予備も2個作って終了です。精度のあまり要らない所に最適かと。
コスパ抜群、超オススメです。
- 用途:
- プーリの回転伝達
- 対象商品:
- 17757172
格安で量がありますが、緑の丸ベルトに比べると溶着がしにくいです。溶着の際に治具を使用するか、コツを得ていないと、負荷がかかるものに使用するとすぐ切れます。
- 用途:
- ベルト
- 対象商品:
- 17757154
うまく熱溶着できないので熱溶着の方法やコツを教えてほしい。
下記を参考にして頂けたらと思います。
①丸ベルトを所定の長さになるよう計測後 直角にカットします。
②丸ベルト溶着機治具や溶着器に固定して下さい。
③丸ベルト両端を溶かし 断面がずれないように 溶着いたします。
④冶具から丸ベルトを取り外し、小型ニッパーで溶着のはみ出し部をカットして
下さい。
⑤ペーパーサンダーで加工、研磨して下さい。
他メーカーになりますが、下記商品がございます。
https://www.monotaro.com/g/01020650/
よろしくお願い致します。
- 用途:
- オーディオ補修
- 対象商品:
- 34917294
オーディオ補修に利用しました。目的の長さに切断後はんだごてを良く温めてベルトの先が1ミリ位溶けたらすぐに両方を押し当てたら、熱いですが、指でセンターを出すように転がすと綺麗な形になりました。後は、はみ出た部分をニッパー等でカットすれば出来上がりです。結構テンションをかけても強度もありなかなかお勧めできる商品です。
- 用途:
- ピーナッツバギーの駆動用
- 対象商品:
- 34917303
09クラスの古いバギーの駆動用に購入しました 接合にコツがいりますが、練習しても相当量余るくらいの長さがあって、しかも安い!ので、大満足です
- 用途:
- 家電の修理
- 対象商品:
- 17757154
劣化したゴムベルトの補修用に使用しました。これまで同様のケースでは大手メーカーのものを使用していましたが、試しに低価格な同等品のモノタロウブランドを購入。
熱融着はメーカー品と同様に仕上がりました。色が少し透明なほか、弾力が少し固い目な印象ではありますが、加工・使用とも問題なさそうです。
- 用途:
- ベルト駆動の機器の代替えベルト
- 対象商品:
- 34917294
パソコンの光学ドライブのトレー開閉部のゴムベルトの代替として購入しましたが、細いのでまっすぐ接着するのが難しいです。また径の小さいベルトを作成する場合、元の天然ゴムやシリコンのベルトと張力などが違うのでピッタリ合うものを作るのが難しかったです。
- 用途:
- DVDデッキの修理
- 対象商品:
- 34917294
10mの長さがあり安価なんですが、1mもあれば用が足りるので少し勿体ない気がします。あと、どのくらい保管しておけるのかが気になるところ。