蝶番式立バンドのレビュー
- 用途:
- 実験用
- 対象商品:
- 34927593
呼び径32とあるが実際には40のものが送られてきた。図面も型番も32のようになっているが、実物とは違うは困る。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時にお届け内容の間違いがございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182
- 用途:
- パイプの固定
- 対象商品:
- 34927627
65Aの図面では内径Aのサイズが65mmと記載されているが、実際には75mmであった。
サイズ情報は正確ではなく、単に規格型番を踏襲しているので、実物の数値ではないので合いません。
- 用途:
- 配管の支持
ボルトを抑える金具が弱くすぐ変形する。しかも薄いので、すぐに錆びそう。
将来的に外す事がある時には、おそらく苦労する。
ニチエイインテック製の方が優秀。
- 用途:
- 自作ジグ
- 対象商品:
- 34927593
外形32mm用に購入したが全く大きすぎて合わず。自身の知識不足のせいでもあるが、図面の書き方が不親切。初心者がみると32mmに適用と見えてしまう。
- 用途:
- 自作丸のこスライダー
- 対象商品:
- 56057934
結局VP25A用立バンドが適合した。32mm径にはきつ過ぎる。用途によるのかもしれないが。ホームセンターでVO25A用が50円で入手できた。
- 用途:
- ハンドグラインダーの掴みに使用
- 対象商品:
- 34927627
ハンドグラインダーの固定用に使用予定で購入。
呼び軽65で適合管外径(φmm)65の表記を見て購入したつもり。
ありえない表記だったが適用管外形を信用して購入。
届いたものは呼び径65Aでした。きっと見間違いだったのでしょう。
5mm厚のゴムを当てて私用しています。
- 用途:
- 自転車のライト取付
- 対象商品:
- 34927602
不用品を購入してしまいました。
バンドの内径が、40mmの物が必要でしたが、呼び径(A) 40、適合管外径(Φmm) 48.6と書いてあり、どちらの寸法が、正しいか不明のため、図面の寸法で、発注したところ、呼び径(A)は、46.8~47.8有りました。
このような記載をされると、不用品を買う可能性があります。何とかして下さい。
購入される際は、適合管外径を見て購入して下さい。
呼び径Aの実際のサイズにつきまして、詳しくは
パイプ(鋼管)の呼称について
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pipe/
をご確認下さいます様お願い致します。